Media Release 2022/11/02

maxonの5つのコンパクトでパワフルな新製品

EC_frameless_DT85M_L
EC_frameless_DT85M_L

maxon は、ニュルンベルクで開催される国際展示会 SPS 2022にて、資源保全に特化したコンパクトな 5 つの新製品を初公開します: これら新製品には、ピン接続式 ECX SPEED 8 モータ、直径 32 mm のECXフラットモータシリーズに内蔵されるENX 32 MILE エンコーダ、パワフルな産業用ドライブ IDX 56 および 70 が含まれています。スペースが限られている用途における何通りもの技術的ソリューションとなるでしょう。

ピン接続式 ECX SPEED 8モータ

ECX Speed 8モータは、限られたスペースでの用途向けにピン接続式仕様で提供されることになりました。新登場のピン接続式仕様は、オンラインショップにて、すべての ECX Speed 8 モデルで構成できるようになりました。ピン接続式仕様は、スペースが限られたコンパクトなデバイスやシステムにドライブを取り付けることを想定した設計になっています。このピン接続式仕様は通常、外科用ロボット工学、義手、インプラントなどの医療技術に使用されています。 

EC_frameless_DT85L
EC_frameless_DT85M
EC_frameless_DT85L
EC_frameless_DT85M

1/2

超小型ドライブ用 ENX 32 MILE エンコーダ

新型 ENX 32 MILE エンコーダの導入により、maxon はフラットモータの ECX FLAT 32 シリーズを拡張しました。誘導式エンコーダがモータに統合されているため、非常に小型のドライブユニットを構成することが可能となっています。ENX 32 MILE は、卓越した分解能と高精度を発揮する、現時点で最小の MILE エンコーダです。反転信号付きのこのエンコーダは、磁場や電場、汚染に対して非常に高い耐性を発揮します。ENX 32 MILE は、2023 年 4 月以降オンラインショップで販売される予定です。また、サンプル商品はすでに 2022 年 11 月中旬からご注文いただけます。

多軸制御に対応する MicroMACS6

さらなる新製品は、超コンパクトな MicroMACS6 です。プログラミング可能なモーションコントローラにより、複数の軸をリアルタイムで同期することが可能となっています。このマスターコントローラは、オプションとして Bluetooth サービスインターフェースおよびサポートインターフェース装備で提供することが可能となりました。MicroMACS6 には出力段がなく、最大 6 本の軸を自律制御します。コントロール装置には、2 つの独立した CAN インターフェースと、Ethernetおよび USB インターフェースが装備されています。MicroMACS6 はデバイスの構築に理想的な設計で、ESCON および EPOS 出力段と完璧に組み合わせることが可能です。 

IDX 56 および IDX 70

産業用ドライブ IDX 56 と Parvalux 社製 GB 28 ウォームギアのパワフルな組み合わせにより誕生したこの新製品は、卓越したトルク性能を備え、最大 8 Nmを容易に発揮します。新登場の IDX 70 は、カスタマイズ可能な GPX 70 遊星ギアを搭載することでさらに強化することができます。最大トルクは 87.5 Nm です。

EC frameless DT 製品群

一部のお客様から既に注目を集めている新登場の 2 つの EC frameless モータ DT85 M および L は、さまざまなサイズと強度要件をカバーする新しい製品群です。既に多くの実績を誇る EC frameless DT50 モータをベースにした新登場のこのモデルは、最も厳しいトルク要件が求められる特殊なアプリケーションにおいて、まったく新しいモータサイズに対応します。EC frameless DT モータシリーズは、ロータ慣性モーメントが非常に低く、最適な熱特性を有し、非常にコンパクトで統合も容易です。この製品群のすべてのモータの機能は、相互に完全に調整されています。さらにこのモータは、電源供給網や信号ラインのために使われる大型の中空軸にも適用することができます。DT85 は、 2023 年初頭より M と L サイズでご入手が可能となります。また、DT50 と同様に TSX MAG エンコーダ ソリューションも提供されます。

maxonはニュルンベルクで 2022 年 11 月 8 日~10 日に開催される展示会 SPS でこれらの新製品を発表します。すべての新製品に関する情報は動画 «kompakt» にまとめられています: keynote.maxongroup.com