drivenマガジンアーカイブ版
ドライブテクノロジーの世界を一挙にご紹介。
さらに詳しい専門知識と予備知識をご紹介: イノベーション、ストーリー、興味深い事実データに溢れた記事が、各号に掲載されています。
Driven
Drivenマガジン
スマートな収穫システムや火星探査ミッションから、画期的な医療技術の進歩まで – Drivenの各号では、多岐に渡る重要なテーマを取り上げています。駆動技術の世界からインスピレーションあふれるストーリーを発見し、maxonグループとそのパートナーを動かす原動力についての洞察を得ましょう。
過去のすべての号は無料のPDFとしてダウンロードできます。
最新号は印刷版でも注文可能です(英語版のみ。在庫がある限り)。

Driven 第1号/2026年
ロボットを動かすもの
今号では、ロボットを動かす仕組みと、ロボティクスの発展を牽引している要因について探ります。自己修復型スキンや知能を持つマシンから、理想的なロボットハンドの探求まで、最新のアイデアをご紹介します。また、子どもたちが思い描くロボティクスの未来や、ダボスで開催されたテクノロジーサミットのからの知見をお届けします。さらに、HEJ robotic joint、IDX servo motor、そしてWheel Driveに至るまで、ロボットの動きを支える駆動技術もご紹介します。ロボティクスは次にどこへ向かうのか。そして、その実現には何が必要なのでしょうか。

Driven 第1号/2025年
支援から自律へ
今号では、ロボット手術や外骨格、スマートモビリティ、インクルーシブデザインまで、支援システムが日常生活をどのように変革しているかを探ります 。
人生が変わった人々、次世代を築く開発者、そして「優れた技術は耳を傾けることから始まる」と信じるエンジニアたちに出会います。
機械が私たち人間を置き換えるのではなく、より多くのことを可能にしてくれるとしたら、何が起こるのでしょうか?

driven 1/2024号
未来の質問、テクノロジーの答え
マクソンはエキスパートと共に未来を見据えます。そこに見えるのは、火星に移住し、脳のコードを解読し、AIのおかげで気候変動を打開する未来です。楽観的すぎるでしょうか?テクノロジーは本当に解決策になるのでしょうか?未来へと突き進む私たちの原動力をご覧ください。

driven 2022号
差し伸べられる手
非常時に他の人に手を差し伸べること。それはひとつの、人としての在り方です。最新テクノロジー分野でも、これはすでに必要不可欠の存在となっています。人間と機械は強力なコンビを結成し、救助活動に全力で取り組んでいます。私たちはエンゲルベルクのスイス山岳救助チームに同行しました。

driven 2/2021号
歩行ロボットと目に見えないドライブシステム
与えられた任務を遂行するためによじ登ったり、走ったり、飛ぶこともできるロボット。あらゆる場面で活躍する検査ロボットの台数は、今後数年で急激に増加することが予想されています。赤い歩行ロボット「ANYmal」も、人間にとって危険な場所で働くように設計されたロボットです。

driven 1/2021号
未来の農地
現在、ロボットは多くの厩舎で見かけることができます。これらのロボットは、餌を与え、乳を搾り、肥料を撒き、掃除をこなしています。しかし、これはまだほんの始まりです。農業全体のあり方を変えるロボットの進化は、今まさに始まろうとしています。ドローンは畑を監視したり、特定の作物に散水したり、あるいは雑草の除去や果物の収穫を行う地上のロボットに重要なデータを送信する役目を担います。

driven 2020号
第4の惑星
2020年7月30日にNASAの火星ミッション「Mars 2020」の打ち上げが成功したことは、この夏のセンセーショナルなニュースでした。 maxonは、NASAとの協力のもと、3年間にわたってこのミッション向けのドライブシステムの開発に取り組みました。

driven 2/2019号
アイデアを生み出すファクトリー
冷蔵庫がテレビや携帯電話と相互に通信するようになれば、デジタル化は家庭にも浸透しているといえるでしょう。しかし、企業においてはどうでしょうか?インダストリー4.0やモノのインターネット(IoT)、人工知能は、仕事にどのような変化をもたらすでしょうか?将来的には、どのようなサービスを提供することになるのでしょうか?また将来、工場には人間もまだ存在しているのでしょうか?「スマートファクトリー」という言葉の意味や、いくつかの技術の導入には予想以上に時間がかかること、そしてその理由についてもご覧ください。

driven 1/2019号
静かな革命
50年前に、ガソリンを一滴も使わずに自家用車で家族そろって休暇に出かけることができるようになる日が来るなどと、考えた人がいたでしょうか?熟練バイカーでもない人間が、自分の自転車で山間地へのハイキングができるようになるとは?ワイン畑で雑草摘みに勤しむのが、人間ではなくロボットになるとは?これらは、電気ドライブシステムが私たちの日常生活やモビリティに与えている数限りない影響のうちの、ほんの3つの例にすぎません。

driven 2/2018号
テイクオフ
A地点からB地点への移動の手段として、飛行機を選ぶ人はどんどん増えています。飛行機はますます効率的になってきていますが、ここで活躍している技術のひとつが電気ドライブです。従来の油圧システムが電気ドライブシステムに置き換えらる傾向は、近年ますます高まっています。最新の長距離路線用飛行機には何百個ものドライブシステムが投入されています。その詳細をご紹介いたします。

driven 1/2018号
研究の成果
エンジニアが新しいテクノロジーを開発する際、自然をモデルとして使用することがよくあります。なぜなら、人、動物、植物は何百万年もかけて進化し、環境に完全に適応してきたからです。ただし、これらの自然のお手本を1対1で完全にコピーすることはめったにできません。本号では、継続的に改良が続けられている義手・義足の例をご紹介しています。

driven 2/2017号
未来予想図
エンジニアや技術者を目指して学ぶ多くの人々は、テクノロジーを通じて世界をより良い場所にしたいと考えています。さらに、こうした人材からは創造的なアイデアも多く生まれます。スタートアップ企業は、これらのアイデアを実現する理想的なプラットフォームです。こうした小規模で柔軟な企業では、想像力豊かで、モチベーションと勤勉さに溢れた人材が集まります。こうした企業の成功は、もう時間の問題です。

driven 1/2017号
目に見えない日常ヘルパー
その存在は、ほとんど気づかれることはありません。しかし実際には、maxonのDCモータ、ギアヘッド、制御装置は、毎日いたるところで稼働しています。たとえばそれらは、電車、バス、飛行機などの公共交通機関に搭載されています。また、あなたがエレベーターに乗ったときも、ドアを開閉するドライブシステムがバックグラウンドで動作しているのです。目に見えない小さなヘルパーであるこれらのシステムは、ほとんど気づかれることはありませんが、日常生活において不可欠な存在です。

driven 2/2016号
人と医療、そして技術
イノベーションという言葉は、頻繁に使用されています。誰もが革新的であることを目指し、進歩的で知的、そして未来志向でありたいと望んでいます。医療技術ほど、これらの特性が必要とされている分野も他にないでしょう。2015年だけでも、この技術分野では1万2,474件を超える新しい特許が登録されています。

driven 1/2016号
深海の神秘
潜水車両は沈没船を探して潜水し、水中の世界を探索します。火星と比べれば、深海の探索は些細なことだと思う人もいるかもしれません。しかし、深海は想像以上に過酷な環境です。巨大な周囲空の水圧と高腐食性の塩水により、メカトロニクスコンポーネントには難しい要件が課せられます。この市場に参入するプロバイダーが少ないのもこのためです。しかしながら、歴史的な沈没船、宝物、原材料など、海底には発見すべきものがたくさん存在しています。

driven 2/2015号
友人以上の存在...
産業分野の機械は、より精密かつインテリジェントになり、人々を直接サポートできるようになりました。これと同時に、エンジニアたちは自律的に災害活動を行うロボットの開発も進めています。そしてアジア地域では、ペッパーが人々を夢中にさせています。こうしたロボットの需要はすでに膨大に膨れ上がっています。

driven 1/2015号
新たな世界へ
科学が注目する火星、月、太陽。私たちは、科学が大きな疑問を究明するエキサイティングな時代に生きています。水はどこから発生したのでしょうか?生命はどこで誕生したのでしょうか?そして、私たちの太陽系はどのように形成されたのでしょうか? 宇宙や他の惑星では、その謎を解明する手がかりとなる兆候が多数確認されています。そしてこれらの答えを解明するため、より革新的な探査機やロボットが宇宙へと送り込まれています。

driven 2/2014号
未来の手術で活用
もう何世紀にもわたって、医師たちは、私たちが健康に、より健やかな生活を送り、長生きするように力を注ぐ役割を務めてきました。ただし過去と違うのは、今日では手術用ロボットや複雑な治療処置を行う精密ハンドツールなど、最新ツールがこうした医師たちに与えられていることです。さらに研究者たちは、血液循環をサポートするミニポンプの開発にも取り組んでいます。また、手術室に導入されている数多くのハイテク技術でも、maxonモータは重要な役割をになっています。

driven 1/2014号
全速力で疾走。
レーストラックでは、あらゆるコーナリングが勝負を左右します。これは、通常の道路でも同じことです。このためエンジニアたちは、ドライバー向けにさらにスマートな支援システムの開発を進めています。効率的なエンジン性能、より優れたエアロダイナミクス、またはより高い安全性の確保が目標です。これには、最小限のスペースで多くの電力を発生させることができる、小型で信頼性の高いドライブシステムが必要となります。本号のdrivenでは、maxonモータがレースや車両にどのように使用されているかをご紹介します。さらに: 身長1.58メートルの腱駆動型ヒューマノイドロボットのケンシロウは、人間に似た動作を実現します。KUKA Robotics社の研究ロボットであるyouBotは、工業製造の世界に革命をもたらしています。

driven ベスト・オブ2013
ハイテクカメラ - 超高速の伝説
maxonのドライブシステムは、医療技術、航空宇宙、通信産業など、数え切れないほど多くの応用分野で使用されています。これらは、2013年版のdrivenで取り扱った3つの主要テーマでもあります。エキサイティングなストーリー、インタビュー、レポートを「ベスト・オブ」版としてお届け致します。ロボット工学の専門家ロブ・ナイト氏のインタビューでは、ハイテクカメラがどのようにして超高速で非常に鮮明な画像を生成するのかを理解することができます。最新鋭の義足のおかげで再び歩けるようになったケースを報告する記事も掲載されています。また、火星での生きることができるようになったとき、その生活はどのようなものになるかもご紹介しています。どうぞお楽しみください。