能動的埋め込み機器用ドライブシステム
体内で活躍
能動的埋め込み機器では、患者の健康と長期的な生活のクォリティが重要になります。このため、maxonのドライブは、患者の安全性、ライフサイクル全体にわたる信頼性、生体適合性と安定性、および他の医療製品との互換性に基づいて開発されています。

maxonの推奨製品
モータ
ECX Speedシリーズのモータは、医療技術分野の極めて厳しい要求に応え、特に能動的埋め込み機器に適しています。これらのモータは、体内における長期の耐湿負荷および高い塩濃度に耐えることができます。

Configuration
新たなアイデアがプロジェクトを生む
医療分野には最先端テクノロジーが必要です。 maxonは、この分野を牽引する企業です。maxonは能動的埋め込み機器のメーカーと協力して、まだ解決されていない課題に取り組んでいます。私たちは、患者と医療事業者の両者に利益をもたらす機能システムをさらに開発するべく、新しい方法を常に模索しています。
maxonは、最初の構想から量産に至るまで、常にお客様固有のソリューションを推進力としてこの分野を発展させています。
よくある質問
能動的埋め込み機器に使用できる標準maxonドライブはありますか?
基本的に、埋め込み機器のドライブは、ケースバイケースで要件が大きく異なります。このため、maxonの製品ソリューションは、適合された仕様に従って、常にお客様との緊密な協力の上で開発されます。
埋め込み機器にはどのような基本的なモータ技術が使用されていますか?
maxonは埋め込み型ユニットの駆動ソリューションとしては、ブラシレスモータのみを使用しています。小型ブラシ付きモータは設計上エラーが発生しやすいため、これはリスクベースのアプローチとなります。
お問い合わせ
まだご質問がございますか?
maxonの医療技術専門チームが皆様のご質問にお応えいたします。