driven Magazin Archiv
Das ganze Spektrum der Antriebstechnologie.
Noch mehr Expertise und Hintergrundwissen: In jeder Ausgabe steckt eine Welt voller Innovation, Storys und Fakten.
Driven
Driven Magazin.
Von intelligenten Erntesystemen und Marsmissionen bis hin zu bahnbrechenden medizinischen Fortschritten – jede Ausgabe von Driven widmet sich einem zentralen Thema. Entdecken Sie inspirierende Geschichten aus der Welt der Antriebstechnik und erhalten Sie Einblicke in das, was die maxon Gruppe und ihre Partner bewegt.
Alle bisherigen Ausgaben können kostenlos als PDF heruntergeladen werden.
Die neueste Ausgabe ist auch als gedruckte Version bestellbar – solange der Vorrat reicht.

Driven Ausgabe 1/2025
Von Assistenz zu Autonomie.
In dieser Ausgabe untersuchen wir, wie Assistenzsysteme den Alltag verändern – von roboterassistierten Operationen und Exoskeletten bis hin zu intelligenter Mobilität und inklusivem Design.
Wir treffen Menschen, deren Leben sich verändert hat, Entwickler, die an der Zukunft bauen, und Ingenieure, die glauben, dass gute Technologie mit Zuhören beginnt.
Was passiert, wenn Maschinen uns nicht ersetzen – sondern uns helfen, mehr zu erreichen?

driven Ausgabe 1/2024
Fragen der Zukunft, Antworten der Technik.
Wir werfen gemeinsam mit Expert:innen einen Blick in die Zukunft. Wir besiedeln den Mars, knacken den Braincode und bewältigen dank künstlicher Intelligenz den Klimawandel. Sind wir zu optimistisch? Ist Technologie wirklich die Lösung? Entdecken Sie, was uns in Zukunft antreibt.

driven Ausgabe 2022
Helfende Hände.
In Notlagen für andere da zu sein, ist eine Lebenseinstellung. Auch modernste Technik ist dabei längst unverzichtbar. Um bei Rettungseinsätzen erfolgreich zu sein, bilden Mensch und Maschine ein schlagkräftiges Doppel. Wir haben das Team der Alpinen Rettung Schweiz, in Engelberg begleitet.

driven Ausgabe 2/2021
Von Laufrobotern und unsichtbaren Antrieben.
Sie klettern, kriechen, laufen oder fliegen: Inspektionsroboter sind überall anzutreffen, und es ist davon auszugehen, dass ihre Zahl in den nächsten Jahren stark zunehmen wird. Auch der rote Laufroboter namens ANYmal ist dazu konzipiert, an Orten zu arbeiten, die für Menschen gefährlich sind.

driven Ausgabe 1/2021
Feld der Zukunft.
Roboter sind bereits heute in vielen Ställen anzutreffen. Sie füttern, melken, beseitigen den Mist. Doch wir stehen erst am Beginn einer robotischen Evolution, welche die gesamte Landwirtschaft durchdringt. Drohnen werden künftig Felder überwachen, gezielt Pflanzen besprühen oder wichtige Informationen an Roboterkollegen am Boden senden, die dort Unkraut ausrupfen und Früchte ernten.

driven Ausgabe 2020
Der 4. Planet.
Der erfolgreiche Start der NASA-Marsmission «Mars 2020» am 30. Juli 2020 war ein Highlight des Sommers. maxon hat drei Jahre lang mit der NASA an Antrieben für diese Mission gearbeitet.

driven Ausgabe 2/2019
Denk Fabrik.
Wenn der Kühlschrank mit dem Fernseher und dem Handy kommuniziert, dann ist die Digitalisierung definitiv in unseren Häusern angekommen. Aber wie steht es bei den Unternehmen? Wie werden Industrie 4.0, das Internet der Dinge und künstliche Intelligenz die Zusammenarbeit mit unseren Kunden verändern? Welche Services werden wir künftig anbieten? Wird es noch Menschen in den Fabriken geben? Erfahren Sie, was hinter den Begriffen rund um die smarte Fabrik steckt und warum einige Technologien länger als erhofft auf sich warten lassen.

driven Ausgabe 1/2019
Leise Revolution.
Wer hätte vor 50 Jahren gedacht, dass eine Familie mit ihrem Privatauto in die Ferien fahren kann, ohne einen Tropfen Benzin zu verbrauchen? Dass auch untrainierte Biker mit ihrem Velo einen Ausflug in die Bergwelt unternehmen können? Dass in Rebbergen keine Menschen, sondern Roboter das Unkraut beseitigen? Nur drei von unzähligen Beispielen, die zeigen, welchen Einfluss elektrische Antriebssysteme auf unseren Alltag und unsere Mobilität haben.

driven Ausgabe 2/2018
Hoch geht’s.
Immer mehr Menschen haben die Möglichkeit, von A nach B zu fliegen. Flugzeuge werden laufend effizienter – auch dank elektrischer Antriebssysteme, die vermehrt die alten Hydraulikanlagen ersetzen. In einem modernen Langstreckenflieger kommen inzwischen mehrere hundert Antriebssysteme zum Einsatz – wir zeigen Ihnen wo.

driven Ausgabe 1/2018
Forschung trägt Früchte
Ingenieure greifen oft auf die Natur als Vorbild zurück, wenn sie neue Technologien entwickeln. Denn Menschen, Tiere und Pflanzen haben sich über Jahrmillionen weiterentwickelt und sich dabei jeweils perfekt an ihre Umgebung angepasst. Wir schaffen es leider nur selten, die Vorbilder eins zu eins zu kopieren, werden aber immer besser - wie zwei Beispiele der Hand- und Fussprothesen in dieser Ausgabe eindrücklich zeigen.

driven Ausgabe 2/2017
So geht Zukunft!
Viele Personen, die sich für eine Ausbildung zum Ingenieur oder Techniker entscheiden, haben das Bedürfnis, die Welt durch Technologie zu verbessern. An kreativen Ideen mangelt es jedenfalls nicht, und Start-ups sind oft ideale Plattformen, um diese Ideen umzusetzen. Wenn alles passt, trifft in den kleinen, flexiblen Unternehmen Kreativität auf Motivation und Fleiss. Der Erfolg ist dann nur eine Frage der Zeit.

driven Ausgabe 2/2016
Mensch. Medizin. Technik.
Innovation ist ein Wort, das oft benutzt wird. Alle wollen innovativ sein und somit fortschrittlich, intelligent, zukunftsweisend. Doch zu keiner anderen Branche passen diese Attribute besser als zur Medizintechnik. Alleine 2015 wurden weltweit über 12.474 neue Patente in diesem Technologiefeld angemeldet.

driven Ausgabe 1/2016
Geheimnisse der Tiefe.
Fahrzeuge tauchen nach Wracks und erforschen die Unterwasserwelt. Im Vergleich zum Mars müsste das Erforschen der Tiefsee doch eine Bagatelle sein, könnte man meinen. Aber weit gefehlt: Riesiger Umgebungsdruck und aggressives Salzwasser stellen hohe Anforderungen an mechatronische Komponenten. Wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb sich nur wenige Anbieter auf diesen Markt wagen. Dabei gäbe es im Meer so viel zu entdecken: historische Wracks, Schätze oder Rohstoffe.

driven Ausgabe 2/2015
Dein Freund und ...
Maschinen in Industriebetrieben werden präziser und intelligenter – sie können Menschen direkt unterstützen. Gleichzeitig entwickeln Ingenieure Roboter, die autonom Katastropheneinsätze erledigen. Und in Asien macht Pepper alle Leute verrückt. Die Nachfrage ist bereits riesig.

driven Ausgabe 1/2015
Auf zu neuen Welten.
Mars, Mond und Sonne im Fokus der Wissenschaft: Wir leben in einer spannenden Zeit, in der die Wissenschaft großen Fragen nachgeht. Woher kommt das Wasser? Woher das Leben? Und wie ist unser Sonnensystem entstanden? Viele Hinweise darauf finden sich im All oder auf anderen Planeten, weshalb wir technisch immer raffiniertere Sonden und Roboter losschicken, die uns Antworten liefern sollen.

driven Ausgabe 2/2014
Im OP der Zukunft.
Ärzte machen uns gesund, schöner und verlängern unser Leben – und das seit Jahrhunderten. Der Unterschied zu früher ist, dass ihnen heute modernste Hilfsmittel zur Verfügung stehen – etwa in Form von chirurgischen Robotern oder präzisen Handwerkzeugen für komplizierte Eingriffe. Forscher sind sogar daran, eine Minipumpe für die Unterstützung des Blutkreislaufs zu entwickeln. Hightech erobert den Operationssaal - und maxon Motoren sind ein wichtiger Teil davon.

driven Ausgabe 1/2014
Auf vollen Touren.
Auf der Rennstrecke zählt jede Kurve. Das Gleiche gilt für die Straße. Nicht zuletzt deshalb entwickeln Ingenieure für Autofahrer immer schlauere Hilfssysteme. Sei es für eine effiziente Motorleistung, eine bessere Aerodynamik oder mehr Sicherheit. Dazu braucht es kleine, verlässliche Antriebe, die auf kleinstem Raum viel Power erzeugen. Erfahren Sie in dieser driven Ausgabe, wo maxon Motoren im Rennsport und im PKW eingesetzt werden. Außerdem: Kenshiro, ein 1,58 Meter großer humanoider Roboter, will mit seinen sehnengesteuerten Bewegungen den Menschen verstehen. Und youBot, der Forschungsroboter aus dem Hause KUKA Robotics, will die industrielle Fertigung revolutionieren.

driven Best of 2013
Hightech-Kameras - Blitzschnell und legendär.
Antriebssysteme von maxon kommen in unzähligen Anwendungsgebieten zum Einsatz – sei es in der Medizintechnik, in der Luft- und Raumfahrt oder in der Kommunikationsbranche. Dies waren auch die Fokusthemen unserer drei driven Ausgaben 2013. Die besten Storys, Interviews und Fachberichte präsentieren wir Ihnen als «Best of». Lesen Sie das Interview mit dem Robotikexperten Rob Knight, erfahren Sie, wie Hightech-Kameras blitzschnell gestochen scharfe Bilder schießen. Staunen Sie, wie Menschen dank moderner Prothesen wieder gehen können. Und entdecken Sie, wie es wäre, als Marsmensch zu leben.