maxon Story

換気および給餌システム

トピック

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation2022 Parvalux système de ventilation et alimentation

現代の農業では、最良の結果を得るために生産を常に最適化・合理化する必要があります。主要分野である豚肉と家禽生産では、繁殖および産卵において最良の結果を得るには、特定の温度範囲と環境条件が必要になります。

たとえば豚は、鼻以外に汗腺がないため、発汗によって体温を調節することができません。このため、豚は温度上昇に特に敏感であり、わずかな温度変化でさえも、生産品質に影響を与える行動変化を招く可能性があります。

この状況は、家禽生産においても同様です。飼料の消費量、卵の重さ、殻の品質は、温度、風速、湿度、光などの要因の影響を受ける可能性があります。また、幼鳥や中雛は変化に対し極めて敏感です。このため、安定した食料生産を確保するには、適切な環境条件を維持することが不可欠です。

気候を制御する換気システム

デンマークを拠点とする電子機器メーカーSKOV A/S社は、動物生産向けの換気システムおよび農場管理システム分野で世界を牽引するマーケットリーダーです。同社のソリューションは、日々世界中の数百万単位の畜産物の生産性を最適化しています。

SKOV A/S社は、 1978年に家禽および豚舎向け換気ソリューションの販売を開始しました。現在では390名の社員が、25か国以上に置かれた拠点にて業務に従事しています。同社は、タイ、ロシア、米国、中国に子会社を置いているほか、全世界で70以上の市場に代理店を展開しています。デンマークのグリンゴエレを拠点とするSKOV社の本社は、1万6,000平方メートルを超えるスペースを有し、これまでに空気物理実験室やシミュレートされた家畜小屋など、最先端の試験および開発施設に多額の設備投資を行ってきました。

カスタマイズされた換気システムおよび管理システムにより、生産者は複数の生産施設の気温を監視および制御できるため、事業全体で高い効率性を確保することができます。SKOV社の換気システムは、エネルギー消費を低減するように設計されており、激しい温度変動が頻繁に生じる極端な気象条件下でも優れた効率性を発揮します。

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation3

要求の厳しい環境に対応した高性能モータ

過酷な環境で制御して電力を供給するには、特別なタイプのギヤードモータが必要です。30年以上にわたり、Parvalux社はSKOV社から高い評価を受けており、お客様が求める信頼性と性能を常に提供してきました。ドーセット州ボーンマスに本拠を置き、1947年に創業されたParvalux Electric Motors社は、英国最大の分数馬力のギヤードモータメーカーです。

SKOV社は、多くの自社換気製品にて、フレッシュエアインレットを開放するために、Parvalux社製ギヤードモータを採用しています。極端な低温環境から湿気の多い高温の熱帯環境まで、幅広い温度条件で動作するSKOV社の換気製品は、自然がもたらす環境に対応する能力を備えている必要があります。Parvalux社のギヤードモータソリューションは、SKOV社のお客様に信頼性の高い堅牢な電源ソリューションを提供することで、この課題に対応しています。

「Parvalux社製ギヤードモータは、お客様が期待する制御可能なパワー、信頼性、および高品質を提供します。」

Parvalux社のギアードモータは、SKOV社の20 kg乾燥飼料計量システムにも電力を供給します。360度回転するドラムシステムは完全に自動化されており、豚肉生産プロセスにおいて、高精度で乾燥飼料を供給します。すべてのSKOV社製品と同様、このシステムも極めて要求の厳しい環境で、継続的な使用に耐えるように構築されています。

SKOV社の戦略的購買部門長であるラース・ラムスダール氏は次のように述べています。「SKOV社は30年以上にわたりParvalux社と提携しており、同社のエンジニアリングおよびアカウント管理チームと密接に協力し、強い絆を構築してきました。Parvalux社のギアードモータは、お客様がすべてのSKOV社ソリューションに期待する、制御可能なパワー、信頼性、高品質を提供しています。私たちは、このParvalux社との緊密な関係をこれからも継続していくことを非常に楽しみにしています」。

著者: maxon France