maxon Inside

ともに歩む

トピック

Driven ZUB expertiseDriven ZUB expertise

maxon | zubが創立5周年を迎えたとき、2つの開発部門は初めてその専門知識を組み合わせることに成功しました。そして生まれたのが、MicroMACS6コントローラです。このコンパクトなマスターコントローラは、システムソリューションに不可欠なコンポーネントであるとzubは説明します。

完璧な相互補完: 2017年に売却が予定されていたzubをmaxonが買収したことで、両社のお客様に多大なメリットがもたらされることとなりました。お客様には、完全なソリューション、専門知識、および世界規模の販売ネットワークと、拡張された製品範囲を提供することが可能になりました。maxonは、包括的なモーションコントロールソリューションの開発をzubのスペシャリストと同期させることに成功しました。このコラボレーションの最初の製品のひとつが、共同開発されたMicroMACS6です。 このためmaxonは、同社のお客様にワンストップシステムソリューションを提供できるようになりました。このシステムにより、インターフェース数を低減し、専門知識を統合することで、開発時間を効率化することができます。

ファビアン・フォーゲルさん。いったい、両社のどのような強みが組み合わされたのですか?

zubは、プログラマブルマスターコントローラを長年にわたって開発してきました。私たちは、システム開発者の戦略に最適な製品を製造することを目指していました。そのため、私たちは各部門の優位性と専門知識に焦点を当てました。 maxonは、モータ、電子機器、およびハードウェアの開発において長年の経験を持っています。一方zubは、パワーステージを備えたモーションコントローラの開発、ソフトウェアプログラミング、およびアプリケーションの開発を専門としてきました。

MicroMACS6_Foto_maxon-post_2 dt

maxon | zub代表取締役、ファビアン・フォーゲル氏

maxon Groupがプログラマブルマスターコントローラを開発する理由は何ですか?

maxonは、何十年にもわたってドライブコンポーネントとメカトロニクスシステムの開発と製造を行ってきました。今日では、システム事業の重要性と複雑性はますます高まっています。このため、プログラマブルMACSコントローラは、これらのシステムソリューションに不可欠なコンポーネントとなっています。マスターコントローラ (MACS) は、さまざまな用途に使用することができます。実際の用途には、移動プロファイルの自律反復処理、複雑な同期多軸移動、スカラまたはデルタロボティクスアプリケーション向けのキネマティクスモジュールなどが含まれます。

Driven ZUB expertise v2

超小型MicroMACS6: 1ユーロ硬貨と大きさを比べてみてください。

MicroMACS6をプログラミングするには、どんな能力が必要ですか?

C言語でのプログラミング経験のある人なら、誰でもMicroMACS6をプログラミングできます。プログラミングを素早く簡単に始められるように、ソフトウェア開発キットも無料で提供されています。この開発キットには、便利な機能とさまざまなプログラミング例が含まれています。

maxonはシステムプロバイダーとして、どこまでの領域を担っているか?

アプリケーション開発では、アーキテクチャ全体に関わる問題に直面することは避けられません。上位コントローラはあるか?ある場合は、通信にはどんなインターフェースが使用されているか(複数の場合あり)?どのようなリアルタイム機能が必要となるか?連携する必要がある軸の数とその制御方式は?ダイナミックレンジ要件は?どの程度の精度が必要となるか?このように、私たちはシステム全体でアプローチします。重要なのは、明確なアイデンティティを維持することです。maxonは、ドライブシステムのエキスパートであり続けます。

maxonはどのようにサポートしていますか?

ドライブ技術に関する質問については、maxonのサービスポートフォリオにいつでもアクセスしていただけます。経験豊富なシステムアーキテクトとアプリケーション開発者が、ご要望に応じてお客様固有のソリューションの開発や関連するアドバイスを行っています。

MicroMACS6の重要な機能は何ですか?

パワーステージ (出力段) のないプログラマブルモーションコントローラは、1~6軸を自律的に制御し、EPOS4 位置決めコントローラおよびESCONサーボコントローラと組み合わせることができます。そのコンパクトなサイズと魅力的な価格/性能比により、装置エンジニアリングに最適なコントローラとなっています。MicroMACS6とは対照的に、MiniMACS6-AMP4には4つの統合パワーステージがあります。  

最新号

ドライブ技術のあらゆる情報に関するエキサイティングなストーリー、驚くべき事実、興味深い技術記事を掲載したmaxonのdrivenマガジンの最新号をお読みください。

drivenはこちらでお読みいただけます: maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
著者: maxon HQ