maxon Story
圧力補償アクチュエータ


グローバル企業であるmaxon Groupの一員のmaxon Aquatic Solutionsは、最近、遠隔操作ビークル (ROV) および自律型水中ビークル (AUV) 向けの圧力補償器を発売しました。これらの圧力補償器は、水深6,000 mの深さで動作するように補正されており、非常に効率的で高い信頼性を発揮します。
maxonには既存のスラスタ製品がありましたが、近年は、海中圧力補償アクチュエータの問い合わせが急増していました。「お客様はスラスタを求めていましたが、ただしプロペラはないものをお探しだったのです」。Aquatic Solutionsチームはそう説明します。「私たちはお客様の要求を的確に汲み取り、これらのニーズに合わせた製品群を開発しました」。
あるお客様から海底検査用途向けの製品について、maxonに問い合わせがありました。そのユニットは、さまざまな種類の海底構造物の腐食を監視するためのセンサーを駆動していました。
詳細な仕様をもとに、入力電源の出力要件を満たすモータとギアボックスの組み合わせが導き出されました。その後、設計エンジニアは、この組み合わせをオイルで満たされた筐体でパッケージ化し、お客様が要求したその他の詳細な変更を加える必要がありました.その結果完成したトップレベルの図面は、お客様の承認を得るのみとなりました。
多くの産業は、油圧作動方式から電気機械作動方式へと移行しています。maxonは、水中エリア向けに回転駆動とリニア駆動の両方のソリューションを提供しています。ロータリーソリューションは、高速、低トルク用途向けモータのみか、または低速、高トルク用途向けのモータギアボックスのいずれかです。maxonのスクリュードライブ製品を使用することで、グリッパ、マニピュレータ、フィン作動、推進など、さまざまな速度と負荷の用途に適したリニアアクチュエータを提供することもできます。
maxonには、これまでに海中、地下、空中、火星など、極めて過酷な環境に向けた製品を製造してきた歴史があります。これらの環境は、衝撃や振動、高温、低温、真空など、さまざまな課題を伴います。maxonは、これらの難しい条件下で製品を検証するために、さまざまな試験装置に対する投資を行ってきました。
maxonは、お客様が必要とするあらゆる場面で、確実に機能する一貫した高品質の製品を提供し、常に信頼のおけるパートナーであり続けることが重要であると考えています。