maxon Inside

maxon | ZUB: 新しいソフトウェア

トピック

Drivetech ZUBDrivetech ZUB

maxonが、Apos統合開発環境およびApossCプログラミング言語をリリースしました。 

この新しいApossIDE (統合開発環境) は、多軸モータ制御システムのアプリケーション指向プログラミングを可能にする、包括的でライセンス不要な自動化ソフトウェアです。これを開発したのは、maxon groupに属するZUB machine control社です。このツールは、すべてのZUB MACSモータコントロールデバイスのモーション制御機能のプログラミング、テスト、およびデバッグに使用されます。 

ApossIDE リリース 07.00.72 で、maxonとZUBは新しいプログラミング言語であるApossCの提供を開始しました。この新しいプログラミング言語は、元のAPOSSプログラミング言語の代替として開発時に使用することができます。ApossC は、広く普及しているCプログラミング言語と同様の構文を持ち、容易に習得することができます。ApossCは、モータドライブソリューションの効果的なプログラミングを支援し、非常に強力なコマンドを含むように拡張されています。極めて複雑な位置決めや同期機能も、シンプルなコマンドでトリガできます。これらのコマンドは、バックグラウンドタスクとして完全に自律的に実行されます。一般的なPLCシステムとは異なり、割り込み機能により、サイクルタイムに関係なく、ファームウェアで直接処理される高速なリアルタイムの反応が可能になります。ApossIDE開発環境でMACSコントローラを使用することで、ユーザーに多大な付加価値をもたらします。ApossIDEでは、すべてのMACSコンポーネントを自由かつ柔軟にプログラミングできます。これにより、ドライブはアプリケーションが要求するモーションプロファイルを正確に実行できます。迅速に結果を出し、開発時間を大幅に短縮することで、多大な競争力を獲得できます。その他の機能には、データ記録機能付きのスマートオシロスコープ、経路軌跡を作成するグラフィックカーブエディタ、プログラミングシミュレーター、およびプログラミング例が含まれます。