maxon Inside

maxonデータシートの説明

トピック

maxon datasheets drivetechmaxon datasheets drivetech

maxon データシートに掲載されている DCモータのデータが、用途に適した製品を選択するのにどのように役立つかをご確認ください。

Ronak Samani and Gaz Satkunathas, Technical Engineers at maxon UK & Irelandのテクニカル エンジニアであるロナック・サマニ( Ronak Samani)氏 と ガズ・サトクナンタス(Gaz Satkunathas)氏が包括的情報を説明します。

maxon データシートの説明 (パート 1)

マクソンの技術エンジニアであるガズ・サトクナンタス氏が、機械関連の情報を提供します。 

maxon データシートの説明 (パート 2)

maxonの技術エンジニアであるガズ・サトクナンタス氏が、データシートが重要な理由と、モータの選択プロセスでデータを使用する方法について説明します。

DC モータ熱挙動の説明

DC モータの連続運転中は、エネルギーを節約するために電力損失が発生します。このビデオシリーズでは、maxon UK and Ireland のテクニカルエンジニアが、熱力学的応答の分析的な説明を提供し、マクソン DC モータのデータシートに記載されている熱パラメータの背後にある重要性について詳しく説明します。

マクソンのモータは、標準の動作範囲を超えて、より高いトルクと速度を達成することができます。このビデオでは、さまざまな動作範囲、DCモータの制限、熱的臨界について説明します。

著者: maxon HQ