maxon Story

メカトロニクスと糖尿病の治療

トピック

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabeteTemplate DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete

maxon Franceの専門分野のひとつは、医療機器 (MD) の高性能メカトロニクスソリューションの設計、開発、製造です。同社のカスタマイズ電動ソリューションは、最新の医療革新技術を搭載し、患者に安全性、快適性、病気のモニタリングと治療における独立性をもたらしています。これらのソリューションを通じて、患者の日常生活の質を向上させることを目指しています。近年、糖尿病患者の増加に伴い、糖尿病治療はMD分野としてますますその重要性を増しています。では、メカトロニクスはどのようにして患者の生活の質の向上に貢献しているのでしょうか?これについては、続きをぜひお読みください。

 


糖尿病を中心に急成長する医療市場


慢性疾患の急増に伴い、患者の絶対的な安全性を保証しながら、患者の治療遵守、自立性、生活の質を促進する、高性能医療機器の急速な必要性に対する認識も高まっています。

糖尿病の治療: 糖尿病患者の生活における負担を軽減し、さらなる安全性をもたらすために設計された医療機器

糖尿病治療用医療機器は、糖尿病患者の全体的な生活の質を向上させることを主な目的としています。2018年の糖尿病患者数は全世界で4億2,200万人ですが、フランスでも370万人が糖尿病関連の診断を受けています。

医療機器のこうした目的を達成するには、以下に挙げる、技術革新における3つの主要開発ラインを追求する必要があります。

  • 患者の独立性の向上
  • 治療遵守の促進
  • 医療機器の有効性と患者の安全の確保
     


これらを実現するため、医療機器は次の厳しい要件に従って設計および開発されています。

  • 患者が自分一人で簡単に使用でき、コンパクトな統合型機器であること。
  • 最新テクノロジーが直感的操作性を備えた機器に統合されており、患者のプロファイル (年齢や新しいテクノロジーへの関心のレベルなど) に関わりなく、治療の正確さと信頼性が確保されること。
     


糖尿病治療用医療機器の小型化、簡素化、最新技術、信頼性、精度など、高性能アプリケーションの開発には、メカトロニクス技術の貢献が不可欠です。

 

技術革新の成長目覚ましい市場におけるメカトロニクスの課題


糖尿病治療用医療機器の信頼性、精度、接続性、小型化: 糖尿病患者の自立を促進し、生活の質を向上させるためのメカトロニクスの4つの課題にを以下にご紹介します。

1.信頼性と精度、メカトロニクスの重要な要件

ISO 13485の認証を取得したmaxon medical (医療機器開発に特化したmaxon groupメンバー企業)は、規制要件を厳密に遵守し、メカトロニクスの専門知識を糖尿病治療機器に応用しています。

患者の安全性のほか、医療機器の信頼性と精度も重要な関心事項です。メカトロニクスは、この点において重要な役割を果たします。信頼性が高く、精密なドライブを設計することで、患者に優れた効果を発揮する機器を提供することができます。

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 3


2.小型化による使いやすさの向上


メカトロニクスが直面するもう1つの課題は「小型化」です。


小型モータの開発により、超小型機器が市場に導入され、患者にとっての使いやすさという特長が強力なセールスポイントとなっています。このため、これらの機器に搭載される主要なmaxonモータの直径はわずか4 mmです。糖尿病患者の20%が毎日インスリン注射を必要としていることから、体外ポンプや埋め込み型ポンプを採用し、これによって患者の独立性を促進する糖尿病治療用機器の人気が高まっています。

 

3.接続性: メカトロニクスの進化

患者の生活をより楽なものにする新技術開発の一環として、糖尿病治療用機器に統合されたメカトロニクスシステムには、諸々のコネクティビティ技術 (接続技術) が採用されています。小型バイオセンサーによるリアルタイムのデータ収集、データ処理、自動遠隔制御など、ネットワークに接続されたスマートなソリューションが登場しています。

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 2

糖尿病のモニタリングおよび治療のためのメカトロニクス


毎日のインスリン注射を必要とする糖尿病患者は全世界で約8,500万人。このインスリン注射のニーズを満たすため、メカトロニクスは3種類の治療ソリューションを提供しています。

1.埋め込み型ポンプ

埋め込み型ドラッグ送達デバイスは、患者の生活の質を大幅に向上し、最適な自律性を提供します。埋め込み型デバイスの中心となるメカトロニクスは、患者の組織と直接接触する能動型埋め込み医療機器に求められる小型化、信頼性、生体適合性要件を満たしています。体液と薬剤の両方に対する不浸透性の要件を満たすために、、IP66またはIP67保護等級のカプセル化ソリューションを開発することも可能です。

maxon Franceは、スイスを拠点とし、埋め込み型および生体適合性ソリューションの設計と開発を専門とするmaxon Medical社と、能動埋込型医療機器分野に置ける専門知識を共有しています。わずか4 mmのECモータを使用して、完全にカスタマイズされた高性能電動化を実現します。

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 5

2.体外式インスリンポンプおよびパッチポンプ

Bluetoothテクノロジーとタッチスクリーンを備え、携帯電話よりもコンパクトで軽量なこれらのインスリンポンプは、1型糖尿病患者が直面する課題を完璧に解消します。このタイプの機器の中心となる超精密駆動モジュールは、maxon motorによって設計された小型モータです。

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 4

3.ペン型インジェクター

実用的で効率的なペン型インジェクターは、糖尿病患者に広く普及しています。 maxon Franceは、maxon motorと共同開発したこれらの電動ペンとネットワーク接続ペンの専門知識により、広く認知されるようになりました。堅牢性、接続性、効率性、小型化: メカトロニクスは、このドラッグ送達デバイスソリューションの設計におけるすべての課題を解決します。

信頼性と精度という重要な基準を満たすソリューションを開発するには、糖尿病治療用医療機器は複雑な統合要件を満たしている必要があります。メカトロニクスは、現在そして将来の多くの課題に対応し、患者の生活を改善するため、技術のたゆまぬ進化を実現しています。

著者: maxon France