maxon Story

アシナガバチから学ぶ

トピック

Imperial college drivetechImperial college drivetech

アシナガバチと脳の手術。この二つが一体どう関係しているのでしょう?実のところ、両者の間に多くの関係性はありません。しかしイギリスのある研究チームにとっては、特定の種類のアシナガバチが脳外科手術用針の開発における理想的な見本となっています。 

現代の脳神経外科では、腫瘍の薬剤治療には硬質の細いカニューレを通して薬剤を脳内経路に注入する方法が一般的です。しかしこの時、健康な組織を損傷するリスクは非常に高くなっています。 なぜなら、この硬質のカニューレはあくまで直進経路をたどって脳内の目標エリアに到達しなければいけないからです。柔軟性のある手術用ツールは、この問題の理想的な解決法と言えるでしょう。 

drivetech guepe 2016

ここで一役買っているのが、ロンドン・インペリアル・カレッジです。同カレッジのロドリゲス・イ・バエナ教授をリーダーとするチームは、脳内の奥深い領域に到達できる、折れ曲がり可能なロボット針の開発を目的とするプロジェクトを過去数年において展開してきました。この針は、奥深くに進入できるというだけではなく、同時に脳内の重要な領域を回避しなければいけません。若手研究員が集まったこのチームは、繊細でありながら極めて強力な産卵管で樹皮の下に産卵するメスのウッドアシナガバチの特別な仕組みを模倣しています。プロジェクト名「STING」(Soft Tissue Intervention and Neurosurgical Guide、軟組織介入・神経外科ガイド)のもと、同チームの科学者らはある試作品を開発しました。この試作品は4つの部分で構成されており、総直径は2.5 mm。パズルに似た構造の連結機構によって組み合わされた状態で保持されています。そしてmaxonの駆動装置が、これらパーツの前進・後退動作を可能にしているのです。

システム一式を提供 

インペリアル・カレッジの研究チームメンバーであるリカルド・セコリ博士は、この用途のために、プラネタリギアヘッドGP22付きmaxonブラシレスフラットモータEC20 flatを選択しました。また、位置制御ユニットEPOS2 24/2が正確な制御を実現しています。「こうした選択の決め手となったのは、API (アプリケーションプログラミングインターフェース) へのアクセスが容易であるという点です。しかも、maxonはこのためのシステム一式、つまりモータ、ギアヘッド、コントローラなどを一手に提供している唯一のメーカーでもあります」とセコリ博士は述べています。 

eショップ maxongroup.com で画像をクリックすると、製品の詳細が表示されます。

カスタマイズされたメカトロニクスプロジェクトについて、支援が必要ですか? 
弊社のエキスパートにご相談ください 

drivetech ec20flat
gp22 drivetech
epos2 drivetech
drivetech ec20flat
gp22 drivetech

画像1: EC20 flat

1/3

 
著者: maxon HQ