maxon Story

新しい友人

トピック

Maxon_pepper_webMaxon_pepper_web

このロボットは、車を組み立てたり、芝刈りをしたり、在庫を管理したりすることもできません。ペッパーには、まったく異なる使命があります: 彼はエンターテイナー、友人、そして家族の一員になることを期待されています。この期待に応えるため、彼は対話する人々の感情を読み取ります。

今日、ロボットはどこにでもいて、芝を刈り、牛の乳を搾り、車を組み立てています。彼らは、子供たちを教えたり、老人ホームの居住者に毎日運動するように促したりします。ロボットの導入は増加傾向にあり、その数はさらに増え続けています。


昨年、産業企業は世界中で20万台を超えるロボットを購入しました。これはかつてないほどの台数です。特に中国からの需要は高く、中国での購入台数は2年以内に2倍になる可能性があります。サービスロボットもますます人気が高まっており、この市場は2020年までに200億ドルに達する可能性があると推定されています。ロボットは、何十年も前からすでに存在しますが、現在、技術進歩による本格的な革命を迎えることになります。これらの機械は、自動車、コンピュータ、スマートフォンに続く、第4次産業革命を代表するものかもしれません。


マガリ・キュービエ (Magali Cubier) 氏は、この革命が起こることを確信しています。彼女は、フランスを拠点とするロボット開発企業、Aldebaran社のグローバルマーケティングディレクターです。Aldebaran社の天才ロボット、ペッパーは、高さ120センチメートルでスリムな容姿をしています。ペッパーはmaxon DCモータで駆動する3つの車輪で移動し、頭、胴体、腕など、人型の特徴を備えています。ペッパーの瞳は、つぶらで愛らしい印象を与えます。彼は、コンパニオンおよびエンターテイナになるように設計されています。さらに、彼は感情を読み取り、それに応じて反応することができます。ロボットの向かい側にいる人が頭を垂れたり、肩を落としたりしていると、ペッパーは冗談を言ったり、ダンスを踊ったり、音楽を演奏したりして、気分を明るくしようと励まします。キュービエ氏は次のように語ります。「当社のロボットは、人々を助け、日常生活を支援することを目的に設計されています」。

pepper-crdit-troy-house-corbis_web
EC45_flat_70W_web
pepper_detail_web
pepper-crdit-troy-house-corbis_web
EC45_flat_70W_web
1/3

ブラシレスDCモータEC 45


ペッパーのベース部分には、6台のブラシレスEC 45 flatモータドライブ (70W) が取り付けられています。このDCモータは、小型サイズであるにもかかわらず、高トルクを発揮し、耐用年数が長く、堅牢です。

ペッパーには、いくつかのセンサーとカメラ、および学習を可能にする非常に複雑なソフトウェアが搭載されています。時間の経過とともに、彼は声や顔をさまざまな人々と関連付け、ユーザーの好みを把握することを学びます。天気について尋ねれば、彼は現在の天気予報を答えてくれます。また、彼はインターネット経由でアップグレードにアクセスでき、時間の経過とともにますます多くのスキルを習得します。お客様からの反響は上々です。2015年にはAldebaran社の親会社であるSoftBank社が毎月1,000台のペッパーロボットを販売しました。今後はさらに多くのロボットが販売される見込みです。 

無限の可能性を秘めて: 彼らは家庭用の娯楽として購入されたり、認知症患者のために執事の役割を果たし、彼らを起こして世話をし、薬を飲むように促したり、一緒に記憶ゲームをしたりします。現在、ペッパーは日本の携帯電話ショップでお客様をお迎えする仕事に従事しています。他のアジア諸国と同様、日本でも真のロボットブームが起きています。ペッパーが「ロボット愛好家」が比較的少ないヨーロッパ諸国でも成功するかどうかは、もうじき明らかになることでしょう。マガリ・キュビエ氏は次のように述べています。「私たちのロボットに会うと、少し恥ずかしがる人もいます。そのため、私たちはペッパーが人々に近づき、話しかけるようにプログラムしました。ロボットとのやり取りがいかに簡単かを理解すると、人々はリラックスして、ロボットとの関りを楽しむようになり始めました」。

pepper-crdit-jill-giardino_web

ペッパーは人と相互に対話し、学ぶことができます。

著者: Stefan Roschi