maxon Story

最高の精度: 世界初の眼科手術

トピック

160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyes160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyes

今日では、さまざまな手術でロボットによる支援システムが利用されています。その一方で、従来、眼科手術においてはこの技術を用いることができませんでした。しかし、オランダのある会社がこの状況を変えました。このシステムは、世界で初の功績となります。

Preceyes
160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyes
17_driven_3_2_16
Preceyes
160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyes

この新しいロボットシステムは、網膜障害を治療する手術に使用されています。

1/3


網膜疾患による視力障害に悩む人々の数は、世界中で5000万~7000万人にものぼります。しかし今までは、大多数の症例においては適正な処置ができない現状がありました。目の手術は、外科医にとって常に大きな挑戦です。まず、安定した手さばきが根本的な条件となります。網膜剥離の処置等、目の手術では最高レベルの精度が要求されます。しかし人間の手が実現する精度は、ロボット支援施術にはとてもかないません。

 

10~20倍の高精度


このような背景から、オランダのアインドホーヴェン大学から独立し別会社となったPreceyes社は、眼科手術のための画期的なロボットシステムを開発しました。特に網膜疾患の治療では、この支援システムが人間の手より10~20倍高い精度を実現しています。これにより、従来は精度の不足のためにできなかった目の手術が可能になりました。これは患者にとって非常に大きな収穫であるだけではなく、ロボットの支援によって従来よりはるかに効果的かつ高精度で作業ができるようになった外科医にとっても大きな進歩です。

この世界初のロボット支援による眼内手術はオックスフォードのジョンラドクリフ病院で実行され、無事成功を収めました。「これは10年来の努力の賜物です。マクラレン教授は、この手術を容易にやってのけました。この事実はロボット支援を導入した目の手術において重要な進歩であると同時に、当社の技術を実証するものです」。Preceyes社の最高医事責任執行役員であるマーク・デ・スメットMDはそう語ります。


触感フィードバック機能


この機能の作動方法はごくシンプルです。執刀医は患者の頭の脇に座り、顕微鏡を覗きながら片手でジョイスティックを操作します。するとその動作がロボットアーム (スレーブ) に伝達されるという仕組みです。ロボットはこの動作を縮小 (ダウンスケール) します。つまり、執刀医がジョイスティックを1 cm動かすとロボットアームの先端部は1 mmのみ動くということになります。もう片方の手は、必要に応じて手動でのタスクを行います。
また、このシステムは手術を動作制御のみでも行えるように設計されています。 その場合は、ジョイスティック2本とロボットアーム2本を使用します。執刀医が見ることができるだけではなく、動作を肌で感じることもできる触感フィードバック機能に加えて、このロボットシステムは迅速なツール交換も可能にしています。手術時間の短縮に一役買うこの機能は、非常に重要なファクターだといえます。ロボットアームの動作は高精度のmaxonドライブシステムによって実行されます。 

著者: Anja Schütz