maxon Inside

時を越えて

トピック

Beyond time 1500x1000 dt2Beyond time 1500x1000 dt2

台湾のアーティスト、チェン・シャンフー(Chen Hsiangfu)氏は、時間知覚の相対性を詩的に解釈した作品を作り上げました。宇宙的な雰囲気を醸し出す彼女の作品「Beyond Time(時を越えて)」は、台北を拠点とするスターラックス航空の本社に展示されています。そしてmaxonのモータは、この芸術作品の動作を担っています。

円形ディスク上の3つのボールが、軸の周りを無音で回転し続けます。台湾出身のアーティスト、チェン・シャンフー氏の作品「Beyond Time」が天体の軌道を連想させるのは偶然ではありません。彼女がキネティックインスタレーションを設置した、首都台北を拠点とする台湾の航空会社スターラックス航空の本社は、そのデザイン全体により、地球外の神秘的な雰囲気に包まれています。空間、時間、テクノロジーは、チェン・シャンフー氏にとって重要なテーマです。

20220105-_DSC3269 v2

「Beyond Time」は、存在の不可解さに直面した人々に存在の意味を方向付ける、認知的秩序としての時間を表現しています。同時に、さまざまな速度で回転するボールは、各個人が認識する時間を象徴しています。商業施設のインテリア向けに設計されたこのアートワークは、厳しい要件を満たす必要がありました。この大きな作品に対し、回転機構のモータは、低速 (毎分2回転)、低トルク (2 Nm)、さらに可能な限り低騒音 (25デシベル未満) に動作しなければいけません。その上、この動作は、1日あたり8時間、週5日間という長時間にわたって継続される必要があります。また、メンテナンスはほとんど不要でなくてはいけません。

«すべてが完璧に進行しました»

アート作品を動かすmaxonのモータ


その解決策は、maxonのオンラインショップで見つかりました。3つのターンテーブルには、それぞれ3つのブラシレスEC 32フラットモータが搭載されました。「すべてが完璧に進行しました」とチェン・シャンフー氏は説明します。「求めていた小型モータは適切なサイズで、在庫もありました。さもなければ、厳しいスケジュールを守ることはできなかったでしょう」。チェン・シャンフー氏のチームが特に絶賛したのは、maxonオンラインショップのユーザーフレンドリーな検索機能でした。この機能のおかげで、ユーザーは必要なすべての製品情報に素早く簡単にアクセスすることができます。もっとも、最寄りのスペシャリストに直接連絡すれば事はさらに簡単です。「maxonは、短時間で必要な製品を見つけるために、熱心にサポートしてくれました」とチェン・シャンフー氏は強調します。すべての部品が組み立てられモータが作動する瞬間を、プロジェクト関わった全員が固唾をのんで見守っていました...成功です!すべての計算と選定されたコンポーネントは正しかったのです。まさに感無量の瞬間でした。  

Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6
Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6

台湾、台北出身のアーティスト、チェン・シャンフー(Chen Hsiangfu)氏 (33) は、宇宙、テクノロジー、社会問題をテーマとした作品を制作しています。私たちの日常生活の経験をキネティックなインスタレーションで表現する彼女は、人間の本質的で原始的な感情を捉えています。

1/2

1日当たり8時間、週5日間作動するEC 32 flatモータ: このインスタレーションに使用される3つの低騒音EC 32 flatモータは、低速とトルクを両立し、完璧な回転機構を実現しました。


チェン・シャンフー氏の芸術作品は instagram.com/chenhsiangfu  でご覧いただけます


最新号


ドライブ技術のあらゆる情報に関するエキサイティングなストーリー、驚くべき事実、興味深い技術記事を掲載したmaxonのdrivenマガジンの最新号をお読みください(英語版のみ)。
最新号は弊社ウェブサイトでお読みいただけます: maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
著者: maxon HQ