maxon Story

今日の髪を明日はまったく異なる状態に

トピック

Joe Before drivetechJoe Before drivetech

パンデミック中、植毛需要の急増に対し、maxonがダブリンにあるクリニックをどのように支援したかをご紹介いたします。 

コロナウイルスのパンデミックが始まって以来、アイルランドのダブリンに拠点を置く Ailesbury Hair Clinic では、植毛治療を希望する人が50%も増えました。クリニックの臨床医は、治療のために毛包を採取するための高度な外科用ツールを見つけることができなかったため、独自にこれらのツールを開発することを決意し、 精密ドライブとモータのスペシャリストであるmaxonに支援を求めました。

男女を問わず、全世界では何百万人もの人々が脱毛に悩んでいます。こうした悩みを抱える多くの人々は、在宅勤務を余儀なくされている期間で治療を受けることを絶好の機会であると考えました。Ailesbury Hair Clinicは、低侵襲の美容毛包単位抽出 (AHI FUE) 治療を専門としており、その高度な技術で数々の賞を受賞しているクリニックです。同クリニックは、治療のニーズが大幅に増加するのを目の当たりにしました。 

既存のほとんどの毛包抽出装置は、高重量で場所を取るため、クリニックのスペシャリストたちは20年に渡る専門分野の経験を活かして、新しい装置を自分たちで設計することにしました。長年にわたって、さまざまな医療機器や手術器具の開発に携わってきたクリニックのスペシャリストたちは、軽量で堅牢、高速、ワイヤレス機能を備えた、より効率的で効果的なハンドヘルド式毛包抽出装置を独自に設計できると確信していました。 

プログラマーでロボット工学者のイオアニス・イパディス氏 (Ioannis Ypatidis) は、この新しい装置を開発したプロジェクトマネージャーです。彼が最終設計にmaxonの製品を選んだのは、サイズが小さく、他のメーカーの類似製品に比べてトルクが比較的高かったためです。彼らの装置にギヤードモータを使用することを最初に決定した後、同チームはアイルランド支部のmaxonセールスエンジニアであるマーティン・リーヒー氏 (Martin Leahy) にコンタクトし、騒音と振動について相談しました。 

Joe After Results drivetech

«ツールに搭載されたmaxonモータはパワフルで非常に効率的です»

「マーティンは、ギアのないダイレクトドライブモータを選択することを提案しました。このモータなら、騒音と振動に関する問題を解消し、製品の耐用年数を延ばすことができるからです」。イオアニス氏はそう説明します。「彼の有益なアドバイスにより、プロジェクトでは多大な時間を節約することができました」。 

「私たちはモータを選定するうえで、誤った決断を下すところでした。マーティンに相談することで、多くの時間とリソースを間違ったソリューションの試験に費やすことなく、正しい選択をすることができました」。 

画期的な新型ドリルは、精密で信頼性も高く、非常に小型で、ノーズはわずか0.8 mmです。モータには、小型設計で高い出力密度と高トルクを発揮し、ハンドヘルド設計を容易にするmaxonのカスタマイズ可能なDCXダイレクトドライブシリーズが採用されました。ダイレクトドライブソリューションを使用することで、デバイスの耐用年数が向上され、ギヤードモータソリューションよりも重量と振動を大幅に低減することができました。充電式バッテリーシステムを採用することで、新しいツールは持ち運びが可能になり、さまざまな電源を考慮することなく、クリニック間の移動、または国境を越えて搬送することもできます。 

「このような植毛治療では、人々にとっても施術はより快適なものになりました。今では主流ともいえるこの植毛治療法は、非常にシンプルで広く受けいられている施術法です。植毛本数にもよりますが、施術にかかる時間は、休憩を含み約3~4時間程度です。ツールに搭載されたmaxonモータはパワフルで非常に効率的で、精細さ、パワー、完璧な仕上がりを実現してくれます」とイオアニス氏は語ります。 

Ailesbury Hair Clinicは、男女の脱毛治療を専門としており、低侵襲のAHI治療法では20年以上の業績を有しています。数々の受賞歴を誇る高水準の同クリニックは、これまでに何千人もの人々に施術を施してきました。このため、このプロジェクトのチームにとっては、クォリティの維持が主な懸念事項でした。 

「maxonのモータが、今年初めに火星に着陸したパーセベランス (Perseverance) 探査機に搭載されていることは知っていました。私たちにとって、これはmaxonの品質を大いに実証する成果といえるものでした。また、火星に対応することができるのであれば、私たちの課題にも十分対応できると確信したのです」。イオアニス氏はこう締めくくっています。 

著者: maxon HQ