maxon Story
e コマースと自動化


電動ソリューションは、e コマースチェーン全体で使用されています。e コマースを積極的に提唱する maxon Group は、e コマースチェーンの各段階に特化したドライブソリューションを提供しています。特に IDX コンパクトドライブは、e コマース取引を迅速化し、安全性を向上させる役割を果たします。
物流における AGV
e コマースがあれば、そこでは必然的に物流管理が行われます。大規模な倉庫を走り抜け、記録的な速さで必要な製品を見つけることができるネットワーク化された AGV フリート。これよりも効率的なものがあるでしょうか? これらの無人搬送車は、すべての倉庫内輸送タスクの自動化を可能にしました。こうした無人搬送車は、コンベアチェーンに搬送する前に、垂直倉庫で高所の商品を回収する能力を持っています。注文準備に求められる高い生産性要件を満たすために、これらの AGV は以下の性能を発揮する必要があります。
- コンパクトで高い電力密度を発揮します。限られたスペースに適応するため、ロボットの占有スペースはできるだけ小さくなければなりません。このため、動力を犠牲にすることのないコンパクトなモータが必要です。
- SS1 安全規則を実装し、障害物や作業員との衝突を回避します。この安全規則には、モータと電子機器に統合された温度センサを使用して、ドライブの過熱のリスクを防ぐことも含まれます。
- フリート内の他の AGV に接続し、同じエリア内で同時に操作できるようにします。この接続は、EtherCAT、CANopen、または I/O バス通信によって可能になります。
- 電子機器の装備・非装備にかかわらず、IDX 56M モータは、牽引、持ち上げ、またはステアリングシステムに使用するかに関わらず、すべての基準を満たしています。
コンベア
コンベアはローラ式またはベルト式で、スキャンが行われる作業エリアに商品を運ぶなど、搬送の役割を果たします。このプロセス段階では、わずかな故障でも莫大な損失につながるため、メンテナンスの課題に的確に対処することが非常に重要です。メンテナンス作業を最小限に抑えるために、ネットワーク接続された信頼性の高いドライブシステムを選択することが不可欠です。ネットワーク接続により、統合型電子機器を備えたモータをリモートで制御し、装置の近くにいなくても診断や更新を一度に実行することができます。
- 通信バスを使用することで、IDX 56L モータの機能範囲をリモートで制御できるようになるため、すべてのメンテナンス作業が簡素化されます。
包装機
製品を目的地に安全に配達するには、商品を適切に梱包し、ラベル付けする必要があります。製品のサイズと形状に応じて、包装機は多軸システムを使ってこのプロセスを処理します。通常、複数の独立したモータが装備されているこれらの機械には、チェーン内のすべての操作を同期するマスター、つまりマスターコントローラが必要です。ここでも、コンパクトなサイズ、メンテナンス、および接続性に関し、大きな課題が存在します。
maxon の ZUB マスターコントローラにより、IDX 56M または70 モータは完全に調和して動作します。一方のモータが箱を取り出している間、もう一方のモータはすでに小包を封印するためのテープを準備しています。
自動配送ソリューション
小包の準備が整ったら、あとは倉庫から出荷して、お客様の住所に輸送するだけです。このプロセスに対しても、さまざまな自動配送ソリューションが提供されています。
AGV による無人配送
ソーシャルディスタンスが叫ばれるこの時代に、これらの遠隔誘導ロボットはその真価を証明しました。遠隔誘導ロボットは、A 地点から B 地点まで完全に自律的に移動し、割り当てられた配達を完了する能力を有しています。受取人は、スマートフォンでワンクリックするか、QR コードを使用して注文内容にアクセスできます。これらの AGV は顧客と接触するため、設計が非常に重要な観点となります。EC Flat モータは特に限られたスペースに理想的で、カバーに適したモータタイプです。
アシスタンス AGV
これらのロボットの主な役割は、小包を搬送して配達者の負担を軽減することです。自律配送 AGV の場合と同様に、これらのロボットのモータ、特にホイールに使用されるモータは、物流で使用されるモータよりもさらにコンパクトでなければいけません。これは、IDX を使用することで実現できます。また、maxon の新しいホイールドライブコンセプトである、電子機器を搭載した電動ホイールを使用することも可能です。
配達用ドローン
究極の非接触配送ソリューションを提供するドローンは、コロナ禍のなかでも飛行を続けていました。ただし、これらのソリューションには、重量制限や境界制限に関する多くの規制が適用されます。この新しい配送形態をサポートするために、maxon は最も厳しい安全要件を満たす、ドローン用に特別設計された一連の新型駆動システムを開発しました。これらの駆動システムでは消費電力が最小限に抑えられるため、全体的なパフォーマンスが向上し、飛行時間が長くなります。
2020 年代初頭にはすでに大きなトレンドとなっていた e コマースは、コロナ禍にあってその合理性を発揮しました。過去 10 年間の急速な発展が減速することはありません。それどころか、さらに加速するものと予想されます。高い安全性レベルを維持しつつ商品の搬送を加速するには、これまで以上に高度な自動化技術をこの分野に導入する必要があります。これらの課題を念頭に置いて、maxon Group は、ロジスティクス 4.0 に適合したドライブソリューションを提供するために、イノベーションを生み出し続けています。