Young Engineers Program

Flybotixのためのmaxon UAVドライブ

トピック

Template 1500x1000 Flybotics 1Template 1500x1000 Flybotics 1

maxonは、ドローンのスタートアップ企業Flybotixと連携し、新しいタイプの検査用ドローンに最適化されたBLDCモータを開発しました。このプロジェクトや他の多くのプロジェクトで培われたノウハウを活かし、各種コンポーネントの信頼性と品質が重要性を増しつつある、まだ歴史の浅いUAV市場にmaxonも参入します 

ローターは4個ではなく2個。スタートアップ企業のFlybotixは、このアプローチに基づいて検査用ドローン「ASIO」を開発しました。このドローンは、間もなく市場で大きな存在感を発揮することが期待されています。産業プラント向けのこの屋内型ドローンには、maxonのブラシレスDCモータで駆動する特許取得済みドライブシステムが使われています。 maxonがFlybotixとの密接な連携によって共同開発したこの電子モータは、ドローン用途のための改良が加えられ、重量と性能が最適化された特別なモータです。こうしたドライブによりASIOはより長時間のミッションを遂行することが可能になり、より離れた場所に飛行することができるほか、コストも節約できています。「maxonの卓越した技術力がなければ、このような世界最高クラスの性能を実現することはできなかったでしょう」。FlybotixのCEO、サミール・ブアブダラはこのようにコメントしています。「私たちはこのパートナーシップにとても満足しています。そして今後も弊社のドローンの産業化を進めるために、ますますこの関係を強固にしたいと考えています」。

Flybotixはスイスの企業で、maxonのラボもあるローザンヌのスイス連邦工科大学ローザンヌ校イノベーションパークに拠点を置いています。CEOで創業者であるサミール・ブアブダラは、スイス連邦工科大学ローザンヌ校とチューリッヒ校で、ドローン技術の開発に15年にわたって携わった経験を持っています。ブアブダラが自身のチームと開発したシステムは、2つの自由度を備えたアルゴリズム制御式の駆動・操舵機構です。「この機構によって、ヘリコプターの空力性能とクワッドコプターの機械的な信頼性がドローンにもたらされます」。ASIOは保護ケージで囲まれているため衝突に強く、狭い場所でも通り抜けることができるので、安全に検査を行うことができます。オンボードカメラと遠隔操作の高品質ディスプレイを組み合わせることで、石油貯蔵タンク、地下鉱山、発電所といった危険な場所でも安全にドローンを操縦できます。 

モータ以外にもある、ドローンのキーを握るコンポーネント 

無人航空機 (UAV) の市場はまだ歴史が浅いものの、非常にダイナミックな市場であると言えます。この市場にはFlybotixのような多くのスタートアップ企業が参入しており、検査、農業、セキュリティ、輸送など幅広い応用分野への展開が期待されています。この業界での初期事業やいくつかの挫折を経て、無人航空機とそのコンポーネントに対する安全性の要件は継続的に高まっています。 

このような要件を満たす特別なドローン用モータの開発に欠かせない高品質のドライブと専門知識がmaxonにはあります。すでに2019年には、maxonは特別なプロジェクトのための最初のドライブと、そのためのESC制御ユニット (Electronic Speed Controllers=電子回転数コントローラ) を構築しました。ドローン市場で重要となるのは、モータだけではありません。さらに重要なのは、BLDC モータ、そしてそれに適合したプロペラといったすべての構成要素が完璧な相互作用を生み出すことです。この完璧な相互作用を確保することが、システムの推力とエネルギー効率を最大限に活用する唯一の方法なのです。このため、maxonのエンジニアたちは、サミール・ブアブダラのようなドローンの専門家からできるだけ多くのことを学びながら、専門知識の交換にも力を入れてきました。この経験を生かし、maxonは著しい成長を遂げるUAV市場において、カスタマイズされたドライブとシステムでお客様をサポートしていきます。   

ちなみに、2021年に火星に降り立つ予定の、現在最も話題のドローン「インジェニュイティ (Ingenuity)」には、6台のmaxon製DCモータが搭載されています。 

Template 1500x1000 Flybotics 1

テンプレート 1500x1000 Flybotics 1.png

Flybotix: 
Flybotix Inc.社は、スイスのローザンヌを拠点とするスタートアップ企業です。同社は、2020年後半にローンチされた産業施設向けのASIO検査ドローンを開発しています。Flybotix 社は、ドローンが自律的に航行し、周囲環境を検査し、相互作用して飛行する未来図を描いています。10名で構成された同社のチームは、スイスのベストスタートアップ企業のトップ100にランクインしています。なお、Flybotixは以下の組織からのサポートを受けています: Venturekick、ESABIC Schweiz、Innosuisse、canton of Vaud、Platinn platform。共同創設者兼CEOのサミール・ブアブダラ博士は、15年の経験を持つドローンの専門家として認められています。Flybotixの主なパートナーには、maxon、Solvay、SGS、HEIG-VD、EPFL が含まれます。 
www.flybotix.com

Template 1500x1000 Flybotics 2

スイスの高品質ドライブスペシャリスト 

maxonは、ブラシ付きおよびブラシレスDCモータの開発・製造者です。製品ラインナップには、ギアヘッド、エンコーダ、コントローラならびにメカトロニクスシステム一式を取り揃えております。 maxonのドライブシステムは、NASA の火星探査車、外科手術用ハンドツール、ヒューマノイドロボットや高精度の工業機器など、高い要件が求められる環境で、あらゆる分野で使用されています。高い能力が求められるこの市場でトップを走り続けるために、maxonは収益の多くを研究開発費にあてています。現在maxonは、全世界に広がる9か所の生産拠点で約3000人以上の従業員を雇用しているほか、30か国以上に販売会社を置いています。 

著者: maxon Expert