maxon Story

農業の未来

トピック

Farming_HeaderFarming_Header

農地、納屋、温室でも、ロボットとドローンはすでに多くの作業を担っています。これらのロボットができることを以下にご紹介します。

Farming1

温室での収穫

能力:

画像処理ソフトウェアとロボットを使用することで、トマトなどの価値の高い作物の新しい収穫システムが誕生しました。温室の通路にある収穫ロボットは、熟した作物と未熟な作物を区別し、収穫して箱詰めすることができます。

メリット:

  • 24時間収穫可能
  • 収穫作業者の作業負荷を軽減
  • データ分析
Farming2

温室でのマテリアルハンドリング

能力:

人と共に安全に並んで作業するロボットは、植物の区別などの手動作業を行うことができます。たとえば、植物の位置を最適化することもできます。

メリット:

  • 植物の品質の向上
  • 水、農薬、除草剤、肥料の使用量の低減
  • 生産コストの削減
Farming3

納屋の自動化

能力:

納屋では、ロボットが飼料の補充、牛の搾乳、糞尿の除去をサポートしています。

メリット:

  • パフォーマンスの向上
  • 農業事業者の作業負荷を軽減
  • 牛の健康と生活の質の向上
  • さまざまな地面の衛生状態を改善
  • データ分析
Farming4

空撮ドローンと播種ドローン

能力:

多くのドローンにはマルチスペクトルカメラと写真カメラが装備されており、作物の健康状態と成長を監視し、収穫量を予測することができます。ドローンは、種子、除草剤、肥料、水などの荷物を運び、散布することも可能です。また、全天候に対応したドッキングステーションで充電し、分析目的でデータを送信することもできます。

メリット:

  • 費用対効果が非常に高く、情報収集を行い、時間も節約
  • 時間と場所に依存しない
  • 広いエリアを迅速かつ効率的に監視
  • 高解像度の詳細な録画が可能
  • 高精度の制御が可能
  • 記録および分析を、植生に損傷を与えない環境に配慮した方法で実施
Farming5

散布・除草ロボット

能力:

ロボットは、畑の雑草を認識するようにプログラムされています。
目的: 雑草を抜いたり、殺虫剤を的を散布したりすることができます。

メリット:

  • 農薬の使用を削減
Farming6

果物を収穫するロボット

能力:

機械には、画像処理とロボットアームが組み合わされており、イチゴ、キュウリ、リンゴなどを収穫します。ロボットは、品質管理と仕分けにも役立ちます。

メリット:

  • 24時間収穫可能
  • 収穫作業者の作業負荷を軽減
  • 収穫データ分析
Farming7

自律走行

能力:

トラクターやその他の農業作業機は、(GPS を使用するなどして) 自律的に農地を移動します。

メリット:

  • 作業負荷の軽減
  • 比較的正確な位置決め
  • 急峻な地形に適応
  • ティーチングが可能
著者: maxon HQ