maxon Inside
Samen één


Nu maxon | zub zijn vijfde verjaardag viert, hebben de twee ontwikkelingsafdelingen voor het eerst in hun geschiedenis expertise gebundeld. Het resultaat? De controller MicroMACS6. De compacte master controller is een essentiële component voor systeemoplossingen, aldus Fabian Vogel, managing director van maxon | zub.
Ze vullen elkaar perfect aan: de overname door maxon van zub in 2017 – het bedrijf werd destijds ter overname aangeboden – leverde voordelen op voor de klanten van beide bedrijven. Ze profiteren van complete oplossingen, deskundigheid en een wereldwijd verkoopnetwerk en een uitgebreid productaanbod. maxon synchroniseert de ontwikkeling van all-inclusive oplossingen voor motion control met de specialisten van zub. Een van de eerste producten die uit deze samenwerking ontstond, is de gezamenlijk ontwikkelde MicroMACS6. maxon kan zijn klanten nu one-stop-systeemoplossingen aanbieden, wat minder interfaces, geconsolideerde expertise en efficiënte ontwikkelingstijden tot gevolg heeft.
Fabian Vogel, maxon en zub hebben hun krachten gebundeld. Welke zijn die?
zub ontwikkelt al vele jaren programmeerbare mastercontrollers. We wilden een product creëren dat goed in onze systeemontwikkelingsstrategie zou passen. Daarom hebben we ons op de sterke punten en expertise van de respectieve afdelingen gericht. maxon heeft in de loop van vele jaren ervaring opgedaan met het ontwikkelen van motoren, elektronica en hardware, terwijl zub gespecialiseerd is in het ontwikkelen van motion controllers met vermogenstrappen, softwareprogrammering en applicatieontwikkeling.
Waarom ontwikkelt de maxon Group programmeerbare mastercontrollers?
maxon ontwikkelt en produceert al tientallen jaren aandrijfcomponenten en mechatronische systemen. Systeemoplossingen worden echter steeds belangrijker en complexer. Programmeerbare MACS-controllers zijn dus een essentiële component voor deze systeemoplossingen. De master controller (MACS) kan op verschillende manieren gebruikt worden. Onder de praktische voorbeelden vallen autonome repetitieve verwerking van verplaatsingsprofielen of complexe gesynchroniseerde meerassige bewegingen en complete kinematica-modules voor Scara- of Delta-robottoepassingen.
Wie kan de MicroMACS6 programmeren?
Iedereen met programmeerervaring in C. Voor een snelle en eenvoudige start bieden we een softwareontwikkelingskit aan. Er zijn geen kosten verbonden aan deze kit. Deze ontwikkelingskit biedt nuttige functies en enkele programmeervoorbeelden.
Waar trekt maxon de grens als het erom gaat als systeemaanbieder gezien te worden?
Bij de ontwikkeling van toepassingen komen onvermijdelijk vragen op die betrekking hebben op de gehele architectuur. Is er een bovenliggende besturing? Zo ja, welke interfaces worden voor de communicatie gebruikt? Welke realtimemogelijkheden zijn vereist? Hoeveel assen moeten samenwerken en op welke manier? Wat zijn de vereisten voor het dynamisch bereik? Welk precisieniveau is vereist? En zo zijn we al met een systeembenadering bezig. Het is belangrijk om een duidelijke identiteit te behouden: maxon is een systeemexpert voor aandrijvingen.
Op welke wijze biedt maxon ondersteuning?
Voor vragen over aandrijftechnologie is het serviceaanbod van maxon altijd toegankelijk. Ervaren systeemarchitecten en applicatieontwikkelaars geven advies of ontwikkelen op verzoek klantspecifieke oplossingen.
Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van de MicroMACS6?
De programmeerbare motion controller zonder vermogenstrappen bestuurt autonoom tussen één en zes assen en kan met de EPOS4-positieregelaar en ESCON-servoregelaars worden gecombineerd. Door zijn compacte afmetingen en aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding is dit een uitstekend product als een controller voor apparaten (ontwerp en productie) wordt gezocht. In tegenstelling tot de MicroMACS6 heeft de MiniMACS6-AMP4 vier geïntegreerde vermogenstrappen.
Nieuwste nummer
Lees het nieuwste nummer van driven magazine van maxon met spannende verhalen, verrassende feiten en interessante technische artikelen over alle aspecten van de aandrijftechnologie.
Lees driven op onze website: maxongroup.com/driven