Sistemi di azionamento per il settore aerospaziale
Il vostro partner affidabile nei cieli.
Qualità senza compromessi, tecnologia innovativa e migliaia di ore di volo: il nostro obiettivo è quello di essere il vostro partner affidabile nei cieli. I sistemi di azionamento elettrici di maxon per il settore aerospaziale assistono i piloti tramite le funzioni del cockpit e movimentano droni, satelliti e rover su Marte.
- Dal
2010
maxon dispone di una propria business unit per il settore aerospaziale.
- Da
20
annii rover marziani esplorano il pianeta rosso con l'aiuto della tecnologia di azionamento maxon.
- Oltre
7000
possibili configurazioni specifiche per il settore aerospaziale.

Sistemi di azionamento per il settore aerospaziale.
Da oltre 20 anni la tecnologia di maxon movimenta i rover sul pianeta rosso. Anche nei moderni aerei per voli a lunga percorrenza vengono utilizzati centinaia di sistemi di azionamento. Qui sulla Terra maxon sviluppa assieme ai suoi clienti soluzioni di azionamento composte da singoli componenti o sistemi tecnici complessi per aerei passeggeri, elicotteri, veicoli spaziali e persino velivoli senza equipaggio.
maxon garantisce l'esclusiva qualità dei suoi sistemi di azionamento efficienti, affidabili e potenti per il settore aerospaziale. Dal 2012 maxon è certificata EN 9100 (AS 9100). Questa norma è stata concepita specificatamente per le aziende che sviluppano e producono componenti per l'industria aerospaziale. Nei nostri laboratori interni viene testata la resistenza degli azionamenti a vibrazioni, urti, temperature estreme o vuoto.
maxon è sinonimo di precisione customizzata e può offrire una rete di assistenza completa in grado di garantire in tutto il mondo gli elevati standard dell'industria svizzera. Il nostro team specializzato Aerospace supporta attivamente i clienti sia in applicazioni semplici che in progetti di sviluppo complessi che durano anni.
Il team Aerospace maxon sfrutta le conoscenze accumulate in numerosi progetti speciali, ad esempio per lo sviluppo di azionamenti impiegati nelle missioni su Marte, per altri progetti aerospaziali e approfondisce tali competenze per la produzione in serie. Tutto ciò è reso possibile da una tecnologia all'avanguardia e da test di laboratorio esaustivi. Non ci fermiamo mai. Creiamo possibilità del tutto inesplorate per la tecnologia aerospaziale, che si tratti di aerei passeggeri, elicotteri o veicoli spaziali.
Per collaborazioni a lungo termine.
In quanto impresa familiare svizzera attiva a livello internazionale, maxon rappresenta un partner affidabile per collaborazioni a lungo termine. Vantiamo una presenza globale e disponiamo di stabilimenti di produzione altamente specializzati. Possiamo reagire in modo rapido e flessibile a qualunque sfida presentata dal mercato aerospaziale e fornire prodotti validi nel tempo, grazie anche alla nostra capacità di offrire assistenza progettuale a livello locale.
Prodotti consigliati.
Componenti standard Aerospace.
I prodotti aerospaziali maxon sono testati in base alle condizioni ambientali previste dalla norma DO-160G, quali fluttuazioni di temperatura, umidità, urti e vibrazioni, e sono dunque adatti anche alle applicazioni più impegnative. L'adozione di una gamma standardizzata di prodotti di base ci consente di accelerare i cicli di sviluppo e di offrire più rapidamente ai clienti prodotti pronti all'uso per il settore aerospaziale. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi agli esperti maxon in loco

Experts
Sistemi di azionamento personalizzati.
Se non è possibile soddisfare i requisiti tramite componenti standard, sviluppiamo sistemi di azionamento completamente nuovi sia per soluzioni di nicchia che per produzioni in grandi serie. Può trattarsi di componenti singoli, quali motori elettrici, riduttori, sensori o unità di comando, oppure di combinazioni di componenti per formare attuatori completi. I nostri team di progetto assistono i clienti nella fase di definizione delle specifiche e li accompagnano durante la qualificazione garantendo un livello affidabile di qualità svizzera per le applicazioni più impegnative. Grazie all'utilizzo di componenti di base è possibile fornire azionamenti personalizzati a condizioni vantaggiose e con tempistiche eccellenti.
Soluzioni di azionamento specifiche.
Ogni segmento del settore aerospaziale presenta delle sfide e dei requisiti particolari. maxon risponde a tali sfide offrendo prodotti e soluzioni concepiti appositamente per questi mercati di nicchia, ad esempio quello dei droni. Quando veniamo coinvolti in progetti molto impegnativi, che prevedono la massima integrazione di sistemi o ambiti di consegna che esulano dalla pura componentistica, proponiamo dei progetti di sviluppo personalizzati. Tali progetti hanno come obiettivo la realizzazione di strutture su misura in grado di soddisfare perfettamente i requisiti richiesti. I prodotti sono armonizzati tra loro e garantiscono la massima sicurezza e redditività grazie ai loro elevati livelli di efficienza e affidabilità.

Configurazioni
Ogni progetto necessita di nuove idee.
Il nostro vasto catalogo di azionamenti rappresenta un buon punto di partenza per realizzare qualsiasi progetto. Con il configuratore online è possibile modificare in modo rapido e semplice le soluzioni per quanto riguarda ad esempio le dimensioni, gli stadi del riduttore, i cuscinetti del motore, gli alberi o l'encoder.
I prodotti Aerospace maxon soddisfano gli elevati requisiti dell'industria aerospaziale e possono essere sviluppati in modo efficiente ed economico per essere resi rapidamente disponibili.
Sistemi di azionamento per il settore aerospaziale
Scarica il dépliant
Vi offriamo una prima panoramica per saperne di più sulle nostre principali serie di prodotti per il settore aerospaziale.

Gestione dei progetti
Un team di gestione dei progetti concentrato sugli obiettivi e motivato
Il nostro team addetto al settore aerospaziale ama intraprendere progetti impegnativi lavorando in stretta collaborazione con i clienti. Supportiamo i nostri clienti nella definizione dell'ambito del progetto, tenendo conto della tecnologia, dei tempi e dei costi necessari. I progetti di sviluppo vengono seguiti da project manager specializzati nel settore aerospaziale, che accompagnano i clienti dalla fase di definizione delle specifiche a quella di avvio della produzione.
Garantiamo la massima flessibilità e un flusso proattivo di informazioni.
RFI/RFP: in questa fase il team di maxon addetto alle vendite e alla gestione dei progetti si interfaccia con il cliente per comprendere e definire le sue esigenze. In questo modo è in grado di offrire al cliente il prodotto che soddisfa al meglio le sue esigenze.
Domande frequenti
Quali standard vengono soddisfatti dai prodotti a catalogo?
I prodotti disponibili nel catalogo di maxon vengono sviluppati e fabbricati secondo la norma ISO 9001. Dato però il profondo radicamento di maxon in diversi settori industriali possono essere utilizzati, se necessario, anche dei sistemi qualitativi specifici per il settore. Per garantire l'assoluta conformità alla norma EN 9100, è necessario elaborare un progetto di sviluppo personalizzato che verifichi le esigenze o esegua un'analisi dei rischi. A livello di prodotto invece le differenze tra le norme sono minime, dato il livello qualitativo già alto.
Come funziona il sistema di gestione della qualità?
Si tratta di un sistema a più livelli che va dall'ispezione dei singoli componenti in entrata fino al controllo finale completamente elettrico della produzione. Esso comprende anche una gestione della configurazione e delle modifiche, un sistema di tracciabilità trasparente e la creazione di una accurata documentazione per ogni lotto di produzione.
Come funziona la gestione della configurazione e delle modifiche?
Il sistema di gestione della configurazione e delle modifiche prevede livelli diversi a seconda delle esigenze del cliente. Le modifiche che interessano la forma, l'idoneità o il funzionamento di un prodotto vengono analizzate attentamente. A seconda degli accordi presi e del livello interessato, prima di apportare delle modifiche è necessario inviare una comunicazione o richiedere una autorizzazione. A tal fine offriamo un sistema esteso di gestione dell'obsolescenza che prevede una comunicazione precoce ai clienti.
Vengono soddisfatte disposizioni di legge come FAR o DFAR e i requisiti di sicurezza informatica?
maxon si impegna a rispettare tutte le disposizioni vigenti e le leggi relative all'esportazione. Si tratta tuttavia di temi sensibili, che richiedono un'attenzione particolare. Il nostro obiettivo è quello di far comprendere ai clienti in che modo il nostro approccio alla conformità influisca sui progetti e sui prodotti che siamo in grado di gestire. La sicurezza informatica riveste per noi la massima priorità. maxon ha valutato la sua situazione in termini di sicurezza informatica in base alla norma NIST800-171 e ha prodotto un documento di autovalutazione (tipo "basic") nell'ambito del sistema SPRS (Supplier Performance Risk System) del governo statunitense.
Quale politica di controllo delle esportazioni viene perseguita (Dual Use, ITAR)?
maxon è in grado di gestire pressoché qualunque progetto con offerte commerciali standard senza licenza. Le leggi sulle esportazioni sono tuttavia complesse, soprattutto per un'azienda come la nostra che agisce a livello internazionale e possiede numerosi stabilimenti di produzione. Teniamo attentamente monitorato l'evolversi della legislazione: il vostro referente maxon è sempre a vostra disposizione per qualunque chiarimento.
Le soluzioni di azionamento industriali personalizzate di maxon vengono utilizzate con successo in applicazioni del settore aerospaziale che rientrano nelle serie comprese tra EAR 99 e EAR 600. Le collaborazioni che riguardano la serie EAR 600 possono richiedere la concessione di una licenza da parte di maxon e dei suoi clienti; maxon è in grado tuttavia di partecipare a tali progetti.
maxon non è invece in grado di partecipare al momento attuale a progetti che prevedono lo sviluppo o la fornitura di oggetti o componenti disciplinati dalla norma ITAR. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all'addetto vendite di maxon.
Contatti
Avete bisogno di assistenza?
I nostri esperti di soluzioni aerospaziali sono a vostra disposizione.