Knowledge

Comprendere e utilizzare le informazioni sugli azionamenti

Conoscenze approfondite, innovazione e competenza nell'ambito della tecnologia degli azionamenti sono la base per soluzioni che convincono per prestazioni, affidabilità ed efficienza. Supportiamo i nostri clienti nella scelta dei componenti giusti e forniamo informazioni esaustive e tutorial.  

maxon Knowledge

Per superare i confini e creare soluzioni senza precedenti per i viaggi spaziali, per il progresso medico o per l'industria del futuro abbiamo bisogno soprattutto di una cosa: un vasto mondo di conoscenze specialistiche.

Blog

I nuovi interventi degli esperti.

In sala operatoria. In auto. Nello spazio. I sistemi di azionamento di maxon sono tra i migliori al mondo. Nel nostro blog trovate non solo interessanti report sulle applicazioni ma anche molti articoli tecnici con le straordinarie conoscenze degli esperti di maxon. 

Vai al blog

Storie di successo

I nostri azionamenti muovono il mondo.

Nelle fabbriche intelligenti del futuro, sulle strade, in cielo, nelle sale operatorie o nello spazio, gli azionamenti maxon vengono utilizzati in tutte le applicazioni che non ammettono compromessi in termini di precisione, efficienza, affidabilità e prestazioni e che richiedono spazi ridottissimi.

  • Roboter_Experte_webmaxon Story

    “L'intelligenza artificiale è ancora agli inizi”

    Felix Herger dice la sua sui robot di salvataggio e sull'intelligenza artificiale.
    Scopri di più
  • Template DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjetmaxon Story

    IP65, IP67, IP68…cosa significano i gradi di protezione?

    Se state lavorando a un progetto nel quale è richiesto un motore elettrico, vi sarete sicuramente imbattuti nelle sigle IP65, IP67 e IP68. Cosa stanno a indicare questi gradi di protezione? Quale protezione scegliere sulla base del progetto…
    Scopri di più
  • Ventilatormaxon Story

    Un soffio di ispirazione per la tecnologia medicale

    Un'iniziativa universitaria salva vite sviluppando e donando ventilatori ai Paesi a basso reddito.
    Scopri di più

Academy

Nozioni sulla tecnologia di azionamento e motion control.

Nella scelta del sistema di azionamento corretto si deve considerare una serie di fattori. Nelle pagine della nostra Academy, oltre a importanti nozioni di base e informazioni tecniche sui diversi gruppi di prodotti maxon, trovate anche moduli di e-learning, video e libri.  

Assistenza

Approfittate del sapere dei nostri esperti.

Per affrontare le complesse sfide in tutti gli ambiti della tecnologia di azionamento, i nostri clienti possono affidarsi alle conoscenze specialistiche del team maxon. Informatevi leggendo le informazioni base riassunte o mettetevi direttamente in contatto con noi.  

maxon1743_DL_13cm9cm

Young Engineers Program

Promuoviamo le nuove idee.

La costante evoluzione è indispensabile per lo sviluppo della tecnologia. Il maxon Young Engineers Program (YEP) supporta i giovani talenti nella realizzazione delle loro idee innovative. Per questo mettiamo la nostra esperienza tecnica e le nostre risorse a disposizione di promettenti progetti nell'ambito della tecnologia di azionamento.