Archivio del magazine driven

L'intero spettro della tecnologia di azionamento.

Un mondo di know-how e conoscenze di base: ogni numero propone una vasta raccolta di storie con fatti e cifre sui principali sistemi innovativi.

Driven

Rivista Driven

Dai sistemi intelligenti di raccolta alle missioni su Marte, fino ai rivoluzionari progressi medici – ogni numero di Driven esplora un tema chiave. Scopri storie ispiratrici dal mondo della tecnologia di azionamento e approfondisci ciò che muove il Gruppo maxon e i suoi partner.
Tutti i numeri precedenti sono disponibili come PDF gratuiti.
L’ultima edizione è anche ordinabile in formato cartaceo – fino a esaurimento scorte.

Leggi l'e-paper
Teaser-Driven-Order

Driven Numero 1/2026

Cosa muove i robot.

In questa edizione esploriamo ciò che fa muovere i robot e ciò che sta facendo progredire la robotica. Dalla pelle autorigenerante e dalle macchine intelligenti alla ricerca della mano robotica perfetta, analizziamo idee emergenti, scopriamo come i bambini immaginano il futuro della robotica e condividiamo approfondimenti dal Tech Summit di Davos. Presentiamo inoltre le tecnologie di azionamento che rendono possibile il movimento robotico, dal HEJ robotic joint e dall’IDX servo motor fino al Wheel Drive. Dove si sta dirigendo la robotica e cosa sarà necessario per arrivarci?

01-01_Cover_driven_0125_E

Driven Numero 1/2025

Dall’assistenza all’autonomia.

In questo numero esploriamo come i sistemi assistivi stiano trasformando la vita quotidiana – dalla chirurgia robotica agli esoscheletri, dalla mobilità intelligente al design inclusivo.
Incontriamo persone la cui vita è cambiata, sviluppatori che costruiscono il futuro e ingegneri che credono che una buona tecnologia inizi dall’ascolto.
Cosa succede quando le macchine non ci sostituiscono – ma ci aiutano a fare di più?

01-01_Cover_driven_0125_E

driven numero 1/2024

Domande sul futuro e risposte dal mondo tecnico.

Insieme agli esperti, diamo uno sguardo al futuro. Stiamo colonizzando Marte, decifrando l'algoritmo del cervello umano e affrontando il cambiamento climatico grazie all'intelligenza artificiale. Siamo troppo ottimisti? La soluzione è veramente la tecnologia? Scoprite cosa ci guiderà nel futuro.

Numero di maxon driven 2022

Team di soccorso.

Aiutare gli altri nel momento del bisogno è uno stile di vita. In questi ambiti anche la tecnologia più moderna è però ormai irrinunciabile. Per avere successo nelle operazioni di soccorso, l'uomo e la macchina devono costituire un binomio efficiente. Abbiamo accompagnato il team del Soccorso Alpino Svizzero a Engelberg durante il loro lavoro. 

Numero di maxon driven 2/2021

Robot quadrupedi e azionatori invisibili.

Si arrampicano, strisciano, camminano o volano: i robot di ispezione vengono impiegati ovunque e tutto lascia supporre che nei prossimi anni il loro numero aumenterà drasticamente. Anche il robot quadrupede rosso ANYmal è stato concepito per lavorare in luoghi ritenuti pericolosi per gli esseri umani. 

Numero di maxon driven 1/2021

Il settore del futuro.

Già oggi i robot vengono impiegati in molte stalle. Nutrono, mungono e rimuovono il letame. Siamo però solo agli albori di un'evoluzione robotica che interesserà l'intero settore agricolo. Droni monitoreranno i campi, irroreranno le piante in modo mirato o invieranno dati preziosi ai "colleghi robot" a terra, impegnati a estirpare erbacce e a raccogliere frutta. 

Numero di maxon driven 2020

Il 4° pianeta.

L'avvio positivo della missione della NASA su Marte «Mars 2020», avvenuta il 30 luglio 2020, è stato uno degli argomenti più dibattuti di quell'estate. Per tre anni maxon ha collaborato con la NASA per mettere a punto gli azionamenti necessari a quella missione. 

driven_2020_Cover_E

Numero di maxon driven 2/2019

La fabbrica intelligente.

Quando il frigorifero comunica con il televisore e con il cellulare, significa che la digitalizzazione ha raggiunto le nostre case. Ma come funziona nelle aziende? Come influenzeranno l'Industria 4.0, l'Internet delle cose e l'intelligenza artificiale il nostro modo di collaborare con i clienti? Quali servizi saremo in grado di offrire in futuro? Ci sarà ancora bisogno di persone nelle fabbriche? Scoprite l'esatto significato dei termini usati per parlare di fabbrica intelligente e il motivo per cui alcune tecnologie richiedono più tempo del previsto per affermarsi. 

driven_2019_Cover2_E

Numero di maxon driven 1/2019

Una rivoluzione silenziosa.

Chi avrebbe pensato 50 anni fa che una famiglia sarebbe potuta andare in vacanza con la propria auto senza consumare una goccia di benzina? E che anche i ciclisti più inesperti avrebbero potuto arrivare in cima a una montagna in sella alla propria bici? Che nei vigneti l'erbaccia sarebbe stata rimossa non da persone ma da robot? Questi sono solo tre degli innumerevoli esempi che rivelano in che misura i sistemi di azionamento elettrici influiscano sulla nostra mobilità e sulla nostra vita.  

driven_2019_Cover1_E

Numero di maxon driven 2/2018

Si vola!

È sempre maggiore il numero delle persone che hanno la possibilità di spostarsi in aereo. Gli aeroplani diventano sempre più efficienti, anche grazie a sistemi di azionamento elettrici che sostituiscono man mano i vecchi impianti idraulici. Nei moderni aerei usati per i voli a lungo raggio trovano impiego diverse centinaia di sistemi di azionamento. Vi mostriamo dove. 

driven_2018_Cover2_E

Numero di maxon driven 1/2018

Risultati della ricerca

Gli ingegneri prendono spesso a modello la natura quando sviluppano nuove tecnologie. Gli uomini, gli animali e le piante si sono evoluti infatti nel corso di milioni di anni adattandosi perfettamente all'ambiente circostante. Benché solo di rado riusciamo a riprodurre perfettamente i modelli offerti dalla natura, le copie da noi prodotte migliorano costantemente, come mostrato dagli impressionanti esempi di protesi alla mano e al piede presentati in questo numero. 

driven_2018_Cover1_E

Numero di maxon driven 2/2017

Così si entra nel futuro!

Molte persone che scelgono di seguire un percorso di formazione come tecnici o ingegneri si sentono chiamati a migliorare il mondo tramite la tecnologia. Le idee creative non mancano e le start-up sono spesso delle piattaforme ideali per mettere in pratica tali idee. Quando tutto va bene, in queste piccole imprese flessibili la creatività si sposa con i valori della motivazione e dell'impegno. In questi casi il successo è solo questione di tempo. 

driven_2017_Cover2_E

Numero di maxon driven 1/2017

Aiutanti invisibili.

Anche se non danno nell'occhio, i motori DC, i riduttori e i sistemi di comando di nostra produzione sono presenti nella vita di tutti i giorni, ad esempio, in mezzi di trasporto pubblici come treni, autobus o aeromobili. Anche le porte degli ascensori si aprono e si chiudono grazie ad azionamenti che lavorano sullo sfondo. Sono piccoli aiutanti invisibili che si notano a mala pena, pur svolgendo un ruolo essenziale per la nostra vita quotidiana. 

driven_2017_Cover1_E

Numero di maxon driven 2/2016

Uomo. Medicina. Tecnologia.

"Innovazione" è una parola spesso abusata. Tutti vogliono essere innovativi e all'avanguardia, intelligenti e rivolti al futuro. Nessun settore viene definito meglio tuttavia da questi aggettivi di quello dell'ingegneria medica. Solo nel 2015 sono stati registrati in questo campo tecnologico oltre 12.474 nuovi brevetti in tutto il mondo. 

driven_2016_Cover2_E

Numero di maxon driven 1/2016

I segreti degli abissi.

I veicoli si immergono alla ricerca di relitti ed esplorano il mondo sottomarino. A paragone della missione su Marte, esplorare le profondità marine potrebbe sembrare una sciocchezza. È vero invece il contrario: l'enorme pressione dell'ambiente circostante e l'azione aggressiva esercitata dall'acqua salata pongono elevati requisiti ai componenti meccatronici. Forse per questo motivo solo pochi fornitori osano entrare in questo mercato. Nel mare ci sarebbe però ancora tanto da scoprire: relitti storici, tesori e materie prime! 

driven_2016_Cover1_E

Numero di maxon driven 2/2015

Il tuo amico e...

Le macchine impiegate nelle imprese industriali diventano sempre più precise, intelligenti e in grado di assistere direttamente gli esseri umani. Al contempo gli ingegneri sviluppano robot capaci di intervenire autonomamente per risolvere situazioni di emergenza. In Asia il robot Pepper manda tutti in visibilio! La richiesta di robot umanoidi è già enorme. 

driven_2015_Cover2_E

Numero di maxon driven 1/2015

Alla scoperta di nuovi mondi.

Marte, la Luna e il Sole sono al centro degli studi scientifici: viviamo in un'epoca entusiasmante, in cui la scienza si interroga su grandi questioni. Da dove viene l'acqua? Dove ha avuto origine la vita? Come è nato il sistema solare? Molti indizi si trovano nello spazio o su altri pianeti, motivo per cui stiamo inviando sonde e robot tecnicamente sempre più sofisticati nella speranza di ricevere risposte. 

driven_2015_Cover1_E

Numero di maxon driven 2/2014

La sala operatoria del futuro.

Da secoli i medici si impegnano a rendere il nostro corpo più bello, più sano e ad allungarci la vita. La differenza rispetto al passato è che oggi possono disporre di strumenti estremamente sofisticati, ad esempio robot chirurgici o utensili di precisione da utilizzare in interventi complessi. I ricercatori stanno persino lavorando allo sviluppo di una minipompa in grado di aiutare la circolazione sanguigna. L'high-tech conquista la sala operatoria e i motori maxon partecipano in misura significativa a questo trend. 

driven_2014_Cover2_E

Numero di maxon driven 1/2014

A tutta velocità.

In pista ogni curva conta. Lo stesso vale per la guida su strada. Per questo motivo gli ingegneri automobilistici sviluppano sistemi di guida assistita sempre più intelligenti. Che il fine sia quello di ottenere un motore più prestante, una migliore aerodinamica o un maggior grado di sicurezza, devono ricorrere ad azionamenti piccoli e affidabili che garantiscano una grande potenza in spazi ridottissimi. In questo numero di driven potrete scoprire dove vengono utilizzati i motori maxon nei settori delle corse e della produzione automobilistica. In aggiunta: Kenshiro, un robot umanoide alto 1,58 che, con i suoi muscoli artificiali controllati da tendini, esegue movimenti simili a quelli dell'uomo. youBot, il robot prodotto dalla casa KUKA Robotics per la ricerca scientifica, intende rivoluzionare la produzione industriale. 

driven_2014_Cover1_E

Il meglio di maxon driven 2013

Fotocamere high-tech: velocissime e leggendarie.

I sistemi di azionamento maxon trovano impiego in innumerevoli campi applicativi, come l'ingegneria medica, l'avionica e il settore della comunicazione. A questi tre temi sono dedicate le tre edizioni di driven del 2013. Le migliori storie, interviste e relazioni tecniche vengono presentate nell'edizione «Best of». Leggete l'intervista all'esperto di robotica Rob Knight e scoprite come le fotocamere high-tech possano scattare immagini nitidissime in una frazione di tempo. Stupitevi di come le persone possano riprendere a camminare grazie a moderne protesi. E scoprite come sarebbe vivere su Marte. 

driven_2013_Cover_E