Chi siamo.
Amiamo gli azionamenti elettrici.
Siamo un team di persone. Pur lavorando nell'ambito di numerose discipline, perseguiamo un obiettivo comune: migliorare le tecnologie di azionamento d'eccellenza. Convertiamo le idee in soluzioni solide e sostenibili e aiutiamo i nostri clienti a mettere il mondo in movimento.
Superare i limiti con curiosità e precisione.
Una cosa accomuna tutte le persone che lavorano per maxon: credere che la tecnologia possa migliorare il mondo a favore di tutti. Per questo motivo ci sproniamo reciprocamente a superare i limiti per raggiungere obiettivi ambiziosi.
- Circa
3200
esperti dei più svariati indirizzi di specializzazione.
- In oltre
40
paesimaxon è presente.
595.2
milioni diCHF di fatturato realizzati dal nostro team nel 2025.

I nostri valori.
I nostri principi sono il motore del nostro successo, il filo conduttore di tutte le nostre attività e del modo in cui operiamo.

Rivista aziendale
Siamo maxon.
La nostra rivista aziendale vi porta nel mondo di maxon ed esplora le domande che ci guidano: Come rendiamo la chirurgia più precisa? Come rendiamo i robot più efficienti? Come miglioriamo l’efficienza nell’industria e nella mobilità?


I collaboratori di maxon
In un'epoca in cui il mondo cambia sempre più rapidamente, ci affidiamo a una costante: i nostri collaboratori. Siamo un team internazionale di persone appassionate. Insieme facciamo progredire maxon giorno dopo giorno.
Collaboratori
Juyeong Kim
è un ingegnere addetto al collaudo in Corea del Sud appassionato di tecnologie avanzate che semplificano la vita. Chi lo osserva al lavoro dovrebbe però indossare guanti e protezioni per l'udito. Per testare la qualità dei nostri azionamenti in tutte le condizioni, simula situazioni estreme, ad esempio temperature estremamente calde o fredde.

Collaboratori
Ildikó Ráczné Ordasi
lavora come operatrice a Veszprém, Ungheria, dove produce rotori per motori di precisione a corrente continua. Non arretra di fronte al fatto di dover lavorare rapidamente e con estrema precisione; piuttosto è affascinata dal sapere che i suoi motori verranno utilizzati nei settori della medicina, dell'automazione industriale, della produzione di automobili, dell'aeronautica e della robotica.

Collaboratori
Robin Phillips
è dirigente del nostro Space Lab e ama spingersi sempre al limite del possibile. Con il suo team ha elaborato alcune idee cruciali per l'azionamento senza spazzole che viene utilizzato nel rover Perseverance della NASA. È orgoglioso di sapere che gli azionamenti maxon partecipano a spedizioni speciali e che anche clienti di altri settori, come la medicina, possono trarre vantaggio dalla sua straordinaria conoscenza dello spazio.

Collaboratori
Albane Lloqanaj
fa parte del team addetto alla produzione che lavora nella camera bianca di maxon: un lavoro molto vario ma anche estremamente impegnativo. L'ambiente asettico pone infatti elevati requisiti alla tecnologia di ventilazione, agli strumenti ma soprattutto alle persone. Lavorare in questo ambiente richiede una formazione speciale e la massima disciplina. Gli indumenti da lavoro vengono imballati sotto vuoto in una lavanderia apposita; mascherine, retine per capelli, guanti e calzature antistatiche sono obbligatori. Non è consentito inoltre toccarsi il viso, poiché in tal caso i guanti dovrebbero essere nuovamente disinfettati.

Collaboratori
Sumit Thomas
dirige i progetti di approvvigionamento, è esperto di gestione della catena logistica e vede ovunque un potenziale di miglioramento. Per lui è importante interagire con le persone lungo tutta la catena di creazione del valore, apprendere da loro e collaborare con loro per individuare il valore aggiunto da offrire ai clienti.

Sedi
Dalla Svizzera al mondo.
maxon può contare su 3.200 collaboratori in tutto il mondo. Una buona comunicazione e collaborazione tra il nostro quartier generale in Svizzera e le 41 sedi in tutto il mondo sono estremamente importanti per noi. Siamo ben collegati tra di noi, vicini ai clienti e possiamo strutturare a livello regionale importanti settori come la distribuzione, la produzione interna in tre continenti e il montaggio.