maxon Inside

maxon e Auterion

Argomenti

template drivetech 1500x1000 Auteriontemplate drivetech 1500x1000 Auterion

Questa partnership strategica offrirà un'avionica rivoluzionaria e l'integrazione del sistema di propulsione per droni software-defined che segneranno il futuro della scalabilità dei droni.

Comunicato stampa, 21 maggio 2021

Lo specialista di azionamenti maxon, i cui motori elettrici hanno permesso all'elicottero autonomo Ingenuity e al rover Perseverance di esplorare Marte, ha annunciato oggi la partnership con Auterion, l'azienda che intende creare un futuro aperto e software-defined per le flotte di droni enterprise.

I clienti trarranno vantaggio dall'ecosistema più avanzato e aperto di motori e dell'integrazione dell'avionica nel settore dei droni con la combinazione del modulo Skynode di Auterion e i migliori motori BLDC di maxon. L'implementazione utilizza una standardizzazione open-source, fondamentale per la prossima fase dell'industria dei droni enterprise per una gestione uniforme dei flussi di lavoro. In ogni contesto commerciale, governativo e no profit, le integrazioni di ecosistemi aperti supportano gli aggiornamenti dei componenti e assortimenti eterogenei di droni piccoli, medi e pesanti destinati a trasportare un'ampia gamma di carichi specializzati o merci.

I partner forniscono la massima efficienza energetica, flessibilità, sicurezza e prestazioni perseguendo una ottimale interazione dei sistemi tra i motori ad alta precisione di maxon, gli ESC (electronic speed controller) e i propulsori abbinati collegati alla piattaforma Auterion completa. L'obiettivo congiunto consiste nello sfruttare il know-how di entrambe le aziende semplificare il funzionamento, lo sviluppo e la gestione di flotte di droni per i clienti, con una drastica riduzione dei costi. Le aziende esploreranno le opportunità sul lungo termine dei sistemi di propulsione, della comunicazione con i piloti automatici, della condivisione dei dati e del monitoraggio in tempo reale.

Affrontare la realtà normativa con sistemi innovativi

Le aziende si stanno rivolgendo alle opzioni prodotte oltreoceano rinomate e affidabili per le esigenze open-source. “La partnership tra Auterion e maxon fornisce l'accesso alla migliore tecnologia per droni rispettando anche le prossime disposizioni di legge federali degli Stati Uniti,” ha dichiarato Kevin Sartori, co-fondatore di Auterion. “Vediamo che le società di servizi e altre aziende richiedono ai fornitori di servizi droni di proporre sistemi conformi alle normative vigenti. Da ultimo, il nostro ecosistema software-defined open-source, creato con partner eccezionali come maxon, è ciò che infonde maggiore fiducia nei componenti per droni e nelle tecnologie autonome.”

“La partnership tra Auterion e maxon fornisce l'accesso alla migliore tecnologia per droni”

Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion
Drivetech 1500x1000 uav marco
template drivetech 1500x1000 Auterion

Il prototipo di maxon per il test del drone

1/2

Riunione di partner con un'esperienza provata

Creare una forte rete di partner che porti la tecnologia per droni d'avanguardia a risolvere i problemi dei clienti è uno degli obiettivi condivisi di Auterion e maxon. Eugen Elmiger, CEO del gruppo maxon, ha dichiarato: “Con i nostri motori sull'elicottero Ingenuity della NASA, siamo riusciti a volare su Marte. Ora ci stiamo concentrando sui droni sulla Terra che avranno un ruolo importante nel futuro automatizzato. Sono molto felice dell'inizio della collaborazione con Auterion, condividendo le nostre competenze ed esperienze per servire al meglio i clienti del dinamico mercato dei droni. L'esperienza nel software per droni abbinata ai 60 anni della nostra esperienza di specialista mondiale di motori e azionamenti produrrà soluzioni promettenti per il futuro.”

“Ora ci stiamo concentrando sui droni sulla Terra che avranno un ruolo importante nel futuro automatizzato”

Con funzioni uniche, esperienza senza rivali e una lunga e comprovata storia nella progettazione e nello sviluppo di motori elettrici ad alta precisione e di moduli per il controllo del movimento, maxon è destinata a dare un rivoluzionario contributo al mercato dei droni e al futuro dei veicoli autonomi.

L'esperienza di stack software completi per droni deriva dall'eccezionale esperienza di progettazione di Pixhawk e dalla creazione del software per piloti automatici PX4, divenuto il sistema di controllo di volo open-source più utilizzato sui velivoli autonomi in tutto il mondo. Skynode di Auterion, prodotto negli USA e pietra miliare del passaggio alla prossima generazione dello standard Pixhawk, supporta tutti i diversi tipi di fusoliere, carichi versatili controllati tramite SDK, connettività cloud LTE, computazione di bordo avanzata e applicazioni.

Sartori aggiunge, “Questa partnership segna una nuova fase nei droni software-defined e nella standardizzazione aperta. Insieme a maxon, offriremo un set completo di componenti per creare droni all'avanguardia scalabili per soddisfare le esigenze delle aziende.”

"Insieme a maxon, offriremo un set completo di componenti per creare droni all'avanguardia scalabili per soddisfare le esigenze delle aziende”

Autore: maxon HQ