Media Release 03/11/2024
maxon presenta un robot umanoide e le novità di prodotto alla SPS

Alla fiera SPS 2024, che si terrà a Norimberga dal 12 al 14 novembre, maxon presenterà il primo prototipo completo del robot umanoide HOPE. HOPE è azionato dai motori EC-i di maxon e dai controller dell'azienda. Rob Knight, lo sviluppatore del robot, sarà presente allo stand maxon per tutta la durata della fiera. Maxon presenterà anche le attuali novità della sua gamma di prodotti, tra cui il nuovo riduttore ad albero "Strain Wave", che farà il suo debutto in fiera.
Gli azionamenti per robot sono un importante segmento di attività per il Gruppo maxon. maxon sviluppa e produce componenti personalizzati per robot mobili e industriali autonomi, compresi robot umanoidi, a quattro zampe o collaborativi o robot agricoli e di servizio.
Il prototipo del robot umanoide HOPE mostra l' utilizzo pratico degli azionamenti maxon nella robotica. Il robot e il suo sviluppatore, Rob Knight di “The Robot Studio”, saranno presenti allo stand maxon SPS di Norimberga. Con un'altezza di due metri e la capacità di muoversi liberamente e mantenere l'equilibrio fino a un'ora, HOPE offre interessanti spunti di riflessione sulle sue funzionalità. I visitatori potranno interagire con HOPE sul posto.
HOPE è alimentato da quattro azionamenti maxon EC-i 40 in ogni braccio. Si tratta di motori brushless con avvolgimento iron-core, che sviluppano un'elevata dinamica e coppie elevate in spazi ridottissimi. Inoltre, il robot include sei motori EC90 flat collegati ai controllori di posizionamento EPOS4 maxon.
Rob Knight e il suo robot HOPE potranno essere ammirati dal 12 al 14 novembre alla SPS di Norimberga, padiglione 3, stand 260.
Altri prodotti di punta che maxon presenterà alla SPS:
Azionamenti: oltre all'EC-i 40 descritto in precedenza, sono esposti i seguenti azionamenti: High Efficiency Joint 90 (un sistema di azionamento per robot estrmamente compatto, integrato ed efficiente che contiene tutti i sottosistemi per una soluzione di movimento completa, ad esempio l'elettronica, il motore, il riduttore e i sensori);ECX Prime 6 e 16 (motori BLDC brushless con coppie elevate ad alta velocità) e ECX Flat 22, 32 e 42 (motori flat con rotore esterno a più poli, particolarmente adatti per spazi limitati).
Riduttori : maxon presenterà in anteprima il nuovo riduttore ad albero “Strain Wave”, che sarà disponibile dal prossimo anno e che è sinonimo di alta precisione e compattezza.
Controllori: Con ESCON2, maxon presenta l' evoluzione della sua collaudata linea di controllori, che ora è disponibile anche per applicazioni altamente miniaturizzate. Sarà esposto anche il MicroMACS6, il controllore di movimento multiasse liberamente programmabile e ultracompatto.
Altri punti salienti: I motori per applicazioni pesanti di Parvalux by maxon, la ceramica tecnica e l'azionamento maxon per e-bike BIKEDRIVE AIR.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, contattare Lena Gulder, Marketing Manager maxon Germania:
Telefono +49 89 420 493-59lena.gulder@maxongroup.com