Media Release 28/06/2021

maxon lancia un nuovo sistema leggero e in-visibile per e-bike

bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Nascosto: l’azionamento dell’e-bike maxon è quasi invisibile a occhio nudo.

Gli azionamenti maxon fanno volare non solo il drone-elicottero della NASA su Marte ma anche i ciclisti. Dopo diversi anni di sviluppo, l’azienda presenta finalmente BIKEDRIVE Air, un sistema leggero ed invisibile per e-bike composto da motore centrale, batteria integrata e comando. In questo modo è possibile convertire le biciclette da corsa leggere, le gravel, le urban e le moun-tain bike. Le prime biciclette costruite da clienti maxon saranno introdotte sul mercato quest'an-no.    

bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Bikedrive-Air_Totale_ohne Range extender
bikedrive_gotthard0062
bikedriveAIR_Rahmen-2_neu
Bikedrive-Air_Totale_ohne Range extender

Nascosto: l’azionamento dell’e-bike maxon è quasi invisibile a occhio nudo.

1/3

Le e-bike stanno conquistando rapidamente città, campagna e montagna. Molti dei sistemi esistenti forniscono un’ottima assistenza alla pedalata ma sono pesanti e ingombranti. Lo specialista di azionamenti maxon ha in-tenzione di voltare pagina, offrendo con BIKEDRIVE Air un sistema per e-bike invisibile che pesa soltanto 3,5 kg (batteria compresa) integrabile dal produttore della bicicletta in telai dal design elegante. Il sistema è com-patto, quindi può essere installato su svariati tipi di telai: nelle bici da corsa, gravel, urban, biciclette da bambini o mountain bike. È possibile realizzare e-bike da corsa con peso inferiore a 11 kg ed e-MTB fully per trail con peso inferiore a 16 kg.


Nel sistema BIKEDRIVE Air sono racchiusi 60 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di motori elettrici, riduttori ed elettronica. Cuore dell’e-bike è il motore centrale che fornisce una coppia di 30 Nm e con-sente al ciclista una pedalata naturale e una guida agile e fluida. Tutto ciò è possibile grazie a una tecnologia a ruota libera esclusiva. L’assistenza alla pedalata viene fornita solo in caso di necessità: quando pedalano, ai ciclisti sembra quasi di avere il vento alle spalle. 


Raddoppio dell’autonomia grazie a una batteria aggiuntiva


L’azionamento dell’e-bike è quasi invisibile a occhio nudo. Soltanto un comando integrato in maniera discreta sul tubo superiore lascia intuire la presenza di un motore. Anche la relativa batteria da 250 Wh è integrata nel tubo inferiore. Se richiesto, è possibile raddoppiare l’autonomia con una batteria aggiuntiva.   


I ciclisti possono adattare singolarmente i livelli di assistenza dell’e-bike e avere sempre sotto controllo i dati importanti. Per far ciò maxon ha sviluppato la app adatta Connect App. Tramite ANT+ o Bluetooth (BLE) è pos-sibile collegare semplicemente anche altri dispositivi; Garmin, Sigma, o-synce ecc. Per i rivenditori è disponibile anche una Service App estremamente user-friendly.


L’esclusivo sistema BIKEDRIVE Air maxon è disponibile a partire da quest’estate per tutti i produttori mondiali di biciclette. L’azienda è pronta a fornire la giusta consulenza. I primi partner stanno già integrando l’azionamento nelle nuove linee di prodotti che verranno immesse sul mercato quest’anno. 


Per maggiori informazioni e dati di contatto: www.maxonbikedrive.com