Media Release 13/12/2021

maxon entra a far parte del team Cross country di Thömus

Thoemus_maxon_Swiss_Bike_Team_Media1
Nel 2022 il vincitore della medaglia di argento olimpica Mathias Flückiger correrà per la squadra di cross country Thömus maxon.

Il produttore svizzero di biciclette Thömus e lo specialista di azionamenti maxon formano una partnership nella specialità ciclistica del cross country. Nell’ambito di questa collaborazione maxon mette a disposizione la propria piattaforma di e-bike a partire dalla quale Thömus intende sviluppare una mountain bike elettrica per la preparazione alla Coppa del Mondo. In futuro la mountain bike sarà disponibile anche in commercio.

Thoemus_maxon_Swiss_Bike_Team_Media1
Thömus_maxon_logo_rgb
Thoemus_maxon_Swiss_Bike_Team_Media1
Thömus_maxon_logo_rgb

Nel 2022 il vincitore della medaglia di argento olimpica Mathias Flückiger correrà per la squadra di cross country Thömus maxon.

1/2

"Abbiamo posto la tecnologia svizzera al centro di questa partnership e intendiamo così incentivare la collaborazione trasversale tra i ciclisti della Coppa del Mondo e il team di sviluppo" dichiara Eugen Elmiger, CEO del gruppo maxon. "Potremo così ottimizzare ulteriormente i nostri azionamenti per e-bike e rendere accessibile il nostro know-how a tutta la clientela."

Anche Thomas Binggeli, fondatore e titolare di Thömus AG, sottolinea il potenziale nello sviluppo del prodotto: "La collaborazione con la squadra e questa nuova partnership tecnologica con maxon rappresentano per noi un importante supporto nel processo di innovazione." Così, oltre agli obiettivi sportivi della squadra «Thömus maxon», viene posto anche l'accento sul tentativo di costruire "la mountain bike elettrica XC migliore e più leggera in assoluto per l’allenamento per la Coppa del Mondo". Ciò crea condizioni perfette per le corse "perché le nostre atlete e i nostri atleti possono allenarsi di più in pista e al contempo non superare il rapporto ottimale tra frequenza e rendimento", dichiara Binggeli.

La nuova mountain bike elettrica sarà dotata del leggero sistema per e-bike BIKEDRIVE AIR di maxon. Il sistema pesa solo 3,5 chilogrammi, batteria inclusa, e può essere integrato in modo quasi invisibile nel telaio della bicicletta. La collaborazione con la squadra di cross country sottolinea l’ambizione di maxon di diventare leader di mercato nel settore degli azionamenti leggeri ed efficienti per e-bike.

Un team vincente per il 2022 con Mathias Flückiger

La squadra «Thömus maxon» sarà capitanata da Mathias Flückiger, vincitore della Coppa del Mondo nel 2021 e vincitore della medaglia d’argento alle Olimpiadi. Con lui alla partenza ci saranno Alessandra Keller, Kathrin Stirnemann, Vital Albin e Luke Wiedmann.

"Le nuove possibilità offerte dalla mountain bike elettrica XC e il leggero azionamento maxon diventeranno un elemento integrante del nostro allenamento e ci consentiranno di prepararci al meglio per la corsa", afferma il team manager Ralph Näf. "Collaboriamo con maxon da diversi anni e abbiamo potuto partecipare allo sviluppo di BIKEDRIVE AIR. Sono convinto che questo azionamento leggero sia particolarmente adatto per le ambizioni sportive di ciclisti e cicliste e sono molto felice di questa collaborazione."