maxon Story
Sistema di imballaggio con pellicola termoretrattile
L'automazione industriale sta diventando sempre più necessaria per le industrie e il settore agro-alimentare è una delle industrie che sta compiendo questa transizione. Un'azienda turca progetta macchine per l'automazione di questo settore e utilizza sistemi azionati dai motoriduttori Varvel, disponibili nella gamma MDP con consegna entro 48 ore.
Automazione del settore agro-alimentare
Grazie all'automazione l'industria alimentare e delle bevande può ottenere una qualità costante del prodotto, una maggiore efficienza, processi di imballaggio più rapidi e minore movimentazione.
Un'azienda turca attiva in questo settore produce oltre 40 modelli e tipi diversi di macchine, tra cui confezionatrici termoretraibili manuali, confezionatrici termoretraibili con sigillatura, confezionatrici termoretraibili ad alta capacità con tecnologia di incollaggio continuo.
Le macchine dell'azienda turca rilevano automaticamente prodotti di diverse dimensioni e mantengono una qualità di imballaggio costante. Sono ideali in caso di frequenti variazioni delle dimensioni del prodotto e presentano un funzionamento semplice, perfetto isolamento termico e lame di saldatura rivestite in ceramica. L'azienda offre inoltre progetti e soluzioni AC per consentire alle società di implementare l'imballaggio nelle linee di produzione in modo più veloce ed efficiente.
Tecnologia Varvel al centro del sistema
Il gruppo Varvel progetta e produce riduttori e variatori di velocità in Italia per applicazioni fisse a bassa e media potenza in molti campi, tra cui l'industria agro-alimentare e agricola, industria, porte automatiche e controllo degli accessi.
I riduttori della serie RT sono rinominati per il loro design e l'eccezionale affidabilità.
Per il settore agro-alimentare, l'azienda turca utilizza sulle proprie macchine i riduttori a vite senza fine della serie Varvel RT di dimensioni 28, 40 e 50. Poiché i motoriduttori Varvel RT hanno una qualità così elevata, le macchine dell'azienda sono silenziose, non hanno vibrazioni e lavorano alla perfezione. Consentono la produzione di volumi elevati e rendono la sostituzione della pellicola termoretrattile più semplice e veloce. I modelli sono facili da utilizzare, assicurano la massima resa e consentono aggiornamenti automatici del firmware tramite USB.
I riduttori a vite senza fine della serie Varvel RT utilizzati qui assicurano una eccellente affidabilità nelle applicazioni con potenza da bassa a media. Progettati per agevolare la manutenzione e massimizzare le prestazioni, sono altamente versatili e si adattano facilmente a qualsiasi applicazione. Ciò significa che possono soddisfare le esigenze di un ampio gruppo di utenti. Inoltre, riducono i costi di gestione e l'impatto ambientale delle macchine.
Vedere anche Riduttori per la riduzione della velocità: cose utili da sapere
Una forte partnership con il produttore italiano
Il gruppo Varvel progetta e produce riduttori e variatori di velocità in Italia per applicazioni fisse a bassa e media potenza in molti campi, tra cui l'industria agro-alimentare e agricola, industria, porte automatiche e controllo degli accessi. Varvel opera in più di sessanta paesi nei cinque continenti.
Dato che Varvel è da tempo partner della gamma MDP, i riduttori dell'azienda italiana possono essere combinati al know-how di MDP nel settore dei motori AC ad alte prestazioni. Questa gamma consente combinazioni esclusive per la creazione di motoriduttori multi-tecnologici. La gamma MDP x Varvel fornisce soluzioni competitive e reattive.
I prodotti della gamma MDP x Varvel sono disponibili a magazzino nell'e-shop MDP e vengono consegnati entro 48 ore. Contattate gli esperti dell'assistenza tecnica del call center che sapranno trovare la soluzione di motorizzazione che fa al caso vostro.