maxon Story

Una vespa indica la strada

Argomenti

Imperial college drivetechImperial college drivetech

Cosa c'entrano le vespe con la chirurgia cerebrale? Non molto, a prima vista. Tuttavia, un team di ricercatori dell'Inghilterra sta sviluppando un ago per la chirurgia cerebrale ispirato a una specie di vespe.

Nella cura del tumore, oggi i neurochirurghi utilizzano spesso un ago sottile e rigido per iniettare il farmaco necessario nel tessuto cerebrale interessato. Questo comporta un rischio relativamente elevato di lesionare il tessuto sano perché un ago rigido permette solo di accedere alla regione specificata del cervello attraverso un percorso diritto. La soluzione ideale sarebbe uno strumento operatorio flessibile.

drivetech guepe 2016

Ed è qui che entra in gioco il London Imperial College. In questi ultimi anni, un team guidato dal Dott. Rodriguez y Baena sta lavorando allo sviluppo di un ago robotico flessibile in grado di raggiungere le aree del cervello più profonde evitando al contempo le aree critiche. I giovani ricercatori imitano lo speciale meccanismo utilizzato dalle femmine delle vespe del legno che utilizzano gli ovipositori, punte sottili ma molto robuste simili a quelle di un trapano, per deporre le uova direttamente all'interno del legno degli alberi. Con il nome in codice STING (Soft Tissue Intervention and Neurosurgical Guide), gli scienziati hanno sviluppato un prototipo composto da quattro segmenti con diametro totale di 2,5 millimetri, tenuti insieme da un meccanismo di interblocco simile a un puzzle. Gli azionamenti maxon forniscono il movimento in avanti e indietro dei segmenti.

L'intera gamma di prodotti

Per questa applicazione il dottor Riccardo Secoli, membro del team di ricerca all'Imperial College, ha scelto il motore maxon EC20 flat senza spazzole con un riduttore planetario GP22. Un comando di posizionamento EPOS 24/2 assicura un posizionamento preciso. “Il facile accesso all'API (Application Programming Interface) è stato il criterio chiave per la scelta. Inoltre, maxon è l'unico produttore che offre l'intera gamma di prodotti: motore, riduttore, controller,” ha spiegato il dottor Secoli.

Fate clic sulle immagini per visualizzare le informazioni dettagliate sui prodotti nell'e-shop maxongroup.com

Avete bisogno di assistenza con un progetto di meccatronica personalizzato?
Contattate i nostri esperti

drivetech ec20flat
gp22 drivetech
epos2 drivetech
drivetech ec20flat
gp22 drivetech

EC20 flat

1/3
Autore: maxon HQ