maxon Story

Una protesi alla gamba estremamente intelligente

Argomenti

C-Leg 4_Ottobock_schwarzweissC-Leg 4_Ottobock_schwarzweiss

Fare escursioni o gite in bici con gli amici: con la gamba protesica giusta, gli amputati possono tornare a vivere attivamente. Ottobock e maxon motor aiutano a migliorare la qualità dei portatori di protesi.

Nella vita di tutti i giorni, chi ha un arto amputato si trova davanti a ostacoli apparentemente insormontabili, come ad esempio gli spazi affollati e i terreni accidentati. Con la protesi alla gamba giusta, questi ostacoli sono facili da superare. La C-Leg è una protesi per gambe controllata tramite microprocessore che facilita sensibilmente la vita di molte persone con amputazioni sopra al ginocchio. Il fatto che oltre 60.000 persone in tutto il mondo usino il C-Leg dimostra la forza di questa tecnologia.

L'azienda di tecnologia medica Ottobock ha sviluppato la protesi per gambe e la rispettiva tecnologia di C-Leg. Dal 1997, anno in cui è stato lanciato per la prima volta, questo modello è stato sviluppato continuamente. Il modello attuale è il C-Leg 4, la migliore C-Leg di sempre a detta del produttore. Miglior recupero dopo le cadute, miglioramenti nella fase di appoggio e di sospensione, nuovo design del telaio in fibra di carbonio, funzione di appoggio intuitiva: grazie a tutte queste caratteristiche il campo di applicazioni della C-Leg è molto più esteso.

C-Leg 4 Produktbild_web

Gli studi dimostrano che la quarta generazione della C-Leg è il modello più sicuro con articolazione del ginocchio controllata tramite microprocessore.

Camminata intelligente

L'articolazione intelligente del ginocchio monitora continuamente la fase dell'andatura del portatore di protesi e la regola in tempo reale. In questo modo gli utilizzatori si possono spostare liberamente senza doversi concentrare sempre sui passi, ad esempio quando scendono le scale, camminano su superfici difficili o quando camminano all'indietro. Nella nuova C-Leg, le diverse regolazioni meccaniche ed elettroniche forniscono un migliore controllo della fase di sospensione. Di conseguenza il portatore della protesi ha un'andatura più naturale e può muovere l'articolazione del ginocchio più facilmente.

L'aspetto tecnico

Come funziona esattamente la C-Leg? La funzione di controllo intelligente della protesi si adatta al singolo schema di andatura di ciascun utilizzatore. La gamba viene azionata da un'unità idraulica controllata da microprocessore che regola dinamicamente il sistema secondo qualsiasi velocità di camminata. Al contempo l'unità di comando assicura che la fase di appoggio della protesi sia sicura. Il meccanismo di controllo si basa su un complesso sistema di sensori. Questi registrano il carico sull'articolazione del ginocchio ogni 0,02 secondi per individuare con precisione la fase della camminata.
Due valvole regolate dai motori RE-max 13 modificano le caratteristiche del sistema idraulico. In ciascuna C-Leg vengono impiegati due motori. Le caratteristiche chiave di questi motori DC sono il design compatto e la potenza in uscita relativamente alta.

La vita su due gambe

“Non mi ricordo l'ultima volta che sono inciampato. È fantastico!” così descrive lo statunitense Geno (a sinistra nell'immagine) con entusiasmo la sua vita con la C-Leg. La storia di successo della C-Leg non si ferma. Sempre più persone stanno riacquisendo la propria indipendenza grazie a questa protesi intelligente.

Copyright:
Ottobock

Autore: maxon HQ