Young Engineers Program

Un esoscheletro montato sulle sviluppato da studenti universitari

Argomenti

ExoskeletonExoskeleton

Gli studenti dell'università di Ottawa stanno sviluppando un esoscheletro montato sulle anche per i pazienti colpiti da atrofia muscolare a seguito di ictus o patologie debilitanti che potrebbero causare un livello di attività ridotto.

L'essere umano è estremamente complesso e dinamico. L'anatomia di ogni persona è unica: per questo l'analisi della camminata rappresenta una sfida difficile e unica per ogni singolo individuo. La sfida è ancora più ostica in presenza di debolezza muscolare e perdita di equilibrio, come nel caso dei pazienti allettati o colpiti da ictus. Un team di studenti di ingegneria dell'università di Ottawa sta lavorando alla realizzazione di un esoscheletro per aiutare questo tipo di pazienti.

Guidati dalla comunità e dai professori, il team UOttawa Bionics sta sviluppando un esoscheletro montato sulle anche che fornisce assistenza fisica ai pazienti per affrontare le sfide quotidiane con la massima facilità e aiutarli nella riabilitazione. L'esoscheletro è azionato da due motori EC 90 flat. Questi motori DC brushless offrono la coppia precisa al momento giusto e dati di feedback per l'analisi e il miglioramento dell'andatura. Poiché con il passare del tempo il paziente recupera forze e coordinazione, l'assistenza motorizzata viene ridotta permettendo così un ripristino naturale della forza totale.

uOttawa Bionics sta producendo il primissimo prototipo completo. Una volta definiti gli aspetti fondamentali della progettazione dell'esoscheletro e perfezionato l'intero design, il team spera di poter iniziare a lavorare all'ottimizzazione dell'esoscheletro e programmarlo per i pazienti colpiti da ictus.

Il team ha in programma di partecipare alla conferenza Create the Future del 2019 e BioRob 2019 per presentare il proprio progetto e alla competizione di design RESNA.

Autore: Young Engineers Program