maxon Story

Un decennio di rivoluzioni tecnologiche

Argomenti

Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution newTemplate DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution new

Raggiungiamo Virginie Mialane, la nostra marketing manager per France Medical, che ci spiega i cambiamenti degli ultimi 10 anni nel campo dei dispositivi medici motorizzati con diversi esempi di importanti applicazioni.

Qual è l'impatto della diagnostica in vitro nel settore medico di oggi?

La diagnostica in vitro è un collegamento essenziale nella catena sanitaria. È utilizzata non solo nell'intero corso della vita di una persona ma viene applicata in tutte le fasi della malattia di un paziente in quanto permette la prevenzione, la prognosi, la diagnosi, il monitoraggio e la gestione di una malattia. Di conseguenza oltre tre quarti delle decisioni mediche comportano almeno un test diagnostico in vitro.

Negli ultimi dieci anni la diagnosi ha tratto vantaggio dai progressi della scienza di laboratorio (reagenti) ma anche dagli strumenti da laboratorio. La riforma del settore pubblico ha portato alla creazione di piattaforme tecniche grandi e versatili. I progressi tecnologici degli strumenti hanno fatto parte di questo sviluppo consentendo la completa automazione e una maggiore resa dei campioni, maggiore versatilità dei test eseguiti e risultati più precisi con una affidabilità superiore.

Quali sono le tecnologie che assistono questo sviluppo?

Grazie ai motori DC abbinati agli encoder e controllati da schede di servocontrollo, i movimenti vengono ora corretti per un posizionamento quasi in tempo reale. Inoltre i cicli di velocità possono essere adattati all'inserimento delle provette per il prelievo di sangue in modo sincronizzato, senza interrompere il flusso dell'analisi in corso.

I motori DC sono spesso utilizzati nell'automazione delle macchine da laboratorio per la diagnostica in vitro. I motori passo-passo ibridi o con magneti permanenti sono stati sempre più apprezzati negli ultimi anni per la loro robustezza e per il funzionamento a ciclo aperto.

Una rivoluzione per i pazienti?

Gli strumenti per la diagnostica in vitro si sono evoluti in risposta al cambiamento verso le prestazioni ambulatoriali, i test "point-of-care" e l'analisi. Al centro di questa evoluzione, i pazienti assumono ora un ruolo attivo nella propria salute ricercando maggiori informazioni sulla salute in generale e sulla propria malattia in particolare. I test point-of-care, o i test al letto del paziente, sono sempre più disponibili negli ultimi mesi. In futuro si espanderanno comprendendo molte diagnosi terapeutiche, trasformando completamente i processi attuali di cura e assistenza del paziente. La meccatronica accompagna l'emergere di macchine portatili fornendo al mercato azionamenti meccatronici e sistemi improntati sulla modularità e sull'affidabilità.

Template DriveTech 1500x1000 DM 10 ans evolution 2

Anche la robotica medica è divenuta essenziale in questo settore. Quali sono le implicazioni?

La robotica medica, elemento di connessione tra progresso scientifico e tecnico, ha rivoluzionato il settore medico e ha visto una crescita straordinaria negli ultimi 10 anni. Inizialmente identificata come una necessità del settore industriale per la capacità di ripetibilità e precisione, la robotica è stata adattata alle applicazioni mediche per soddisfare esigenze molto specifiche, quasi sempre incentrate sulla chirurgia.

La miniaturizzazione di questi robot è stata fondamentale per consentirne l'integrazione nelle sale operatorie. A differenza dei robot industriali che devono eseguire rapidamente azioni ripetitive all'infinito, nelle sale operatorie devono riprodurre movimenti molto simili alle azioni del chirurgo. Ogni malattia richiede un proprio approccio funzionale specifico, quindi questi robot sono specializzati in aree terapeutiche specifiche del corpo umano: neurochirurgia, chirurgia spinale, chirurgia dell'anca o del ginocchio, chirurgia addominale, ecc.

Chirurgia minimamente invasiva, chirurgia da remoto: negli ultimi anni l'assistenza chirurgica da parte di un robot è divenuta sempre più diffusa ed è ora un'interfaccia indispensabile tra il paziente e il chirurgo che mantiene il pieno controllo della procedura chirurgica. Questo entusiasmante sviluppo è stato reso possibile dalla miniaturizzazione dei motori, dall'ottimizzazione del design in termini di prestazioni e vibrazioni e dal progresso nella microelettronica con l'uso di encoder ad alta risoluzione per il miglioramento del controllo del motore e l'esecuzione di movimenti fluidi e precisi.

Miniaturizzazione dei motori per una maggiore precisione?

Nel caso della chirurgia oculare, ad esempio, la membrana della retina sul retro dell'occhio, che misura meno di un centesimo di millimetro, può essere manipolata con uno strumento che entra in un minuscolo foro con un diametro inferiore a 1 mm.

Oggi, spesso abbinata alle tecnologie di imaging che aiutano a pianificare l'intervento e rifinire il campo visivo, le piattaforme robotizzate eseguono i movimenti del chirurgo senza tremori o imperfezioni.

“I nostri progetti di meccatronica per dispositivi medici sono soluzioni tecnologiche altamente avanzate”

I nostri esperti nei dispositivi medici motorizzati sono a vostra disposizione per l'avanzamento dei vostri progetti.

Da quasi 30 anni, progettiamo, sviluppiamo e produciamo sistemi meccatronici completi per l'industria medica, dalla strumentazione per la diagnostica in vitro a dispositivi impiantabili attivi.

I nostri progetti di meccatronica per dispositivi medici sono soluzioni tecnologiche altamente avanzate che soddisfano le vostre esigenze di miniaturizzazione e peso ridotto, resistenza ai processi di sterilizzazione, funzionamento a velocità molto elevate e soprattuto affidabilità.

Autore: maxon France