Expert Blog

Spazzole in metalli preziosi o grafite

Argomenti

RE25_GB_closeRE25_GB_close

Avete capito che per la vostra applicazione è più adatto un motore DC con spazzole piuttosto che il motore EC brushless ma siete indecisi sul tipo di spazzole? Una delle domande più frequenti è: quali sono le differenze cruciali tra spazzole in grafie e spazzole in metalli preziosi?

In caso di applicazione start-stop con un carico significativo, come nel caso di una pompa, le spazzole in grafite sono la soluzione più efficiente. Se la vostra esigenza è un motore che offre movimenti ciclici in entrambe le direzioni, queste spazzole sono in grado di resistere alle elevati correnti di picco prodotte in questo frangente. Per i sistemi ottici, queste spazzole non sono sufficienti a causa della polvere di grafite prodotta.

REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted
REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted

Un motore maxon RE- DC con spazzole in metalli preziosi.

1/2

Se l'applicazione non necessita della resistenza delle spazzole in grafite, come nel caso di una soffiante, la scelta ideale sono le spazzole in metalli preziosi. Questa soluzione più economica viene utilizzata di solito in caso di funzionamento continuo con correnti di carico inferiori. Anche se questa gamma di spazzole è più sensibile all'arco induttivo, i motori DC maxon motor con spazzole in metalli preziosi presentano la funzionalità CLL (capacitor long life) con filtro RC tra i segmenti del commutatore per sopprimere le scintille delle spazzole. Il concetto di CLL riduce anche le emissioni elettromagnetiche complessive ed aumenta la capacitanza dei terminali, fungendo da corto circuito per le modifiche rapide della tensione. Inoltre, poiché presenta una capacitanza maggiore sui terminali, non aumenta la corrente in assenza di carico e la temperatura complessiva del motore stesso. Qui sotto è riportata una tabella utile del nostro Urs Kafader, Head of Training maxon, per gli aspetti aggiuntivi che non sono stati affrontati in questo post.

Se siete indecisi e avete bisogno di assistenza o di rassicurazioni in merito alla soluzione scelta, potete consultare i nostri esperti Sales Engineer presenti in tutto il mondo: aspettano solo una vostra telefonata. Se non sapete con certezza a chi rivolgervi visitate il nostro sito: http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/contact. 

Tabelle
Autore: Angelica Perzan