maxon Story

Sistemi di ventilazione e alimentazione

Argomenti

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation2022 Parvalux système de ventilation et alimentation

Nelle fattorie moderne vi è la costante necessità di ottimizzare e snellire la produzione per ottenere i migliori risultati. Nei settori chiave della produzione suina e avicola, una riproduzione e deposizione di successo sono possibili solo entro un intervallo specifico di temperature e condizioni ambientali.

I maiali, ad esempio, non sono in grado di regolare la propria temperatura corporea attraverso la traspirazione in quanto sono sprovvisti di ghiandole sudoripare, tranne sul muso. Ciò li rende particolarmente sensibili agli aumenti di temperatura e anche piccole variazioni possono causare mutamenti del comportamento che influiscono sulla qualità della produzione.

Nella produzione avicola la situazione è la stessa: consumo di mangime, peso delle uova e qualità del guscio possono essere influenzati da fattori quali temperatura, velocità dell'aria, umidità e luce. I giovani esemplari e le ovaiole più attive sono più maggiormente soggette a queste variazioni. Chiaramente se è necessario raggiungere una produzione costante di cibo, è fondamentale mantenere le condizioni ambientali corrette.

Sistemi di ventilazione per il controllo climatico

Il produttore danese di elettronica SKOV A/S è il leader del mercato internazionale nei sistemi di ventilazione e di gestione agricola per la zootecnica. Ogni giorno le soluzioni dell'azienda ottimizzano la produttività di milioni di animali in tutto il mondo.

SKOV A/S ha iniziato a vendere soluzioni di ventilazione per allevamenti avicoli e suini nel 1978 e oggi vanta un organico di 390 lavoratori con filiali in più di 25 paesi. L'azienda ha società controllate in Thailandia, Russia, USA, Cina e filiali di distribuzione in oltre 70 mercati in tutti i continenti. Con una superficie di oltre 16.000 m² nella sede principale di Glyngoere (Danimarca), SKOV ha fatto notevoli investimenti nelle innovative strutture di prova e sviluppo che comprendono un laboratorio di fisica dell'aria e una stalla simulata.

Sistemi di ventilazione e gestione personalizzati permettono ai produttori di monitorare e controllare il clima in diverse postazioni di produzione e raggiungere così l'efficienza nell'intera azienda. I sistemi di ventilazione SKOV sono progettati per un basso consumo energetico e sono estremamente efficienti anche dove condizioni meteo estreme con importanti fluttuazioni delle temperature sono la norma.

2022 Parvalux système de ventilation et alimentation3

Motorizzazione ad alte prestazioni per ambienti impegnativi

La fornitura di una potenza controllabile in ambienti difficili richiede un tipo speciale di motoriduttore. Da oltre 30 anni Parvalux viene scelta da SKOV perché fornisce l'affidabilità e le prestazioni che i clienti si aspettano. Con sede a Bournemouth, nella contea inglese di Dorset, e in attività dal 1947, Parvalux Electric Motors è il più grande produttore di motoriduttori a potenza frazionaria del Regno Unito.

SKOV sceglie i motoriduttori Parvalux per gli ingressi dell'aria fresca in molti dei propri prodotti di ventilazione. Funzionando in un'ampia gamma di temperature, dal freddo estremo al caldo umido tropicale, i prodotti di ventilazione SKOV devono essere in grado di affrontare qualsiasi situazione atmosferica. Le soluzioni di motoriduttori Parvalux vincono questa sfida fornendo una soluzione affidabile e robusta di cui i clienti SKOV si possono fidare.

“I motoriduttori Parvalux forniscono la potenza controllabile, l'affidabilità e l'alta qualità che si aspettano i nostri clienti.”“Parvalux geared motors deliver the controllable power, reliability, and high-quality our customers expect”

I motoriduttori Parvalux forniscono inoltre la potenza per i sistemi di pesatura del mangime secco da 20 kg di SKOV. Il sistema a tamburo con rotazione a 360 gradi è completamente automatizzato e fornisce un alto livello di precisione per la distribuzione del mangime secco durante il processo di produzione suina. Come tutti i prodotti SKOV, è costruito per resistere a un uso costante negli ambienti più impegnativi.

Lars Ramsdahl, strategic purchaser di SKOV, afferma: “SKOV collabora con Parvalux da più di trent'anni e in questo periodo abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con il team di ingegneri e gestione clienti instaurando uno stretto rapporto. I motoriduttori Parvalux forniscono la potenza controllabile, l'affidabilità e l'alta qualità che i nostri clienti si aspettano da ogni soluzione SKOV e non vediamo l'ora di proseguire questa intensa collaborazione con Parvalux.”

Autore: maxon France