maxon Story

Sì, è lui: Bionicman!

Argomenti

bionicman_maxon_running1bionicman_maxon_running1

Bionicman è un supereroe differente. La sua futuristica mano protesica gli conferisce poteri sovrumani. Sfrutta questi poteri per regalare ai bambini con disabilità maggiore fiducia in sé e spettacolari mani stampate in 3D.

Quando Michel Fornasier indossa il mantello blu brillante smette di essere un normale essere umano alle prese con i problemi e i limiti di tutti i giorni. Diventa il suo alter ego, Bionicman, un supereroe dai poteri infiniti in grado di volare e addirittura mandare indietro il tempo.

Sì, è lui: Bionicman! "È il costume a dare al tutto un tocco di magia. Quando sono tra loro, gli alunni credono di trovarsi davvero di fronte al vero Bionicman. È una sensazione stupenda". Tuttavia Michel Fornasier non indossa il costume da supereroe solo per sentirsi bene. È in missione. Lavora per dare ai bambini una maggiore fiducia in sé e mostra loro che una disabilità fisica non li rende migliori o peggiori rispetto agli altri bambini. Bionicman combatte per la tolleranza e il bullismo è il nemico numero uno. Fornasier è nato senza la mano destra e sa bene ciò di cui sta parlando. Non si è mai lasciato scoraggiare, ha imparato rapidamente ad allacciarsi le scarpe e ha addirittura corso una maratona. Dopotutto... perché no?

Da Spiderman a Bionicman

Fornasier usa una mano prostetica mioelettrica della Touch Bionics, un dispositivo high-tech con sei motori maxon integrati in grado di fornire 25 schemi di movimento. "Questa protesi ha facilitato enormemente la mia vita sotto molti aspetti, anche se può sostituire soltanto il 15% delle funzioni delle mani umane. Posso usarla per andare in bicicletta o in scooter e sono in grado di digitare sulla tastiera con entrambe le mani. Anche semplicemente poter tenere il cellulare con la mano destra mi fa sentire benissimo."

Una delle domande classiche dei bambini è: la tua mano ti dà superpoteri? All'inizio Fornasier negava, ma dopo un po' ha iniziato a dire: chissà! Ecco come è nata l'idea di Bionicman. Fornasier ha contattato l'artista David Boller, che ha lavorato per Marvel e DC negli Stati Uniti e in passato ha disegnato i fumetti di Spiderman. Insieme hanno creato le prime storie di Bionicman, un supereroe che viene in aiuto delle persone nelle più svariate situazioni. In molte storie le disabilità fisiche hanno un ruolo di primo piano. “Ciò che voglio fare è sottolineare - in maniera giocosa - che esistono persone con disabilità che vorrebbero essere trattate proprio come gli altri.” È appena uscita la prima raccolta di fumetti. L'uscita del secondo volume è prevista per fine 2019.

Protesi stampate in 3D per i bambini

Mentre Bionicman offre un sostegno morale, Fornasier aiuta con la tecnologia all'avanguardia. Nel 2016 ha fondato l'organizzazione di beneficenza "Give Children a Hand" alla quale si dedica anima e corpo. È stata istituita una collaborazione con il politecnico federale di Zurigo (ETH) e l'istituto Wyss per sviluppare mani protesiche a prezzi accessibili con componenti realizzati mediante stampa 3D. Al momento in cui è stato scritto questo articolo, sono 25 i bambini che indossano prototipi e che forniscono continuamente feedback sulle migliorie da apportare. “Per i bambini l'aspetto spesso è molto più importante della funzionalità,” commenta Michel Fornasier ridendo. “Prima di tutto le protesi devono avere un aspetto spettacolare.”

Michel Fornasier è ambasciatore dell'evento Cybathlon. Prova in anteprima i nuovi compiti per la competizione tra portatori di mani protesiche e fornisce un feedback agli organizzatori.

bionicman_maxon_lamp
bionicman_maxon_obstacle
bionicman_maxon_lamp
bionicman_maxon_obstacle
1/2

Ambasciatore di Cybathlon

C'è ancora molto da fare: gli ingegneri devono continuare a sviluppare le protesi e la società deve trattare al pari i portatori di disabilità. Ecco perché combatte Bionicman. Questi obiettivi sono gli stessi su cui si concentra il Cybathlon, l'evento che si è tenuto per la prima volta nel 2016 e che si terrà nuovamente nel 2020 (vedi sotto). Non c'è da stupirsi quindi che Michel Fornasier sia ambasciatore di Cybathlon. “Provo principalmente i nuovi compiti per la competizione tra portatori di mani protesiche e fornisco un feedback agli organizzatori: cosa è difficile, cosa può essere migliorato?” Inoltre fa continuamente pubblicità per la Cybathlon. “È un evento importante perché è incentrato sulle persone, non sulle disabilità.” Fornasier è impressionato dalle ambizioni di ingegneri e atleti. “In ultima analisi, gli sviluppi rappresentano un vantaggio per gli utenti.”

Una cosa è sicura: Michel Fornasier non si perderà la Cybathlon 2020. Insieme Cybathlon e Bionicman sono un team esclusivo che supera i tabù sociali e costruisce ponti tra persone con e senza disabilità.

8b_bionicman_comic1
8b_bionicman__comic2
8b_bionicman__Comic3
8b_bionicman_comic1
8b_bionicman__comic2
1/3

Estratto dal primo numero di Bionicman. Maggiori informazioni su: bionicman-official.com

maxon supporta Cybathlon 2020 - Global Edition

Nella Cybathlon gli atleti con disabilità fisiche si sfidano in corse a ostacoli supportati da sistemi di assistenza tecnica all'avanguardia. La seconda edizione dell'evento si terrà il 13-14 novembre 2020, in tutto il mondo e in un nuovo formato: nelle sedi principali dei vari team. Allestiranno la propria infrastruttura per la competizione e filmeranno le varie prove. Da Zurigo, le sfide verranno trasmesse tramite una nuova piattaforma in un programma in diretta esclusivo. Alla CYBATHLON 2020 Global Edition, gli atleti e i rispettivi team di sviluppatori mostreranno i risultati ottenuti negli ultimi anni e regaleranno agli spettatori una competizione indimenticabile.  

I team e gli atleti si affrontano in sei discipline: corse virtuali controllate col pensiero, ciclismo con elettromiostimolazione (FES), sfide di abilità motoria fine con braccia protesiche, corsa a ostacoli con gambe protesiche, corsa a ostacoli con robot esoscheletrici, corsa a ostacoli su sedie a rotelle motorizzate.

Cybathlon è ospitato dal Politecnico federale svizzero di Zurigo (ETH). Con questo evento, il politecnico offre una piattaforma di scambio tra sviluppatori di tecnologie, persone con disabilità e pubblico.

maxon supporta l'evento in qualità di Presenting Partner globale.

Maggiori informazioni su: cybathlon.com

bionicman_maxon_dark

Copyright immagini
maxon motor / Philipp Schmidli

Autore: Stefan Roschi