maxon Story
Robot sul set


Le telecamere robotizzate intelligenti che automatizzano la trasmissione in diretta sono utilizzate su palchi, circuiti sportivi, campi da gioco, funzionano in modo autonomo e offrono un'esperienza televisiva perfetta.
La telecamera si muove in modo uniforme seguendo la pattinatrice artistica, zoomando dolcemente mentre si allontana e rallenta quando cambia direzione. Una mano esperta con la telecamera? Sì. Ma la mano non è umana. I movimenti della telecamera sono generati da un sistema robotizzato intelligente.
Il sistema è supportato dalla tecnologia sviluppata da SeervisionSeervision, una costola dell'ETH di Zurigo che produce sistemi per la produzione automatizzata di video con funzioni di apprendimento. L'anima di questi sistemi è un software di analisi delle immagini in grado di riconoscere e classificare le persone accertandosi che la telecamera ne segua i movimenti. È in fase di progettazione l'espansione dell'algoritmo per il riconoscimento di altri soggetti.
Collaborativi come gli esseri umani
Il software è molto sofisticato. Usando quello che viene chiamato Visual Position Tracking, il sistema imposta diversi punti di riferimento per ogni elemento dell'immagine. Tali punti vengono utilizzati per generare schemi di movimenti costantemente inviati all'unità di comando. Gli schemi di movimento vengono utilizzati per ottimizzare il campo visivo in modo continuo e dinamico. Inoltre i vari moduli di progettazione di immagini assicurano che siano soddisfatti i requisiti per una composizione delle immagini professionale. Conrad von Grebel, Business Developer e co-fondatore di Seervision, spiega: “Il nostro software regola i movimenti della telecamera in tempo reale. Ciò che rende unico il nostro processo è il fatto che le telecamere funzionano con un livello di efficienza umano.” Il sistema consente quindi alla regia di intervenire in qualsiasi momento. “Se chiedo al software di fare un primo piano, posso regolarlo manualmente se necessario.” La tecnologia rappresenta così una perfetta simbiosi tra un sistema autonomo e le competenze artistiche umane. Funziona con tutte le telecamere comunemente utilizzate e un browser web.
Il numero di telecamere utilizzato in una tipica produzione televisiva varia da tre a otto negli studi di ripresa e oltre 50 durante i mondiali di calcio. I costi possono diventare rapidamente molto alti. Tuttavia Seervision non si concentra principalmente sulla riduzione dei costi: l'azienda intende fornire ai produttori di film uno strumento che renda il loro lavoro più pianificabile migliorando la qualità delle trasmissioni dal vivo. Questo comporta dei cambiamenti nella natura delle mansioni: il cameraman diventa il coordinatore di più telecamere, responsabile del linguaggio visivo e quindi dello stile della trasmissione. I vantaggi comprendono angolazioni e movimenti della telecamera più attraenti e immediatamente adattabili nonché la riduzione al minimo degli errori umani.
Il software apprende sempre
Le varie funzioni del sistema si basano sull'intelligenza artificiale: per la programmazione del software, gli esperti di Zurigo analizzano continuamente il materiale girato disponibile per sviluppare la prima rete neurale artificiale al mondo per le produzioni video: un concetto originato dalle ricerche neurologiche. Il software apprende in modo indipendente dai dati delle produzioni passate per ottimizzare i processi di riconoscimento visivo e comprensione e per determinare il campo visivo e i movimenti della telecamera. Gli sviluppatori intendono persino utilizzare l'intelligenza artificiale per automatizzare il processo di taglio.
Seervision equipaggia le sue telecamere robotizzate con motori EC 45 flat senza spazzole e controller di posizionamento compatti EPOS4 di maxon che spostano la telecamera silenziosamente con una precisione di 0,0002 gradi. Azionamenti aggiuntivi montati sulle lenti assicurano la precisione ottimale e controllano la messa a fuoco della telecamera. Una curiosità: l'azienda tecnologica è nata dall'idea originale di filmare automaticamente una lezione universitaria. Seervision fa parte del Young Engineers Program di maxon dal 2016, ha vinto il Swiss Technology Award nel 2018 ed è stata candidata per il Digital Economy Award di quest'anno.
Young Engineers Program
Con il Young Engineers Program (YEP), maxon sostiene progetti innovativi offrendo prodotti scontati e consulenza tecnica. Scoprite maggiori informazioni e fate domanda ora.