maxon Story

Realizzati per ambienti estremi

Argomenti

Interview_FormulaRenault3_5_webInterview_FormulaRenault3_5_web

Gibson Technology Limited è una società britannica che produce sistemi di comando per l'industria automobilistica, tecnologia di azionamento, motori e tecnologia ibrida. In questa intervista John Manchester, Engineering Operations Director della Gibson Technology Limited spiega inoltre perché gli azionamenti di maxon sono adatti per la regolazione degli acceleratori nei motori V8 delle auto da corsa.

 

Qual è l'innovazione che ha reso famosa la Gibson Technology Limited? E qual è lo sviluppo più importante nella vostra azienda?


Gibson Technology Limited è ora universalmente riconosciuta come leader mondiale nello sport motoristico sia per i motori che per i propulsori con recupero di energia ed ha messo a disposizione i propri prodotti alle principali serie di gare nel mondo.  Lo sviluppo più significativo che abbiamo realizzato nel corso degli anni è rappresentato dai nostri sistemi di recupero di energia.  Questa è la tecnologia rivoluzionaria destinata ad avere un enorme impatto sullo sport motoristico nei prossimi anni.


Quale ritiene sia lo sviluppo più importante nell'industria automobilistica negli ultimi 20 anni?


Lo sviluppo di veicoli ibridi ed elettrici ha portato un cambiamento significativo nel tipo di veicoli che guidiamo oggi e che guideremo in futuro.  Nello sport motoristico è necessario sviluppare e migliorare costantemente i prodotti in tempi molto brevi e questo ovviamente ha contribuito all'accelerazione nello sviluppo dei prodotti con una velocità maggiore rispetto alla produzione main stream. Ciò ha permesso alla Gibson Technology Limited di compiere grandi passi nel trasferimento della tecnologia dalle applicazioni per lo sport motoristico ai prodotti automotive main stream rendendo così possibile un rapido sviluppo dei prodotti.

Interview_motor_web

I motori maxon sulle auto da corsa - Il motore V8 da 3,4 litri con 530 CV a 9250 giri/min, ha 50 CV in più del motore precedente utilizzato nella Formula 3.5. ©Gibson Technology Limited

La Gibson Technology Limited ha un proprio team dedicato agli sport motoristici? Se sì qual è l'obiettivo?


Gibson Technology ha gestito un proprio team di corsa con la sola intenzione di avere un maggiore controllo sullo sviluppo dei nostri numerosi prodotti destinati al mondo delle corse.   Tuttavia, ora questo non è più una prerogativa e quindi non ne abbiamo più bisogno.


Gibson Technology usa un azionamento maxon nell'acceleratore del vostro potente motore V8. Quali sono stati i requisiti dei motori e riduttori maxon e perché avete scelto proprio il sistema di azionamento maxon?


La Gibson Technology ha iniziato a lavorare con i prodotti maxon nel luglio 2011 e siamo stati molto colpiti dal supporto tecnico e dall'assistenza. L'applicazione dei motori utilizzati nei nostri sistemi per gli acceleratori dei sistemi drive by wire sui motori FR3.5 deve funzionare in un ambiente molto difficile. maxon ha compreso a fondo il problema proponendo dei suggerimenti per migliorare il prodotto adattandolo a questa applicazione.  Dall'inizio della nostra collaborazione, Gibson Technology ha sviluppato un eccellente rapporto con maxon. Adesso utilizziamo i loro prodotti in altre applicazioni come, ad esempio, il nuovo sistema di comando della frizione.


Qual è secondo voi il futuro del settore automotive? (anche in ambito sportivo)


Credo che i principali cambiamenti dei veicoli automotive e dello sport motoristico vedranno lo sviluppo di trasmissioni Full Electric e Full Hybrid e questo contribuirà alla creazione di trasmissioni alternative e più efficienti.

 

Image Copyrights
Gibson Technology Limited