maxon Story

Per i capelli di domani

Argomenti

Joe Before drivetechJoe Before drivetech

Come maxon ha aiutato una clinica di Dublino ad affrontare una sorprendente crescita nei trapianti di capelli durante la pandemia.

Dall'inizio della pandemia di coronavirus, Ailesbury Hair Clinic, con sede a Dublino (Irlanda), ha visto un aumento del 50 percento delle persone che si presentavano per trattamenti di sostituzione dei capelli. Quando la clinica non riusciva a trovare uno strumento chirurgico di livello superiore per raccogliere i follicoli piliferi per i trattamenti, ha deciso di progettarne uno e si è rivolta allo specialista di azionamenti di precisione e motori, maxon.

La perdita dei capelli affligge milioni di uomini e donne nel mondo e molti di loro hanno visto la possibilità di ricevere un trattamento e guarire mentre lavoravano da casa come una interessante opportunità. Ailesbury Hair Clinic, specializzata nella tecnica mini invasiva di estrazione dell'unità follicolare per il trapianto di capelli (FUE) e vincitrice di numerosi premi per questa tecnica avanzata, ha assistito a un enorme aumento nella richiesta di trattamenti.

La maggior parte dei dispositivi di estrazione dei follicoli esistenti sono pesanti e ingombranti, così gli esperti della clinica hanno deciso fare ricorso alla loro esperienza ventennale per progettare autonomamente un nuovo dispositivo. Avendo partecipato allo sviluppo di diversi dispositivi medici e strumenti chirurgici nel corso degli anni, gli esperti della clinica erano certi di potere progettare un dispositivo di estrazione dei follicoli ottimizzato e più efficace che fosse leggero, robusto, rapido e senza cavo.

Ioannis Ypatidis, programmatore ed esperto di robotica, è il project manager che ha sviluppato il nuovo dispositivo. Per la progettazione finale ha scelto i prodotti maxon per le loro dimensioni ridotte e la coppia relativamente elevata rispetto alle opzioni analoghe di altri produttori. Dopo avere inizialmente stabilito di puntare a un motoriduttore per il dispositivo, il team ha contattato Martin Leahy, Sales Engineer di maxon in Irlanda, per chiarire alcuni dubbi riguardanti rumore e vibrazioni.

Joe After Results drivetech

"Il motore maxon all'interno dello strumento è potente ed estremamente efficiente"

“Martin ci ha indirizzato verso un motore ad azionamento diretto senza ingranaggi perché avrebbe eliminato i problemi di rumorosità e vibrazioni aumentando al contempo la vita utile del prodotto,” ha spiegato Ioannis. “Il suo consiglio è stato estremamente prezioso e ci ha fatto risparmiare molto tempo in questo progetto.

“Stavamo andando nella direzione sbagliata con il motore scelto e la consulenza di Martin ci ha permesso di modificarla senza perdere tempo e risorse preziose testando soluzioni non adatte.”

Il nuovo e innovativo dispositivo è preciso, affidabile e molto piccolo. Il puntale misura solo 0,8 mm. Il motore proviene dalla gamma configurabile di azionamenti diretti DCX di maxon che supporta la struttura portatile con una elevata densità di potenza e coppia in un design compatto. Utilizzando una soluzione con azionamento diretto ha aumentato la vita utile del dispositivo riducendo al contempo il peso e le vibrazioni rispetto alle soluzioni di motori con riduttori. Utilizzare un sistema a batteria ricaricabile ha reso lo strumento portatile e trasportabile da una clinica all'altra e da un paese all'altro senza doversi preoccupare delle diverse alimentazioni di corrente.

“Le persone sono più tranquille con questo tipo di trattamento dei capelli. È considerato un trattamento tradizionale e consiste in una procedura abbastanza semplice e accettabile. In base alla quantità di capelli da innestare, richiede un trattamento di circa 3 - 4 ore senza interruzioni. Il motore maxon all'interno dello strumento è potente ed estremamente efficiente e assicura all'operatore maggiore precisione, potenza e perfezione del risultato sul cliente,” ha aggiunto Ioannis.

Ailesbury Hair Clinic è specializzata nel trattare la perdita di capelli in uomini e donne e il metodo mini-invasivo utilizzato per trattare migliaia di persone è diventato uno standard premiato nei due decenni di attività. Ciò ha fatto sì che la qualità fosse la principale considerazione per il team di progetto.

“Sappiamo che i motori maxon sono stati utilizzati sul rover Perseverance atterrato su Marte all'inizio dell'anno. Abbiamo visto tutto questo come una grande conferma della qualità maxon e abbiamo pensato che, se era adatto a Marte, poteva esserlo anche per noi,” conclude Ioannis.

Autore: maxon HQ