maxon Inside

Oltre il tempo

Argomenti

Beyond time 1500x1000 dt2Beyond time 1500x1000 dt2

L'artista taiwanese Chen Hsiangfu ha realizzato un'interpretazione poetica della relatività del tempo. La sua opera “Beyond Time” (Oltre il tempo) è in mostra al flagship store di Starlux Airlines a Taipei, incorniciata da un'atmosfera extraterrestre. maxon motor ha contribuito all'allestimento di questa opera d'arte in movimento.

Tre sfere su dischi rotondi ruotano silenziosamente attorno a un asse. Non è un caso che l'opera “Beyond Time” dell'artista taiwanese Chen Hsiangfu ricordi le orbite dei corpi celesti. Con il suo design, il flagship store della compagnia aerea di Taiwan Starlux Airlines nella capitale Taipei, per la quale l'artista ha realizzato questa installazione cinetica, emana un'atmosfera extraterrestre. Spazio, tempo e tecnologie sono tematiche importanti per Chen Hsiangfu.

20220105-_DSC3269 v2

“Beyond Time” presenta il tempo come un ordine cognitivo che guida le persone di fronte all'inspiegabilità dell'esistenza. Al contempo, le sfere che ruotano a diverse velocità simboleggiano la percezione personale del tempo che sembra a volte scorrere veloce, altre volte lentamente. Poiché l'opera d'arte è stata progettata per l'interno di una struttura commerciale doveva soddisfare rigidi requisiti: i motori del meccanismo rotante devono funzionare a bassa velocità (2 giri al minuto), con una coppia bassa (2 Nm) e il più silenziosamente possibile (a meno di 25 decibel). E devono farlo per molto tempo, otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, oltre a richiedere una manutenzione minima.

"Tutto è filato liscio"

maxon mette in movimento l'arte


L'online shop di maxon aveva la soluzione adatta. Ciascuno dei tre piatti rotanti è stato dotato di tre motori flat EC 32 senza spazzole. “Tutto è filato liscio” spiega Chen Hsiangfu. “I piccoli motori avevano le giuste dimensioni ed erano disponibili a magazzino. Solo così siamo riusciti a rispettare i tempi ristretti.” Il team dell'artista è rimasto particolarmente colpito dall'intuitiva funzione di ricerca dell'online shop di maxon. Fornisce ai clienti un accesso rapido e semplice a tutte le informazioni sui prodotti necessarie. Tuttavia, è comunque più facile contattare direttamente gli esperti locali. “maxon è stata estremamente di aiuto e ci ha assistito nel trovare i prodotti necessari in breve tempo,” sottolinea Chen Hsiangfu. Infine tutte le parti sono state assemblate, i motori sono stati attivati e tutte le persone coinvolte nel progetto sono rimaste con il fiato sospeso... Ha funzionato! Tutti i calcoli e i componenti scelti erano giusti. È stato un momento carico di emozione.  

Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6
Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6

Chen Hsiangfu (33) nata a Taipei, Taiwan, tratta i temi di spazio, tecnologia e problematiche sociali nelle sue opere. Trasformando le nostre esperienze di vita quotidiana in installazioni cinetiche, immortala le emozioni primitive della natura umana.

1/2

POTENZA COSTANTE Motore flat EC 32 Otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana: i tre motori flat EC 32 a bassa rumorosità utilizzati nell'installazione forniscono velocità e coppia ridotte formando un perfetto meccanismo di rotazione.


Potete ammirare l'opera d'arte di Chen Hsiangfu su: instagram.com/chenhsiangfu 


Ultima edizione


Leggete l'ultima edizione della rivista driven di maxon che presenta storie affascinanti, fatti sorprendenti e interessanti articoli tecnici su tutti gli aspetti della tecnologia di azionamento.

Scopritela sul nostro sito web: maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
Autore: maxon HQ