maxon Story

maxon prende il volo

Argomenti

maxon_Quadrocopter-5maxon_Quadrocopter-5

Veicoli aerei senza pilota o UAV, droni, mini elicotteri: comunque li si chiami, sono utili per molte più applicazioni della semplice fotografia amatoriale. Offrono un enorme potenziale per applicazioni future nei settori dell'ispezione, agricoltura, sicurezza e trasporti merci su piccola scala.


Il mercato è giovane e altamente dinamico con numerose start-up e anche maxon svolge un ruolo attivo. A seguito delle prime speculazioni iniziali nel settore e ad alcuni gravi incidenti, i requisiti per i veicoli aerei senza pilota e i relativi componenti sono aumentati. maxon dispone degli azionamenti di alta qualità necessari e delle competenze per lo sviluppo di motori per droni specializzati.


Nel 2019 è stata realizzata una serie di modelli iniziali per progetti speciali oltre alle unità di comando abbinate. Da allora sono stati eseguiti numerosi test di laboratorio e il design è stato revisionato. Nuovi azionamenti per i progetti di clienti sono in fase di sviluppo. Al contempo, sin dall'inizio l'obiettivo era quello di acquisire più informazioni possibili dagli esperti. Per questo gli addetti del settore aerospaziale di maxon hanno lavorato a stretto contatto con specialisti di droni, università svizzere come il politecnico federale di Losanna e con produttori di propulsori e con i clienti.


Sul mercato dei droni il motore non è l'unico elemento importante. La perfetta interazione di motori BLDC, unità di comando del motore e i propulsori abbinati è ancora più importante. Questo è l'unico modo per ottenere il massimo dal sistema in termini di affidabilità ed efficienza energetica. Il system concept sta inoltre acquisendo un'importanza crescente su altri mercati. Questo è uno dei motivi per cui maxon ha creato delle business unit incentrate specificatamente su settore aerospaziale, automazione industriale, medico e soluzioni per la mobilità. Il personale specializzato comprende i requisiti dei sistemi in tali ambiti.


Per inciso, il drone sulla bocca di tutti in questi ultimi tempi è controllato da sei motori DC maxon. Maggiori informazioni su  "Ingenuity" su Marte.

Per maggiori informazioni:  aerospace.maxongroup.com

Autore: maxon HQ