maxon Story

La siringa smart

Argomenti

Template DriveTech 1500x1000 seringue connectéTemplate DriveTech 1500x1000 seringue connecté

Predittiva, preventiva, personalizzata, partecipativa: la medicina P4 è già una realtà e i dispositivi medici connessi (CMD) sono in prima linea. Stimato nel 2016 a quasi 250 miliardi di euro, si prevede che il mercato globale delle terapie biologiche crescerà del 10% ogni anno, secondo Transparent Market Research. Per garantire questa espansione, i dispositivi medici per la somministrazione di farmaci devono avere un'affidabilità impeccabile e la precisione per garantire il comfort e la sicurezza del paziente. Un recente esempio è l'iniettore a penna motorizzato e “collegato”, un progetto orgogliosamente gestito da maxon France.


L'iniettore a penna motorizzato: un dispositivo medico autonomo collegato


Chiamato anche “siringa connessa,” l'iniettore a penna motorizzato è un dispositivo medico che può somministrare un farmaco a un paziente tramite iniezione. È principalmente adatto per la cura del diabete, una malattia cronica in crescita nella maggior parte dei paesi nel mondo, secondo l'OMS. Nel contesto della medicina P4, l'iniettore a penna sostituirà le iniezioni con le siringhe tradizionali offrendo una maggiore facilità d'uso e un miglioramento della qualità di vita dei pazienti.


Si tratta di una soluzione di erogazione del farmaco autonoma e programmata da remoto che è anche in grado di individuare il tipo di farmaco da iniettare. Questo prodotto ha una gamma di utilizzi ben più ampia della sola cura del diabete.


Un'applicazione di know-how meccatronico high-tech


Sviluppato congiuntamente da maxon France, questo prodotto rappresenta un importante traguardo tecnico in quanto unisce le migliori tecnologie della meccatronica, dispositivi interconnessi stampati e connettività (RFID e Bluetooth), in un oggetto con le dimensioni di una penna.


Motorizzazione da maxon


L'iniettore a penna comprende un motore maxon DCX12S, famoso per la potenza senza precedenti a fronte di un diametro di soli 12 mm. I motori maxon sono un marchio di qualità perché contengono azionamenti di alta qualità che assicurano l'affidabilità e la precisione essenziali per il successo dei sistemi di somministrazione di farmaci.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX


Miniaturizzazione dei componenti


In questo iniettore a penna, ogni componente è stato ottimizzato per risparmiare più spazio possibile. Questo assemblaggio meccatronico high-tech ha richiesto lo sviluppo di uno speciale riduttore e di un meccanismo con madrevite e vite senza fine. Anche l'elettronica è stata appositamente progettata ai fini della miniaturizzazione. Sono stati utilizzati gli ultimi progressi nei dispositivi interconnessi stampati (MID) per integrare i circuiti elettronici direttamente nella struttura della custodia.


Elettronica d'avanguardia e connettività


Questo piccolo dispositivo è ricco di funzionalità tecnologiche. Ad esempio, può individuare il prodotto da iniettare utilizzando la tecnologia NFC. Per la comunicazione, la penna è collegata in rete tramite Bluetooth per la programmazione e il monitoraggio da remoto. È inoltre dotata di uno schermo OLED che traccia il processo di iniezione e di un touchscreen capacitivo che consente di avere sempre il controllo della velocità di iniezione.


maxon France, gestione di progetti all'avanguardia dell'innovazione medica


Per ottenere questo risultato, maxon France ha svolto un ruolo importante nelle prime fasi facendo chiarezza su tutte le richieste del cliente. L'azienda si è quindi concentrata sulla ricerca degli elementi tecnologici più innovativi, come ad esempio la MID e la connettività, per garantire la massima integrazione possibile. maxon France ha inoltre gestito tutti i partner di progetto mettendo a disposizione tutta la propria esperienza a vari livelli:

  • fornendo una visione globale dell'avanzamento del progetto
  • Selezionando il motore più piccolo in grado di unire alte prestazioni ed efficienza
  • Elaborando un layout integrativo che permette una miniaturizzazione estrema
  • Progettando un completo sistema elettronico motorizzato e collegato in rete (elettronica personalizzata del servocomando, potenza e connettività oltre a un riduttore e un meccanismo di trasmissione personalizzato)
  • Selezionando i migliori partner con esperienza nella produzione commerciale degli elementi tecnologici selezionati
     

 

Conclusioni


La miniaturizzazione è una delle principali sfide per i dispositivi medici. Da tempo conosciuto come fornitore di motori di precisione, maxon France continua a consolidare la propria esperienza di ingegneria meccatronica apportando un valore aggiunto concreto al mercato dei dispositivi medici connessi.
L'iniettore a penna è un ottimo esempio di progetto complesso in cui l'esperienza di alto livello dell'azienda permette la collaborazione a tutti i livelli del ciclo di sviluppo, dalla progettazione alla produzione commerciale.

 

Autore: maxon France