maxon Story

La 4° rivoluzione industriale

Argomenti

drive.tech 4eme revolution idnustrielle3drive.tech 4eme revolution idnustrielle3

Il mondo ha attraversato 3 rivoluzioni industriali dal 1760 ed è ora alla soglia della 4° rivoluzione industriale, l'industria 4.0, conosciuta anche come produzione digitale. Scopriamo il significato di questi cambiamenti per le aziende e la forza lavoro.

Tra il 1760 e il 1840, la prima rivoluzione industriale è passata dalla produzione manuale all'uso del vapore e dell'energia idraulica.  

Tra il 1871 e il 1914, si è avuta la seconda rivoluzione industriale con la costruzione di ferrovie e l'elettrificazione delle fabbriche. È stato anche l'inizio delle reti di telecomunicazione che consentivano un trasferimento più rapido dei dati e che ha portato poi alle prime linee di produzione moderne.

La terza rivoluzione è stata digitale alla fine del 20° secolo con l'invenzione di computer programmabili dagli operatori per eseguire mansioni meccaniche incrementando notevolmente la produzione e riducendo i costi della manodopera.

Siamo ora all'inizio della 4° rivoluzione industriale, chiamata anche produzione digitale: l'Industrial Internet of Things (IIoT) e l'industria 4.0. Cosa riservano questi cambiamenti per le aziende e la forza lavoro?

Quali sono le sfide dell'industria 4.0?

Come per qualsiasi rivoluzione, ci saranno sfide politiche, economiche, organizzative e sociali da superare. Politiche:  regolamentazione congiunta e questioni legali. Economiche: implementazione a costi elevati a beneficio dei primi paesi al mondo. Organizzative: affidabilità, sicurezza, protezione dell'IP e formazione della forza lavoro e sociali, problemi di privacy e diffidenza verso la sorveglianza, rifiuto da parte dell'attuale forza lavoro dovuta alla paura del cambiamento e della sicurezza del posto di lavoro.

drive.tech 4eme revolution idnustrielle2

L'ultima rivoluzione porta l'automazione nello scambio di dati, interfacce uomo-macchina avanzate con comunicazione in tempo reale, Combinazione di velocità, big data e piattaforme di elaborazione digitale per una maggiore trasparenza per l'operatore. L'operatore individua e ottimizza la mansione generale e consente l'automonitoraggio dei componenti di sistema. Questa capacità darà una enorme flessibilità perché le macchine potranno prevedere le modalità di guasto e correggere o pianificare la manutenzione prima del verificarsi di un evento. Con la diminuzione dei tempi di fermo, l'aumento dell'efficienza complessiva e la continua riduzione della forza lavoro, le aziende vivranno un significativo risparmio dei costi. Tuttavia la forza lavoro sarà diffidente e preoccupata della perdita dei posti di lavoro. In ogni progetto di automazione nella storia della rivoluzione industriale, alcuni lavori diventeranno obsoleti ma i nuovi posti di lavoro creati dall'innovazione richiederanno diverse competenze e sarà necessaria una nuova formazione del personale.

Cosa succederà?

Vi sono enormi opportunità in tutti i settori ma analizziamo quale sarà l'aspetto della fabbrica di domani.

Machine Learning

Gli Autonomous Mobile Robot (AMR) lavoreranno su percorsi diversi in giorni diversi e si adegueranno a modificare il proprio percorso in base alle richieste del magazzinaggio e dell'intralogistica. Saranno dotati di una serie di sensori che permetterà loro di interfacciarsi tra loro e con la forza lavoro umana. Inoltre, quando sarà necessaria una manutenzione, gli AMR eseguiranno un'autodiagnosi recandosi in officina per una manutenzione preventiva o critica.

Smart factory

L'industria 4.0 comprende l'idea della "smart factory" che adotta sistemi cyber-fisici. Nei sistemi CPS un algoritmo basato su computer controlla un meccanismo ed è collegato all'Internet of Things, nel quale le attrezzature integrate nella tecnologia a sensori hanno il solo scopo di scambiare dati tramite Internet. Alcuni esempi di CPS? Le auto a guida autonoma e i droni dotati della percezione virtuale dell'ambiente circostante. Al posto di magazzini e fabbriche in cui le merci vengono scaricate con una catena di flusso eseguita dalle persone, un camion fornirà l'esatta quantità di materiale grezzo calcolata dalla raccolta di dati automatizzata. I prodotti verranno sviluppati e testati digitalmente. La smart factory funzionerà dalla consegna al prodotto finale con una supervisione minima.

drive.tech 4eme revolution idnustrielle
drive.tech 4eme revolution idnustrielle3
drive.tech 4eme revolution idnustrielle
drive.tech 4eme revolution idnustrielle3

1/2

I nostri clienti si trovano spesso all'avanguardia della trasformazione industriale: la nostra sfida consiste nel progettare e realizzare prodotti che guidino l'innovazione.

Per offrire la massima libertà ai progettisti di AGV e AMR, il gruppo maxon ha sviluppato un'intera gamma di motori compatti e modulari. Queste soluzioni di azionamenti IDX soddisfano i requisiti più severi offrendo prestazioni superiori del 20% rispetto alle soluzioni attualmente sul mercato.

Autore: maxon HQ