maxon Inside
L'unione fa la forza


In occasione del loro cinquantesimo anniversario, i due reparti di sviluppo maxon | zub hanno unito le proprie competenze per la prima volta. Il risultato? Il controller MicroMACS6. Il controller master compatto è un componente essenziale per le soluzioni di sistema, come spiega Fabian Vogel, Managing Director di maxon | zub.
Si completano tra loro alla perfezione: l'acquisizione nel 2017 di zub da parte di maxon ha portato enormi vantaggi sia per i clienti che per entrambe le aziende. Entrambe traggono beneficio da soluzioni complete, esperienza e una rete di vendita mondiale oltre a una gamma di prodotti particolarmente ampia. maxon sincronizza lo sviluppo di soluzioni di controllo del movimento all-inclusive con gli specialisti di zub. Uno dei primi prodotti nato da questa collaborazione è il MicroMACS6, sviluppato congiuntamente. Ora maxon può offrire ai propri clienti soluzioni di sistema one-stop il che significa meno interfacce, esperienza consolidata ed efficienti tempi di sviluppo.
Fabian Vogel, quali punti di forza sono stati combinati?
zub sviluppa controller master programmabili da molti anni. Intendevamo creare un prodotto che si adattasse alla perfezione alla strategia degli sviluppatori di sistemi. Ci siamo quindi concentrati sui punti di forza e sull'esperienza dei due reparti. maxon vanta molti anni di esperienza nello sviluppo di motori, elettronica e hardware, mentre zub è specializzata nello sviluppo di unità di comando per motori a stadi di potenza, nella programmazione software e nello sviluppo di applicazioni.
Perché il gruppo maxon sta sviluppando controller master programmabili?
maxon sviluppa e produce componenti di azionamento e sistemi meccatronici da decenni. Tuttavia il business dei sistemi sta acquisendo sempre maggiore importanza e complessità. I controller MACS programmabili sono un componente essenziale per queste soluzioni di sistema. Il controller master (MACS) può essere utilizzato in svariati modi. Gli esempi pratici comprendono l'elaborazione ripetitiva autonoma di profili di guida, complessi movimenti multiasse sincronizzati e moduli cinematici completi per le applicazioni di robotica Scara o Delta.
Chi può programmare il MicroMACS6?
Chiunque ha esperienza nella programmazione in C:. Per un avvio rapido e semplice offriamo un kit di sviluppo software gratuito, che fornisce utili funzioni e alcuni esempi di programmazione.
Quali sono i limiti definiti da maxon in qualità di fornitore di sistemi?
Nello sviluppo di applicazioni emergono inevitabilmente domande che riguardano l'intera architettura. Esiste un controller di livello superiore? Se sì, quale e quali interfacce vengono utilizzate per la comunicazione? Quali funzionalità in tempo reale sono necessarie? Quanti assi devono funzionare insieme e in quale modo? Quali sono i requisiti di range dinamico? Qual è il livello di precisione richiesto? Proprio così, stiamo già adottando un approccio sistematico. È importante mantenere un'identità chiara: maxon è un esperto di sistemi per azionamenti.
In che modo maxon fornisce assistenza?
Per domande sulla tecnologia di azionamento, è possibile accedere al portfolio di maxon in qualsiasi momento. Su richiesta, gli esperti architetti di sistemi e gli sviluppatori di applicazioni forniscono consulenza o sviluppano soluzioni specifiche per il cliente.
Quali sono le funzioni chiave di MicroMACS6?
Il comando di posizionamento programmabile senza stadi di potenza controlla autonomamente da uno a sei assi e può essere abbinato ai comandi di posizionamento EPOS4 e ai servocontrollori ESCON. Le dimensioni compatte e l'interessante rapporto qualità/prezzo lo rendono una scelta eccellente per la progettazione dell'attrezzatura. Rispetto al MicroMACS6, il MiniMACS6-AMP4 ha quattro stadi di potenza integrati.
Ultima edizione
Leggete l'ultima edizione della rivista driven di maxon che presenta storie affascinanti, fatti sorprendenti e interessanti articoli tecnici su tutti gli aspetti della tecnologia di azionamento.
Leggete driven dal nostro sito web: maxongroup.com/driven