maxon Innovation

Il vinile è tornato di moda

Argomenti

Clearaudio_2400x1600Clearaudio_2400x1600

Per molti, l'esperienza di ascolto di buona musica risale ai giorni in cui ancora si mettevano i dischi. Con specialisti high-end come Clearaudio e le innovazioni che offrono un'ottima qualità di riproduzione, il vinile è tornato di moda. Con il braccio in ceramica di maxon è stato risolto un problema di tracciamento.

Sia per le caratteristiche del materiale del vinile che per la qualità audio, i dischi hanno un suono diverso dalla musica digitale. I dischi acquisiscono un sottile crepitio e un rumore scoppiettante quando invecchiano mentre la musica digitale di CD o file MP3 riprodotta da hard disk, anche nelle migliori condizioni acustiche, è formata solo da zero e uno. Esiste un metodo più vero e autentico per vivere la musica? Gli audiofili preferiscono i giradischi analogici. La gioia nell'ascolto ha inizio sin da quando si mette il disco. L'ascoltatore si prende del tempo per sfilare il distintivo groove jazz di Louis Armstrong dalla custodia oppure si lascia alle spalle il mondo online e si accomoda in poltrona mentre il suono di un'orchestra prestigiosa riempie lo spazio. La voce roca di Tom Waits fa venire la pelle d'oca quando il braccio nel solco legge il timbro gutturale come frequenze e riproduce le vibrazioni della sua voce inconfondibile.

Clearaudio2_1800x1000

Cassa di risonanza con design a sandwich: il piatto di Performance DC è integrato in uno chassis in legno tra due piastre di alluminio.

Basta ascoltare la musica: nell'epoca della distrazione digitale e della disponibilità 24 ore su 24, il vinile degli anni d'oro è diventato una nuova tendenza accolta dagli artisti di ogni genere. Motore di questa tendenza sono i progressi della tecnologia high-end con l'interazione di componenti precisi e materiali innovativi che offrono la migliore tecnologia di riproduzione analogica e di conseguenza la migliore qualità del suono.

L'affermata azienda francone Clearaudio è praticamente sinonimo di qualità high-end made in Germany. Con innovazioni come la testina a bobina mobile, è tra i pionieri del mercato e gli esperti ne apprezzano i dispositivi. Questo è il caso della Performance DC, un piatto dotato del brevettato cuscinetto magnetico in ceramica (CMB) che utilizza un braccio in ceramica di maxon per un tracciamento estremamente preciso.

Un tracciamento privo di tremolii

In generale il design del piatto di un giradischi è un importante prerequisito per una lettura senza interferenze del solco del disco. Se, per esempio, la velocità di riproduzione fluttua anche solo di pochi hertz, la fluttuazione della testina causa quello che è ora noto come "wow and flutter": non importa quanto sia buona la registrazione in studio o dal vivo o se viene riprodotta come singolo o LP a 45 o 33 1/3 giri sul giradischi. Le deviazioni della velocità variano il tono e non consentono all'appassionato di musica con un orecchio allenato di percepire anche le minime fluttuazioni di tracciamento.

Il design del cuscinetto del giradischi è quindi molto di più di un dettaglio. Per Performance DC, il produttore high-end Clearaudio utilizza cuscinetti magnetici come protezione dalle vibrazioni di disturbo dal giradischi e anche dal braccio. Nel dettaglio il CMB (cuscinetto magnetico in ceramica) sviluppato dopo molti anni di ricerca è composto da due magneti omopolari disposti uno sopra l'altro che si respingono tra loro e assicurano così che il giradischi con uno spessore di 40 mm rimanga sul cuscinetto senza toccarlo, ossia sorvolandolo.

Clearaudio1_1800x1000
Clearaudio3_1500x1000
Clearaudio1_1800x1000
Clearaudio3_1500x1000

Nessuna perdita di frizione: l'albero ad alta precisione in ceramica lucidata si trova in una boccola di bronzo sinterizzata.

1/2

Il componente principale del design del cuscinetto è un albero in ceramica lucidata e con rettifica di precisione di maxon che può essere lubrificato con una sola goccia d'olio. maxon è specializzata nelle tecnologie di precisione, sviluppa e produce complessi componenti in ceramica (stampaggio a iniezione di ceramica, abbreviato CIM) presso la sede di Sexau. Vanta un'esperienza specifica nella progettazione per applicazioni che comportano sfide quali campi magnetici e concentricità elevata. Come materiale tecnico, la ceramica offre una finitura della superficie praticamente perfetta ed è molto resistente all'usura, ha buone proprietà di scorrimento e non è magnetica. Gli effetti del CMB nel Performance DC con l'albero in ceramica di maxon sono una frizione del cuscinetto estremamente bassa e un tracciamento decisamente migliore dei precedenti.

Il giradischi stesso, che stabilizza lateralmente il braccio con cuscinetto in ceramica, è realizzato in plastica POM (poliossimetilene) resistente alle vibrazioni con spessore 40 mm. Per ottimizzare la risonanza, il piatto di Performance DC comprende un motore a corrente diretta (DC) disaccoppiato e dal funzionamento molto fluido oltre a un azionamento con una cinghia piatta di base. Il piatto è a sua volta integrato in uno chassis ad alta densità in legno posto tra due piastre di alluminio. Performance DC può essere abbinato a diverse varianti di testine e bracci per formare un pacchetto completo, ad esempio il premiato braccio tangenziale TT5 di Clearaudio.

E per tutti i nostalgici che amano ancora i crepitii e gli scoppietti nonostante la qualità del suono eccezionale, basta mettere un vecchio disco e ascoltare l'autenticità di un vecchio brano offline.

Maggiori informazioni sulla ceramica maxon here.

Informazioni su Clearaudio

Il produttore high-end con sede a Erlangen Clearaudio sviluppa e produce dispositivi di riproduzione analogica da oltre 40 anni. È stato vincitore del premio Plus X, il premio all'innovazione nel campo della tecnologia sport e lifestyle più prestigioso al mondo. Il fondatore Peter Suchy e il suo team sono venuti alla ribalta mondiale nel 1978 quando hanno sviluppato la prima testina a bobina mobile con porta-ago di boro. È stata la prima nel suo genere e continua ad essere un punto di riferimento per la qualità della tecnologia audio. Sono seguite altre richieste di brevetto e innovazioni tra cui l'eccezionale Ceramic Magnetic Bearing (CMB) nel 2008. L'azienda di proprietà familiare si è dedicata alla riproduzione analogica della musica, sia con i dischi per audiofili con riedizioni amorevolmente curate di leggendari dischi di musica classica dell'etichetta tedesca Deutsche Grammophon.

Autore: maxon HQ