Expert Blog

Disposizione degli avvolgimenti Delta e Y

Argomenti

EC4pole30_cuttedEC4pole30_cutted

Sebbene la disposizione degli avvolgimenti non abbia un ruolo fondamentale nella scelta di un motore, è un'informazione preziosa da tenere in conto.

L'avvolgimento di forma romboidale di maxon è diviso in tre avvolgimenti parziali, ciascuno sfalsato di 120°. Gli avvolgimenti parziali possono essere collegati in due modi diversi: “Y” o “Δ”.

In presenza di un circuito Δ, la tensione totale applicata si distribuisce su W1, W2, W3. Si spiega così perché i circuiti Δ si trovano generalmente nei motori con velocità elevate.

Inoltre, nei circuiti Y, invece di ricevere la tensione totale applicata, è presente un effetto di divisione della tensione attraverso 2 avvolgimenti a causa del punto neutro. I motori che presentano questo tipo di circuito hanno solitamente costanti di velocità ridotte ma costanti di coppia maggiori. Generalmente è possibile trovare avvolgimenti simili nei motori EC-Flat e EC-I di maxon.

Delta vs Y Winding Arrangement

Se siete curiosi di sapere se il vostro motore presenta una disposizione degli avvolgimenti “Y” o “Δ”, i sales engineer in tutto il mondo aspettano la vostra chiamata. Se non sapete con certezza a chi rivolgervi, consultate il nostro sito web per trovare il vostro contatto locale.

Autore: Angelica Perzan