maxon Story

Controllo dei movimenti per l'industria 4.0

Argomenti

Template drivetech 1500x1000 motion control.jpgTemplate drivetech 1500x1000 motion control.jpg

Il movimento intelligente è il primo passo verso sistemi di produzione flessibili e collegati in rete, in grado di realizzare completamente la promessa dell'industria 4.0. Questo è il contribuito chiave delle soluzioni di controllo dei movimenti che consentono l'automazione di un'operazione per una migliore produttività, affidabilità e sicurezza.


Dati e strumenti digitali sono i motori della quarta grande rivoluzione industriale. L'obiettivo è raggiungere una interconnessione più avanzata tra i diversi sistemi che formano un'unità di produzione. Supportata dall'avvento dell'IoT e dallo sviluppo di nuovi standard di comunicazione macchina-macchina, l'industria 4.0 apre le porte a nuove applicazioni come la manutenzione predittiva e il controllo in tempo reale dei flussi di produzione.


Le trasformazioni correlate sono mirate a soddisfare le sfide della competitività commerciale ma anche a tenere il passo con il cambiamento dei modelli di consumo. Ad esempio, è possibile modificare parametri specifici di un processo di produzione automatizzato per soddisfare le richieste del cliente. 

Motion control 1500x1000


Motorizzazione: la forza motrice dell'automazione intelligente


Per realizzare la promessa dell'industria 4.0 nel breve e medio periodo, è fondamentale un sistema di produzione robusto e affidabile. Questo, a sua volta, richiede l'uso di una tecnologia meccatronica fidata e ad alte prestazioni. Ora più che mai, la motorizzazione e il controllo dei movimenti sono fondamentali per le sfide poste all'industria.


Le soluzioni applicate influiranno non solo sull'assemblaggio delle macchine finali ma anche sul consumo di corrente, affidabilità e velocità d'esercizio. Di conseguenza, contribuiranno direttamente sia alla produttività che alla qualità in quanto un'automazione di successo assicura la conformità della produzione alle istruzioni definite dagli ingegneri di progettazione. Contribuiscono inoltre all'evoluzione delle competenze riservando gli operatori umani per attività con un maggiore valore aggiunto.



Motore con elettronica integrata: la potenza a portata di mano


Il nuovo arrivo nella gamma maxon, il motore IDX con elettronica integrata, offre importanti vantaggi. L'IDX non è solo facile da utilizzare grazie alle impostazioni automatiche, l'avvio rapido e la semplice manutenzione, ma presenta anche prestazioni elevate. Questo motore brushless con comando di posizionamento integrato offre la massima coppia continua e un'elevata densità di coppia (prestazioni superiori del 20% rispetto agli altri prodotti con le stesse dimensioni). Inoltre, le dimensioni ridotte rendono l'IDX più efficiente in termini di costi rispetto alle alternative attualmente disponibili sul mercato. Il design high-end comprende una custodia di grado IP 65. Potete trovare le informazioni dettagliate sull'IDX sulla pagina web dedicata.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes agriculture IDX56 IP65_


Nuova gamma di motoriduttori Parvalux


Per espandere l'offerta di motorizzazione all'automazione industriale, maxon France ha inglobato la gamma Parvalux di motoriduttori nel nostro assortimento dalla fine del 2019 (in seguito all'acquisizione di Parvalux da parte del gruppo maxon avvenuta in quell'anno). maxon France dispone ora di un team dedicato che vi aiuta a scegliere la motorizzazione di nastri trasportatori, porte automatiche e shutter, imballaggi e molto altro. Trovate maggiori informazioni sulla gamma Parvalux disponibile in Francia sul sito web dedicato o contattando il team maxon France.


La gamma MDP offre motori ad azionamento diretto (con tavola a rulli o rotante) che possono essere forniti come unità frameless insieme al circuito stampato per l'integrazione in un sistema di automazione. Vengono inoltre forniti come pacchetto con varie opzioni di assemblaggio (acciaio inossidabile) e certificazione (IP65).

Template drivetech 1500x1000 motion control 5


Motori multi-tecnologici, automazione e HMI


Il Gamma MDP per il movimento intelligente comprende un'ampia gamma di soluzioni standard e personalizzate per il controllo dei movimenti che vengono poi adattate secondo necessità.


Nel corso del progetto, riceverete l'assistenza del nostro reparto di progettazione dedicato, il cui compito consiste nell'aiutarvi con ogni aspetto della progettazione della soluzione o di convalida delle specifiche. Vi aiuteranno a stabilire il sistema in grado di modernizzare la vostra attività a un costo ottimale in modo che possiate trarre il massimo vantaggio dal potenziale return on investment nel breve termine.


Comunicateci le caratteristiche che desiderate per la vostra motorizzazione (come numero di assi, tecnologia del motore desiderata, elettronica integrata) così come i parametri di automazione (servo, bus, tipo di encoder, ecc.). Vi aiuteremo a individuare la migliore combinazione di componenti per soddisfare le vostre esigenze.


Per esempio, un motoriduttore brushless con encoder su un mandrino da 30 W, abbinato alla scheda di posizionamento e uno schermo HMI (Human Machine Interface) da 7 pollici è in offerta a soli 6600 euro circa (IVA esclusa) e comprende l'assistenza all'avvio e la programmazione, la formazione sulla gestione della manutenzione e visite sul posto.


Un progetto più complesso di controllo dei movimenti che comprende quattro motori passo-passo con elettronica integrata e PLC dedicato comporta una spesa di circa 10.000 euro (IVA esclusa): anche in questo caso con avvio, programmazione e formazione sulla manutenzione.


In entrambi i casi, la parte di programmazione viene supervisionata da un project manager la cui missione consiste nel descrivere e analizzare le vostre esigenze, creare uno schema di cablaggio, assegnare I/O, creare l'interfaccia HMI in Codesys, testare, risolvere i bug e compilare la documentazione. Il nostro reparto di progettazione integrato controlla inoltre i test e le verifiche di progettazione sulla nostra piattaforma di prova prima dell'avvio. Se necessario, può sviluppare soluzioni di azionamento personalizzate.

Template drivetech 1500x1000 motion control 4.jpg


Offerta di un movimento completo da uno specialista dell'automazione


Per fornire un'offerta completa, maxon France seleziona PLC, azionamenti e HMI dai propri partner che sono tra i migliori specialisti sul mercato. In questo modo siamo in grado di adattare la nostra capacità al fine di soddisfare ogni richiesta permettendo a tutte le PMI di approfittare dei vantaggi dell'industria 4.0.


L'esperienza acquisita in oltre trent'anni di integrazione di sistemi complessi ci permette di offrire soluzioni di controllo dei movimenti chiavi in mano. maxon France si occupa di tutto il necessario per l'implementazione della soluzione. In base alle vostre esigenze, potremo assistervi in mansioni quali la progettazione elettrica, la configurazione di armadi, la posa del cablaggio e il collegamento ai bus di campo.


La gamma MDP multi-tecnologica plug & play di maxon France viene oggi utilizzata in un vasto numero di settori: imballaggio, food processing, tessile, plastica, stampa, semiconduttori, medicale, rover robotici e aerospaziale. Si trova ovunque l'automazione richiede potenza, precisione e affidabilità.

Autore: maxon HQ