maxon Story

Come scegliere un partner per la meccatronica

Argomenti

TEMPLA~3TEMPLA~3

La scelta di un partner per la meccatronica è fondamentale per la progettazione e lo sviluppo di un dispositivo medico motorizzato. Requisiti tecnici, capacità innovativa, norme, agilità organizzativa o assistenza clienti: quali sono i criteri che contano? Virginie Mialane, marketing manager del settore medicale di maxon France, ci regala alcuni consigli in qualità di esperta in meccatronica su come scegliere il partner di progetto giusto.

Secondo la sua opinione, quali saranno le questioni chiave della meccatronica in campo medico nei prossimi anni?

Virginie Mialane: Un argomento attuale oggi è la medicina P4, acronimo di Predittiva, Preventiva, Personalizzata e Partecipativa. I pazienti stanno diventando partecipando attivamente alla propria terapia e sono sempre più indipendenti. La meccatronica è uno strumento essenziale della medicina moderna e verrà utilizzata in futuro sia dai medici che dai pazienti.

Precisione e affidabilità

La funzione della meccatronica consiste nell'esecuzione di un movimento: in un dispositivo medico, tale movimento deve essere particolarmente preciso e deve fornire la massima affidabilità per la sicurezza del paziente. Ad esempio, la meccatronica è l'elemento chiave nella progettazione di robot chirurgici perché l'azione del robot deve seguire quella del chirurgo nel modo più fedele possibile fornendo al contempo al chirurgo il feedback aptico in modo semplice ed efficace. Analogamente, i sistemi meccatronici utilizzati per i dispositivi di somministrazione di medicinali sono essenziali per l'erogazione della dose giusta.

Template drive tech 15000x100 3

Miniaturizzazione

C'è una richiesta crescente di miniaturizzazione di determinati sistemi meccatronici quali i robot chirurgici, gli impianti attivi e i dispositivi di iniezione di farmaci. Tuttavia, la miniaturizzazione dei motori è una pratica complessa e sono pochi i produttori di motori in grado di mantenere i livelli richiesti di qualità e affidabilità richiesta. Un'intensa attività di R&D e sviluppo del prodotto sono attualmente in corso per ottimizzare la miniaturizzazione di motori e componenti. Ad esempio, presso maxon motor France, forniamo motori standard che misurano solo 4 mm e peso di appena 1,2 g (motore EC-4).

Capacità della batteria

Migliorare la capacità della batteria dei dispositivi medici portatili, e di conseguenza il loro consumo di corrente, è una questione pressante che va di pari passo con l'obiettivo della miniaturizzazione. Le nostre soluzioni sono ottimizzate in termini di efficienza di conversione dell'energia.

Intelligenza artificiale

Questa è la prossima grande sfida: progettare sistemi intelligenti in grado di intervenire in tempo reale. Dotati di sensori integrati, collegati ad algoritmi e connessi in rete online, possono, ad esempio, rilevare il tipo di farmaco all'interno di siringhe motorizzate e collegate alla rete e ottimizzare il dosaggio in base ai dati trasmessi in tempo reale dai sensori. Questi sistemi rappresentano la prossima rivoluzione dell'IoMT (Internet of Medical Things).

Qual è il suo consiglio per la scelta di un buon partner per la meccatronica per un progetto di un dispositivo medico motorizzato?

Virginie Mialane: Per definizione, un partner è qualcuno di cui potersi fidare. Questa fiducia si basa su criteri oggettivi. Secondo me, un buon partner per un progetto di meccatronica in campo medico deve avere le seguenti qualità:

Template drivetech 1500x1000 2

1. Pensare in termini di produzione sin dall'inizio

Scegliere un partner che valuti la realizzabilità della produzione sin dall'inizio del progetto è il modo migliore per arrivare rapidamente a un prodotto funzionante. La progettazione del prodotto è personalizzata, quindi la prospettiva della produzione deve essere integrata prima possibile. Pensare alla produzione prima dello sviluppo permette inoltre di prevedere i costi di produzione, un fattore importante per il successo a lungo termine del progetto. Poiché la nostra attività principale comprende la produzione di sistemi, noi di maxon France integriamo questi requisiti sin dall'inizio. Mobilitiamo un team di ingegneri specializzati in meccatronica per dispositivi medici e lo possiamo fare perché l'azienda dispone un proprio reparto di progettazione. Un reparto di progettazione, un team dedicato alla preparazione della produzione e un laboratorio di produzione sono i nostri punti di forza rispetto ai concorrenti.

2. Fornire un'assistenza dedicata

Un buon partner è colui che sta al vostro fianco dall'inizio alla fine del progetto. L'assistenza svolge un ruolo chiave: restare continuamente in contatto con il cliente è il ruolo fondamentale del project manager e dei team. Ascoltare ciò che dicono i clienti è il miglior modo per comprenderne e analizzarne le esigenze in modo da apportare modifiche in qualsiasi momento nel corso del progetto di sviluppo. L'organizzazione agile di maxon France con un team dedicato per ogni progetto, guidato da project manager, ci permette di fornire ai clienti l'assistenza su cui possono contare.

3. Esperienza e stabilimenti di produzione

L'esperienza del partner è sicuramente un elemento essenziale, soprattutto in campo medico. Tuttavia questa esperienza nello sviluppo di progetti di produzione deve essere accompagnata da strutture produttive di dimensioni adeguate. Ad esempio, maxon medical ha una nuova struttura da 2000 m², certificata secondo la norma ISO 13485 (2018), dotata di camera bianca e interamente dedicata all'assemblaggio di sistemi meccatronici.

4. Certificazioni e norme

L'aspetto normativo è parimenti importante per lo sviluppo di progetti in campo medico. Come è noto, le norme riguardanti i dispositivi medici stanno cambiando. I nuovi progetti di dispositivi medici devono attenersi alla nuova norma europea entrata in vigore nel 2020. È inoltre fondamentale scegliere un partner che abbia la certificazione ISO 13485 per dispositivi medici, come nel caso di maxon motor nella nostra unità di produzione svizzera.

Conclusioni

Il futuro dei dispositivi medici sembra promettente e i progetti che fanno uso della meccatronica sono destinati ad aumentare esponenzialmente nei prossimi anni. Grazie alla sua esperienza, maxon France è in grado di soddisfare tutti i requisiti di progettazione, sviluppo e produzione di dispositivi medici motorizzati dalle classi I a III e IVDMD.

 

 

Autore: maxon HQ