Young Engineers Program

Azionamento maxon UAV per Flybotix

Argomenti

Template 1500x1000 Flybotics 1Template 1500x1000 Flybotics 1

Lo specialista degli azionamenti maxon ha collaborato con la start-up Flybotix, specializzata nella progettazione di droni, allo sviluppo dei motori BLDC dalle prestazioni ottimizzate per un nuovo tipo di drone da ispezione. Con il know-how acquisito con questo e altri progetti, maxon si sta facendo strada nel nuovo mercato degli UAV, nel quale affidabilità e qualità dei componenti sono sempre più importanti.

Due rotori invece di quattro: è stato questo l'approccio seguito dalla start-up Flybotix per sviluppare il drone da ispezione ASIO, destinato a conquistare il mercato. Il drone da interni per strutture industriali si basa su un sistema di azionamento brevettato alimentato da motori DC brushless di maxon. maxon ha lavorato a stretto contatto con Flybotix allo sviluppo di motori elettrici dal peso e dalle prestazioni ottimizzate appositamente adattati per questa applicazione. Questi azionamenti permetteranno a ASIO di svolgere lunghe missioni, raggiungere luoghi lontani e ridurre i costi. “Non sarebbe stato possibile raggiungere questo livello di prestazioni di classe mondiale senza l'eccellente lavoro di maxon,” ha dichiarato Samir Bouabdallah, CEO di Flybotix. “Siamo molto entusiasti di questa partnership e continueremo a svilupparla per incentivare la produzione commerciale dei nostri droni.” 

Flybotix è un'azienda svizzera con sede nell'EPFL Innovation Park di Losanna, che ospita anche uno dei laboratori di maxon. CEO e fondatore Samir Bouabdallah ha 15 anni di esperienza nello sviluppo della tecnologia per droni all'EPFL e all'ETH di Zurigo. Il sistema di azionamenti da lui sviluppato con il suo team è un meccanismo di propulsione e manovra comandato da algoritmi con due livelli di libertà. "Questo conferisce ai droni le prestazioni aerodinamiche di un elicottero e la stabilità meccanica di un quadricottero." ASIO è circondato da una gabbia di protezione resistente agli urti e permette di accedere a spazi limitati per l'esecuzione in sicurezza delle ispezioni. Una telecamera a bordo, abbinata a un display di alta qualità sul comando remoto, permette ai piloti di volare in sicurezza in zone pericolose quali serbatoi di stoccaggio del petrolio, miniere sotterranee o impianti elettrici.

Per i droni non conta solo il motore

Il mercato dei veicoli aerei senza equipaggio (UAV) è nuovo ma molto dinamico: molte start-up come Flybotix stanno partecipando con numerose potenziali applicazioni in settori quali l'ispezione, l'agricoltura, la sicurezza e il trasporto. A seguito delle prime speculazioni iniziali del settore e alcuni incidenti, i requisiti di sicurezza degli UAV e dei relativi componenti sono in costante aumento.

maxon dispone degli azionamenti di alta qualità necessari e delle competenze adatte per lo sviluppo di motori per droni che soddisfano tali requisiti. Nel 2019, l'azienda ha costruito una serie di azionamenti iniziali per progetti speciali con ESC (electronic speed controllers) abbinati. Nel mercato dei droni il motore non è l'unico elemento importante. La perfetta interazione di motori BLDC, unità di comando del motore e i propulsori abbinati è ancora più importante. Questo è l'unico modo per ottenere il massimo dal sistema in termini di affidabilità ed efficienza energetica. Per questo gli ingegneri di maxon erano desiderosi di imparare il più possibile dagli esperti come Samir Bouabdallah e incentivare lo scambio di informazioni, sin dall'inizio. Grazie all'esperienza acquisita, maxon è pronta a supportare i clienti del mercato degli UAV in rapida crescita con azionamenti e sistemi personalizzati.  

Per inciso, il drone sulla bocca di tutti, “Ingenuity,” che decollerà dalla superficie di Marte nel 2021, è dotato di sei motori maxon DC.

Template 1500x1000 Flybotics 1

Flybotix: 
Flybotix Inc. è una start-up con sede a Losanna, Svizzera. L'azienda sviluppa il drone per ispezioni ASIO utilizzato nelle strutture industriali e lanciato sul mercato alla fine del 2020. La vision di Flybotix prevede l'avvento di droni in grado di navigare autonomamente, ispezionare ambienti e interagire. L'azienda composta da 10 persone è tra le prime 100 start-up svizzere. Flybotix è supportata da: Venturekick, ESABIC Schweiz, Innosuisse, il cantone Vaud e dalla piattaforma Platinn. Il co-fondatore e CEO, Dott. Samir Bouabdallah, è un rinomato esperto di droni con 15 anni di esperienza. I partner principali di Flybotix comprendono: maxon, Solvay, SGS, HEIG-VD ed EPFL.
www.flybotix.com

Template 1500x1000 Flybotics 2

Lo specialista svizzero degli azionamenti di qualità

maxon sviluppa e produce motori DC con e senza spazzole. Il portfolio comprende riduttori, encoder, controller e interi sistemi meccatronici. Gli azionamenti maxon vengono utilizzati ogni volta che i requisiti sono particolarmente elevati: ad esempio su Marte, dove i motori maxon alimentano i rover della NASA, nei dispositivi chirurgici portatili, nei robot umanoidi e per le applicazioni industriali ad alta precisione. Per mantenere la propria posizione di leadership in questo mercato, l'azienda investe una quota considerevole delle sue entrate annue in ricerca e sviluppo. A livello mondiale, maxon conta più di 3000 dipendenti presso nove stabilimenti di produzione, ed è rappresentata in oltre 30 Paesi.

Autore: maxon Expert