maxon Story

Adam’s Hand: la prima mano bionica al mondo completamente adattiva

Argomenti

Adam's Hand on the mirrorBall

BionIT Labs è un’azienda Med-tech italiana che lavora nell’ambito dell’integrazione Uomo-Macchina e applica le Tecnologie Informatiche alla Bionica con l’obiettivo di ‘Trasformare le disabilità in Nuove Possibilità’.

Adam's Hand, prodotto di punta dell'azienda, è stato sviluppato per semplificare la vita delle persone con differenza d’arto, eliminando completamente la principale differenza tra protesi poli-articolate e tridigitali: la scelta degli schemi di presa tramite contrazione muscolare.

“Chiunque oggi presenti una disabilità è continuamente costretto ad adattarsi ad un ambiente non progettato considerando le sue necessità, ma piuttosto seguendo i bisogni e i desideri della maggior parte della popolazione “normodotata”.

È quindi nostro compito dare vita a delle Tecnologie Innovative che possano migliorare concretamente la qualità della vita di chi ne ha più bisogno, creando quindi un mondo più equo e accessibile.”

Giovanni Antonio Zappatore - CEO & Founder of BionIT Labs

 

L’obiettivo di Adam’s Hand è colmare il divario esistente tra protesi tridigitali e poliarticolate.

Le prime, sicuramente più avanzate nel settore, risultano spesso fragili e molto complesse da utilizzare, richiedendo un lungo addestramento, che comporta un eccessivo carico psicologico per gli utenti e, di conseguenza, un notevole affaticamento muscolare. Tutto questo fa sì che l’utilizzo della protesi risulti innaturale e poco spontaneo. Le seconde, seppur più semplici ed intuitive da usare, sono molto limitate in destrezza, così il loro utilizzo risulta innaturale e poco spontaneo.

La tecnologia "Fully Adaptive Grip" brevettata alla base di Adam’s Hand fa sì che l’utente non sia costretto a svolgere complesse contrazioni muscolari per passare da una presa all’altra: sarà sufficiente controllare apertura e chiusura di Adam’s Hand, e tutte le dita si adatteranno automaticamente alla forma e alle dimensioni degli oggetti da afferrare. 

In questo modo gli utenti imparano velocemente e in modo estremamente intuitivo come utilizzare il dispositivo. Così, la protesi diventa un’estensione del corpo stesso dell’utente, facilitandone l’embodiment e riducendo il tasso di rigetto.

Per aprire e chiudere “Adam's Hand”, tutte le dita si flettono insieme, adattandosi automaticamente alla forma e alle dimensioni degli oggetti afferrati

Glass
Philipp (3)
01_AH02 Front_White
Glass
Philipp (3)
1/3

Il ruolo di maxon nello Sviluppo di Adam's Hand

Un fattore chiave nel successo di questo innovativo dispositivo medico, già disponibile nel mercato europeo e statunitense, è stata la solida collaborazione con maxon, che fornisce a BionIT Labs componenti essenziali per l'affidabilità e le corrette prestazioni di Adam's Hand.

La collaborazione con maxon non solo garantisce che ogni componente venga prodotto utilizzando materiali e tecnologie all'avanguardia, ma offre anche accesso a servizi di assistenza clienti e supporto tecnico di alto livello. Ciò consente a BionIT Labs di sviluppare soluzioni ideali per le specifiche del prodotto, garantendo efficacia nei diversi processi, dall’assemblaggio del prodotto al supporto post-vendita.

"In un mercato in crescita, la fiducia nei fornitori e l'esperienza di maxon nella produzione di componenti per dispositivi medici sono fondamentali. La loro competenza nella creazione di componenti affidabili assicura che Adam's Hand soddisfi le aspettative degli utenti, offrendo prestazioni eccezionali. Questa sinergia tra BionIT Labs e maxon è cruciale per lo sviluppo di prodotti che non solo rispondono a delle esigenze specifiche, ma aprono anche la strada a ulteriori progressi nell’industria protesica e nel settore medicale."
Federico Gaetani, CTO & Co-Founder of BionIT Labs

04_AH02_Pose02

Adam's Hand, è il prodotto di eccellenza di BionIT Labs

Cybathlon: l’occasione ideale per dimostrare l'affidabilità di Adam's Hand in situazioni di vita quotidiana.

Per mettere alla prova la straordinaria funzionalità del dispositivo in situazioni reali, BionIT Labs collaborerà con maxon Italia per partecipare al prossimo Cybathlon 2024. 
maxon è da tempo coinvolta nell’evento come Gold Partner e quest'anno sarà sponsor del team di BionIT Labs. Questo evento rappresenta l’occasione ideale per dimostrare l'affidabilità e l'efficacia della protesi. 
 
Già nel 2023, BionIT Labs ha partecipato alle Cybathlon Challenges, conquistando il terzo posto con il pilota e ambassador italiano Salvatore De Cillis. L'anno successivo, nel 2024, il pilota e ambassador tedesco di BionIT Labs, Philipp Barluschke, ha ottenuto il primo posto! 

In entrambe le competizioni i piloti hanno utilizzato un dispositivo identico a quello già disponibile sul mercato, senza alcuna modifica per adattarlo ai task specifici della competizione.

Il successo delle prestazioni di Adam's Hand in questo contesto ha dimostrato come la protesi diventi parte integrante dell'utente. Ciò è reso possibile dalla sua facilità d'uso, reattività e dalla rotazione intuitiva del pollice, che può essere spostato in tre diverse posizioni (laterale, intermedia e opposizione) per maneggiare i vari oggetti della quotidianità. In questo modo, Adam's Hand consente agli utenti di sperimentare una completa autonomia nell'esecuzione di attività, tanto semplici quanto complesse.

Questo è il l’obiettivo di Adam’s Hand, anche in una competizione sportiva come questa: fornire all’utente la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi di una protesi poliarticolata — come antropomorfismo, destrezza e pollice opponibile — ottenendo al tempo stesso un controllo intuitivo, una forza e una velocità solitamente tipici delle protesi tridigitali.

Grazie alla combinazione della sua "intelligenza meccanica" con un avanzato algoritmo AI di pattern recognition che consente di svolgere un procedura di calibrazione automatica di soli 9 secondi, che consente alla protesi di adattarsi perfettamente al tono muscolare di ciascun utente,  Adam's Hand garantisce alle persone con differenza d’arto un nuovo livello di funzionalità, comfort e sicurezza nella loro vita quotidiana.
 

Cybathlon 2024

Il conto alla rovescia è iniziato! Quest'anno, BionIT Labs sarà presente con entrambi i suoi piloti, già campioni delle edizioni precedenti: Salvatore De Cillis e Philipp Barluschke e per la prima volta il team svolgerà la gara in presenza presso la sede ufficiale a Zurigo.
Impegno, sfide ed emozioni: sono questi gli elementi che ci attendono al Cybathlon 2024, un evento dove le persone con disabilità avranno l'opportunità di partecipare a una competizione sportiva che promuove il progresso delle tecnologie assistive e favorisce concretamente il valore dell'inclusione.
 

Image Copyrights: BionIT Labs