Conhecimento

Compreender e usar o conhecimento sobre acionamentos.

O conhecimento abrangente, a inovação e a experiência na área da tecnologia de acionamento são a base para soluções que convencem pelo seu rendimento, fiabilidade e eficiência. Ajudamos os nossos clientes a escolher os componentes certos e fornecemos informações e tutoriais abrangentes.  

maxon Conhecimento

Para superar limites e criar soluções sem precedentes para as viagens ao espaço, o progresso da medicina ou o futuro da indústria, precisamos, acima de tudo, de uma coisa: um universo inteiro de conhecimentos técnicos.

Blogue

As mais recentes contribuições de especialistas.

Na sala de operações. No carro. No espaço. Os sistemas de acionamento da maxon estão entre os melhores do mundo. No nosso blogue, irá encontrar não só interessantes relatórios de aplicações, como também diversos artigos técnicos com todo o conhecimento dos(as) especialistas maxon. 

Ir para o blogue

Histórias de sucesso

Os nossos acionamentos movem o mundo.

Na fábrica inteligente do futuro, na estrada, no ar, no bloco operatório ou no espaço. Os acionamentos maxon são utilizados em todos os casos em que não se possa abdicar de precisão, eficiência, fiabilidade e muita potência no mais pequeno espaço.

  • Template DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjetmaxon Story

    IP65, IP67, IP68…O que significam os graus de proteção?

    Se estiver a trabalhar num projeto que exige uma unidade de motor elétrico, terá certamente encontrado os termos IP65, IP67 e IP68. O que englobam estes graus de proteção? Qual a proteção a escolher com base no seu projeto? Apresentamos de seguida…
    Mais informações
  • Joe Before drivetechmaxon Story

    Coloque cabelo hoje e regresse a casa amanhã

    Como a maxon ajudou uma clínica de Dublin a lidar com o espantoso aumento de transplantes de cabelo durante a pandemia.
    Mais informações
  • Roboter_Experte_webmaxon Story

    “A inteligência artificial está ainda numa fase embrionária”

    Felix Herger fala de três teses sobre o tema dos robôs de resgaste e inteligência artificial.
    Mais informações

Academy

Conhecimentos sobre tecnologia de acionamento e controlo de movimento.

Ao escolher o sistema de acionamento certo, existe uma série de fatores a ter em consideração. Nas nossas páginas Academy, irá encontrar importantes conhecimentos básicos e informações técnicas sobre os diferentes grupos de produtos maxon, assim como módulos de e-learning, vídeos e livros.  

Assistência

Beneficie dos conhecimentos dos(as) nossos(as) especialistas.

Para superar desafios complexos em todas as áreas da tecnologia de acionamento, os nossos clientes podem confiar nos conhecimentos técnicos da equipa maxon. Informe-se com a ajuda de conhecimentos básicos compilados ou contacte-nos diretamente.  

maxon1743_DL_13cm9cm

Young Engineers Program

Promovemos novas ideias.

Para que a tecnologia possa continuar a desenvolver-se, tem de continuar em movimento. O maxon Young Engineers Program (YEP) apoia os jovens talentos a transformar ideias inovadoras em realidade. Para isso, colocamos a nossa experiência e recursos técnicos à disposição dos projetos mais promissores no setor da tecnologia de acionamento.